Soluzioni Energetiche Intelligenti per Migliorare l'Efficienza Nel Settore Sanitario
Una panoramica sul settore sanitario
Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, il numero di persone con più di 65 anni dovrebbe quasi triplicare e arrivare a circa 1,5 miliardi nel 2050, mentre le Nazioni Unite prevedono che la popolazione mondiale raggiungerà i 9,8 miliardi nel 2025. In questo contesto critico, ci si aspetta che i costi e le richieste di assistenza sanitaria aumentino a un ritmo mai visto prima e stiamo appena iniziando a vedere l'impatto di questa forza demografica.
Offrire Cure Migliori permettendo Risparmi Energetici
Mentre ci prepariamo a questa nuova realtà demografica, la tecnologia sta portando l'innovazione a tutti i livelli della sanità, aiutando le organizzazioni a pianificare i loro prossimi passi in un ambiente che vi chiede continuamente di:
- Garantire un servizio affidabile ai clienti, raggiungendo livelli più elevati di disponibilità, efficienza e, in particolare, scalabilità
- Offrire servizi migliori e più estesi a pazienti, visitatori e personale operativo
- Permettere risparmi energetici e ridurre i costi operativi
- Migliorare le prestazioni e garantire il tempo di funzionamento
- Consentire la digitalizzazione completa per sostenere il crescente utilizzo degli strumenti elettronici nel settore sanitario


Soluzioni Energetiche Intelligenti Per Migliorare La Vostra Efficienza
Siamo pronti ad aiutarvi ad adottare la più moderna tecnologia IT garantendo prestazioni, affidabilità e un buon rapporto costi-efficacia, assicurando al contempo la sicurezza e livelli elevati di assistenza ai pazienti. Abbiamo la competenza per sviluppare soluzioni per una continuità di alimentazione affidabile ed economica per le applicazioni più critiche:
- Uninterruptible Power Supply (UPS) a doppia conversione online per proteggere contro qualsiasi disturbo di alimentazione
- Sistemi di gestione termica per mantenere temperature IT, umidità e qualità dell'aria entro intervalli operativi sicuri
- Sistemi di monitoraggio per aumentare la visibilità delle prestazioni di sistema, consentire una manutenzione preventiva più efficace e una risposta rapida ai problemi delle apparecchiature
- Sistemi integrati interfacciati con i sistemi di monitoraggio degli edifici per controllare l'alimentazione elettrica e i generatori ausiliari
I nostri sistemi Life-Critical e Non-Critical, combinati con soluzioni personalizzate, sono una parte consolidata dell'industria sanitaria pubblica e privata, che vengono utilizzati nelle ICT sanitarie per data center e reti amministrative, in applicazioni cliniche come le attrezzature di laboratorio e sistemi di diagnostica per immagini, oltre a sostenere l'alimentazione elettrica dell'edificio principale.
Ottimizzate le Vostre Soluzioni di Alimentazione e Riducete i Consumi Elettrici
Il peak shaving è una tecnica utilizzata per compensare i picchi della domanda di energia elettrica, consumata dai carichi tipici dalla sorgente dell'ente fornitore. Aiuta a compensare la domanda di picco e l'effettivo utilizzo dell'energia elettrica, riducendo significativamente i sovrapprezzi per il periodo di fatturazione.
Vantaggi:
- Significativi risparmi di costi nelle bollette dell'energia elettrica grazie alla riduzione dei picchi della domanda
- Elimina la necessità di una costosa sorgente di alimentazione di grande capacità per i picchi di domanda
- Riduzione dei costi della spesa in conto capitale nel sistema di distribuzione elettrica
- Si riducono le spese operative associate alla generazione di energia elettrica durante il periodo di picco
La nostra tecnologia di controllo e monitoraggio fornisce un sistema ideale per implementare risparmi di peak shaving in tutta la rete, aggiungendo un sistema di controllo intelligente che utilizza temporaneamente le batterie come fonte di energia durante i periodi di massimo consumo.

Fate Leva Sulla Nostra Competenza in Ogni Fase del Vostro Progetto
Man mano che i sistemi medici si integrano perfettamente nel tessuto dell'assistenza sanitaria, diventa sempre più critico il loro funzionamento continuo, rendendo più difficile soddisfare le esigenze attuali e future. Che siate un un energy manager, un amministratore delegato o un consulente, il nostro team di project management lavora con voi per raggiungere i vostri obiettivi in termini di tempi, costi e prestazioni.

A prescindere dalle vostre esigenze, possiamo aiutarvi a creare un piano di successo e lavorare con voi, i vostri progettisti e installatori per determinare le soluzioni ottimali per soddisfare le vostre esigenze di budget e operative.

Quando siete pronti per implementare in scala la vostra soluzione, possiamo gestire i dettagli del trasporto, dell'installazione e del coordinamento del sito direttamente con voi, tramite il percorso consulente-contraente o attraverso rivenditori autorizzati.

Una volta che il vostro sistema è stato configurato, il nostro servizio di assistenza continua e supporto tecnico, inclusi il monitoraggio remoto e la diagnostica, ne garantisce il mantenimento costante in condizioni ottimali di disponibilità, per darvi la massima tranquillità.