The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Le soluzioni UPS agli ioni di litio offrono un’esperienza digitale di altissimo livello nel settore sanitario

Eric Gonzalez

L’UPS Vertiv™ Liebert® GXT5 agli ioni di litio offre prestazioni, affidabilità e altro ancora

Gli ultimi due anni sono stati estremamente impegnativi per il settore sanitario, perché la pandemia ha aumentato la domanda di servizi di emergenza e fatto crescere i costi operativi. Le organizzazioni sanitarie hanno quindi accelerato la digitalizzazione per fornire nuovi servizi, aumentare i ricavi e agire in modo più efficiente.

Durante la pandemia, ospedali e cliniche hanno adottato servizi di telemedicina per gestire meglio il tempo dei medici e fornire servizi più sicuri. Il personale sta anche sfruttando lo streaming video presso gli ospedali per fornire consulti remoti su casi complessi. Inoltre, le organizzazioni sanitarie, le aziende farmaceutiche e i contribuenti stanno sfruttando big data e intelligenza artificiale per identificare informazioni precoci sulle esigenze della popolazione, allineare gli investimenti di conseguenza e migliorare la cura e gli esiti dei pazienti.

Le organizzazioni sanitarie devono garantire la disponibilità 24 ore su 24, 7 giorni su 7, 365 giorni l’anno

Queste tendenze continueranno anche quando la domanda di servizi causata della pandemia andrà a diminuire. Ad esempio, i dispositivi connessi consentono ai medici di monitorare la salute dei pazienti da remoto, identificando i segnali di allarme precoci e aiutando le persone a rispettare i regimi di trattamento. Inoltre, i pazienti che hanno apprezzato la comodità degli appuntamenti di telemedicina non accetteranno facilmente di tornare in ambulatorio per le visite di routine.

Di conseguenza, l’81% dei dirigenti delle organizzazioni sanitarie afferma che il ritmo della trasformazione digitale è accelerato per la propria organizzazione, mentre il 93% afferma di innovare con un vero senso di urgenza.

Una delle principali nuove tendenze del settore consiste nella creazione di una “porta digitale” in grado di integrare sistemi, app mobili e flussi di lavoro differenti in un unico percorso, in modo che i pazienti possano navigare facilmente all’interno dei propri piani terapeutici. Secondo IDC, entro il 2023 il 65% dei pazienti accederà ai servizi tramite una porta digitale. I pazienti possono così fissare appuntamenti, valutare i costi dei servizi, utilizzare app di assistenza virtuale per interagire con i medici, ottenere supporto rapido da chatbot, rivedere e pagare le fatture online e altro ancora, il tutto dallo stesso login. healthcare-4.jpgTutto questo aumenta la pressione sui team dei data center, sull’IT e sulle strutture affinché offrano un’esperienza utente completamente digitale. La risposta comprende l’implementazione di siti sull’Edge della rete con servizi di elaborazione, archiviazione, alimentazione e raffreddamento dedicate per fornire funzionalità di calcolo e di gestione dei dati a livello locale. Quali sono quindi le sfide che questi team devono affrontare per soddisfare la domanda in rapida crescita?

1. Garantire un’alta disponibilità: I siti sull’Edge devono garantire la disponibilità 24 ore su 24, 7 giorni su 7, 365 giorni l’anno, per assicurare un’esperienza digitale senza interruzioni a medici e pazienti. I casi d’uso dell’assistenza sanitaria digitale possono essere mission-critical, come l’alimentazione di workstation infermieristiche e le funzioni di back-office, oppure possono essere fondamentali per la vita, ad esempio per la gestione degli allarmi dei pazienti o i consulti durante interventi chirurgici da remoto. In entrambi i casi, le organizzazioni sanitarie non possono permettersi tempi di inattività che potrebbero mettere a rischio la salute dei pazienti e costare migliaia di dollari al minuto se i servizi digitali non sono disponibili al momento della necessità.

Ecco perché molte organizzazioni sanitarie stanno esaminando i propri gruppi di continuità (UPS). Gli UPS Vertiv™ Liebert® GXT5 impiegano una topologia a doppia conversione che isola completamente le apparecchiature collegate dai disturbi dell’alimentazione in ingresso. Quando si verifica un problema assicurano quindi il passaggio istantaneo dalla fonte di alimentazione principale all’UPS sull’Edge. Grazie a questi sistemi di gestione dell’alimentazione ad alte prestazioni, i team IT possono offrire l’esperienza video e digitale di alta qualità che gli utenti desiderano. Inoltre, l’IT può gestire questi dispositivi UPS da remoto con Vertiv™ Power Insight, mantenendo una costante consapevolezza situazionale delle loro prestazioni e intervenendo rapidamente in caso di un sospetto problema.

2. Ridurre i requisiti di manutenzione: Anche se il loro utilizzo dei servizi IT è più intenso che mai, spesso le organizzazioni sanitarie collocano i siti sull’Edge in luoghi affollati. Le apparecchiature di server e rete e i sistemi IT possono essere collocati in armadi o sale di ospedali, cliniche, laboratori di ricerca e uffici. Inoltre, questi spazi possono essere condivisi da più team. I team IT vogliono quindi garantire l’affidabilità delle prestazioni delle soluzioni di alimentazione elettrica di backup, riducendo al contempo i requisiti di manutenzione che potrebbero interrompere le attività quotidiane.

Gli UPS Liebert GXT5 sono disponibili con batterie agli ioni di litio che offrono affidabilità e prestazioni eccezionali. Data la loro durata tipica di 8-10 anni, la batterie agli ioni di litio sono sostanzialmente una tecnologia “adotta-e-dimentica”. Esse possono infatti durare per tutta la durata dell’unità UPS.

Le soluzioni UPS intelligenti di Vertiv forniscono anche un algoritmo predittivo dello stato delle batterie e Vertiv Power Insight per pianificarne la sostituzione quando necessario. L’algoritmo esamina le condizioni attuali delle batterie e prevede una data di sostituzione, in modo che il team IT possa gestire questo processo in modo proattivo.

3. Semplificare la sostituzione: Quando le batterie agli ioni di litio devono essere sostituite, questa operazione è più facile per il team IT. Le batterie agli ioni di litio pesano dal 40 al 60% in meno e hanno un ingombro a pavimento inferiore del 40% rispetto alle batterie VRLA, quindi sono più facili da sollevare sui rack o da posizionare in ambienti con spazi limitati. Inoltre, il profilo più ridotto degli UPS Vertiv agli ioni di litio online libera spazio per altri dispositivi, come dispositivi IT o sistemi ospedalieri aggiuntivi.

4. Fornire prestazioni in condizioni non ottimali: Non è raro che le organizzazioni sanitarie installino le apparecchiature di rete ed elaborazione in piccoli spazi che potrebbero non essere raffreddati in modo accurato. Anche in questo caso, le batterie agli ioni di litio risolvono i possibili problemi. Esse offrono prestazioni migliori a temperature fino a 40 °C, mentre le batterie VRLA hanno una durata di vita di circa la metà a ogni aumento di temperatura di 9,5 °C oltre i 25 °C.

Gli UPS Vertiv agli ioni di litio si possono quindi collocare accanto a dispositivi basati su altre tecnologie o in ambienti a temperatura ambiente senza preoccuparsi che queste condizioni ne provochino il deterioramento precoce o guasti.

5. Ridurre il costo totale di proprietà: Grazie all’uso delle batterie agli ioni di litio nei dispositivi UPS, il team IT deve sostituire le batterie con minore frequenza e spesso può eseguire la manutenzione di più unità contemporaneamente. Questi processi assicurano il minor costo totale di materiali e manodopera per tutta la vita utile di un dispositivo UPS agli ioni di litio. Inoltre, le soluzioni Vertiv agli ioni di litio sono coperte da una garanzia di cinque anni. I team IT del settore sanitario possono così pianificare facilmente le sostituzioni e liberare risorse per altre iniziative digitali.

Conclusione

I team IT del settore sanitario sono partner chiave per l’azienda nello sviluppo di un’esperienza utente digitale eccezionale sia per i medici che per i pazienti. I team IT stanno quindi distribuendo siti sull’Edge della rete a un ritmo più alto che mai per supportare casi d’uso mission-critical e life-critical.

Le soluzioni UPS Vertiv™ Liebert® GXT5 forniscono l’alimentazione elettrica di backup di cui le organizzazioni sanitarie necessitano per passare al digitale. Affidabili, con manutenzione ridotta ed economicamente convenienti, gli UPS Vertiv Liebert agli ioni di litio mantengono l’Edge computing attivo e performante ovunque. I medici possono quindi continuare a essere produttivi e a fornire cure di alta qualità, sia in modalità digitale che di persona.

Ulteriori informazioni sui dispositivi UPS Vertiv™ Liebert® GXT5.

Articoli correlati

PARTNER
Login dei partner

Lingua & Ubicazione