El SAI Vertiv™ Liebert® con baterías de ion-litio GXT5 ofrece rendimiento, fiabilidad y mucho más
Los últimos años han sido extremadamente difíciles para el sector sanitario, ya que la pandemia aumentó la demanda de servicios de emergencia e incrementó los costes operativos. Como resultado, las organizaciones sanitarias han acelerado la digitalización para habilitar nuevos servicios, impulsar los ingresos y operar de manera más eficiente.
Durante la pandemia, hospitales y clínicas han adoptado servicios de telemedicina para ampliar el tiempo de los profesionales y ofrecer una prestación de servicios más segura. También están aprovechando la transmisión de vídeo en los hospitales para realizar consultas a distancia sobre casos complejos. Además, tanto las organizaciones sanitarias como las empresas farmacéuticas y los pagadores están aprovechando los macrodatos y la inteligencia artificial para detectar de manera oportuna las necesidades de la población, invertir de manera adecuada y mejorar la atención médica y los resultados de los pacientes.
Las organizaciones sanitarias deben mantener la disponibilidad las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año
Estas tendencias continuarán, incluso a medida que disminuya la demanda de servicios relacionada con la pandemia. Por ejemplo, los dispositivos conectados permiten a los profesionales vigilar a distancia la salud de los pacientes, identificar señales de alerta temprana y ayudar a las personas a cumplir los tratamientos. Además, los pacientes que han valorado la conveniencia de las citas de telesalud no se rendirán fácilmente para volver a las consultas rutinarias.
Como resultado, el 81 % de los ejecutivos de organizaciones sanitarias perciben una aceleración en la transformación digital de su organización, mientras que el 93 % la ven como una oportunidad para innovar de manera más urgente.
Una de las tendencias clave del sector es la creación de una “puerta de entrada digital” que reúna diversos sistemas, aplicaciones móviles y procesos en una única vía, de modo que los pacientes puedan acceder fácilmente a su atención médica. Según IDC, el 65 % de los pacientes utilizará una puerta de entrada digital para acceder a los servicios en 2023. Eso significa que los pacientes pueden programar citas, estimar los costes de los servicios, utilizar aplicaciones de atención virtual para interactuar con los profesionales, obtener asistencia rápida de chatbots, revisar y pagar facturas online y mucho más, todo desde el mismo inicio de sesión.Como resultado, la presión recae sobre los equipos de centros de datos, TI e instalaciones para ofrecer una experiencia de usuario digital. Están tomando medidas implementando centros Edge que incluyen recursos de computación, almacenamiento, energía y refrigeración específicamente diseñados para ofrecer capacidades locales de procesamiento y gestión de datos. Entonces, ¿cuáles son los retos a los que se enfrentan estos equipos en su esfuerzo por satisfacer la creciente demanda?
1. Garantizar una alta disponibilidad: Los centros Edge deben ofrecer disponibilidad las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año para permitir una experiencia digital fluida para el médico y el paciente. Los casos de uso de la atención sanitaria digital pueden ser de misión crítica, para alimentar las estaciones de trabajo de enfermería y las funciones administrativas. O pueden ser críticos para la vida, para habilitar las alarmas de los pacientes o las consultas de cirugía a distancia. En cualquier caso, las organizaciones sanitarias no pueden permitirse tiempos de inactividad, que podrían poner en peligro la salud de los pacientes y costar miles de dólares por minuto si los servicios digitales no están disponibles cuando se necesitan.
Como resultado, muchas organizaciones sanitarias están ahora echando un segundo vistazo a sus sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI). Los SAI Vertiv™ Liebert® GXT5 tienen una topología de doble conversión que aísla completamente los equipos conectados de las perturbaciones de la alimentación entrante. Por lo tanto, cuando se produce un problema, proporcionan un tiempo de transferencia cero desde el funcionamiento con la fuente de alimentación principal hasta el SAI del Edge. Con estos sistemas de gestión de potencia de alto rendimiento, los equipos de TI pueden ofrecer la experiencia digital y de vídeo de alta calidad que desean los usuarios. Además, el departamento de TI puede gestionar de forma remota estos dispositivos SAI con Vertiv™ Power Insight, lo que le permite supervisar constantemente su rendimiento y responder rápidamente si se detecta un posible problema.
2. Reducción de las necesidades de mantenimiento: Aunque las organizaciones sanitarias utilizan más TI que nunca, suelen ubicar los centros Edge en lugares muy concurridos. Los equipos de servidores y redes y los sistemas informáticos pueden colocarse en armarios o salas de hospitales, clínicas, laboratorios de investigación y oficinas. Además, varios equipos pueden compartir estos espacios. Como resultado, los equipos de TI quieren garantizar el rendimiento fiable de las soluciones de suministro eléctrico de backup, al tiempo que reducen los requisitos de mantenimiento que podrían interrumpir las operaciones diarias.
Los SAI Liebert GXT5 están disponibles con baterías de ion-litio que proporcionan una fiabilidad y un rendimiento excepcionales. Dado que las baterías de ion-litio suelen durar entre 8 y 10 años, son básicamente una tecnología que no requiere supervisión. De hecho, pueden durar toda la vida útil de la unidad SAI.
Las soluciones de SAI inteligentes de Vertiv también proporcionan un algoritmo predictivo del estado de la batería y Vertiv Power Insight ayuda a planificar la sustitución de las baterías cuando sea necesario. El algoritmo revisa las condiciones actuales de la batería y predice la fecha de sustitución, por lo que el departamento de TI puede gestionar este proceso de forma proactiva.
3. Optimización de la sustitución: Cuando sea necesario sustituir las baterías de ion-litio, el departamento de TI podrá hacerlo más fácilmente. Las baterías de ion-litio pesan entre un 40 y un 60 por ciento menos y ocupan un 40 por ciento menos que las baterías VRLA, lo que significa que son más fáciles de levantar en racks o de colocar en entornos con limitaciones de espacio. Además, el perfil más pequeño de los SAI online de ion-litio de Vertiv libera espacio para otros dispositivos, como equipos informáticos adicionales o sistemas hospitalarios.
4. Rendimiento en condiciones no óptimas: No es raro que las organizaciones sanitarias coloquen equipos informáticos y de red en espacios pequeños que pueden no estar refrigerados con precisión. También en este caso destacan las baterías de ion-litio. Proporcionan un mejor rendimiento a temperaturas de hasta 40 °C (104 °F), mientras que las baterías VRLA pierden alrededor de la mitad de su vida útil por cada aumento de temperatura de 15 °F de más de 77 °F.
Como resultado, los SAI con baterías de ion-litio de Vertiv pueden colocarse junto a otra tecnología o en entornos de temperatura ambiente sin preocuparse de que estas condiciones provoquen una degradación acelerada de la batería o un fallo.
5. Reducción del coste total de propiedad: El uso de baterías de ion-litio en los dispositivos SAI significa que el departamento de TI necesita sustituir las baterías con menos frecuencia y, a menudo, puede dar servicio a varias unidades a la vez. Estos procesos dan lugar a los costes totales de material y mano de obra más bajos durante la vida útil de un SAI de ion-litio. Además, las soluciones de ion-litio de Vertiv están respaldadas por una garantía de cinco años. Como resultado, los equipos de TI del sector sanitario pueden planificar fácilmente las sustituciones y liberar costes para otras iniciativas digitales.
Conclusión
Los equipos de TI sanitarios son partners clave del negocio en el desarrollo de una experiencia de usuario digital excepcional tanto para los médicos como para los pacientes. Como resultado, los departamentos de TI están desplegando más centros Edge que nunca para apoyar tanto los casos de uso de misión crítica como los críticos para la vida.
Las soluciones de SAI Vertiv™ Liebert® GXT5 proporcionan el suministro eléctrico de backup que las organizaciones sanitarias necesitan para dar prioridad a lo digital. Fiables, de bajo mantenimiento y asequibles, los SAI con baterías de ion-litio Vertiv Liebert mantienen el Edge Computing en funcionamiento, dondequiera que se coloque. Como resultado, los médicos pueden seguir siendo productivos y ofrecer una atención de alta calidad, tanto digitalmente como en consultas presenciales.
Obtén más información sobre los dispositivos SAI Vertiv™ Liebert® GXT5.