The page you're viewing is for Traditional Chinese (Taiwan) region.

與 Vertiv 製造商的代表合作,即可根據您的特有需求配置複雜的設計。如果您是尋求大型專案技術指導的組織,Vertiv 可以提供您所需的支援。

了解更多

許多客戶都會與 Vertiv 經銷商合作夥伴合作,為 IT 應用程式購買 Vertiv 產品。合作夥伴擁有豐富的訓練和經驗,獨具優勢,能夠使用 Vertiv 產品指定、銷售和支援整個 IT 和基礎設施解決方案。

尋找經銷商

已經知道自己的需求嗎? 想要享受線上購買和宅配的便利性嗎? 某些類別的 Vertiv 產品可以透過線上經銷商購買。


尋找在線經銷商

需要協助選擇產品嗎? 與合格的 Vertiv 專家交談,讓他們協助您找到適合自己的解決方案。



聯絡 Vertiv 專家

The page you're viewing is for Traditional Chinese (Taiwan) region.

高效率的運行模式

2019年7月17日

目前業界最常用的 UPS 拓撲是雙轉換模式;儘管如此,大多數 UPS 設備商已經引入了ECO 運行模式,以進一步提高 UPS 的效率水準。在本文中,我們將分析 ECO 模式操作類型可能的缺點,並進一步強調在使用這些操作模式時應考慮哪些元素。


Vertiv™UPS 為市場引入了新的效率改進方法,已被證明是資料中心的最佳 UPS 解決方案,旨在盡可能降低 PUE,同時保持最高水平的可用性。動態在線模式是 Vertiv 的Liebert®Trinergy™Cube和Liebert EXL S1 兩款 UPS 提供的最新高效操作模式。具有動態在線模式的 UPS 可在不犧牲可靠性的情況下提供高達 99% 的運行效率。實際上,在此模式下,逆變器可以瞬時承擔負載並保持輸出電壓符合 IEC 62040 Class 1 規範。


大型電力供應經理 Valerio ZerilloStephen Major 提出了在沒有負載可用性權衡的情況下實現最高能效的途徑。

下載白皮書

選擇您的國家/區域和語言