数字经济正在为每一个企业带来新的机会,而数字化技术的广泛应用,必须以高质量的关键基础设施作为坚实基础,才能保障数字化技术在各个领域的高水平应用。
在这其中,高可靠供配电系统的应用无疑是一个非常重要的环节。
在促进企业实现转型升级、创新应用的过程中
众多优秀的关键基础设施厂商
成为这场技术驱动增长深度变革的中坚力量
作为全球领先的关键基础设施技术及全生命周期服务供应商之一,维谛技术(Vertiv, NYSE: VRT)面对数字经济发展及企业数字化运营带来的需求,不断加快研发创新步伐,以丰富的产品和解决方案高效满足了客户需求的复杂变化。
尤其是最近两年来推出的多款创新产品,不仅在多个行业领域得到了广泛应用,而且在权威行业机构及媒体的评选中连续荣获大奖。
在由计世传媒集团、《计算机世界》报、《IT经理世界》杂志和《新金融世界》杂志主办的“数字驱动产业创新年会暨2019中国优秀CIO颁奖典礼”上,维谛技术(Vertiv)最新推出的APT全功率链电力模组解决方案,凭借创新的研发设计及在应用中的出色性能,在主办方组织的2019数字驱动产业创新系列大奖评选中,荣膺“2019年度优秀解决方案奖”,充分证明了这款全新产品的应用价值。
作为一款全功率链产品级方案
APT方案基于模组化,预制化和智能化设计理念
设备与现场解耦,使得工程部署大大简化
而且整体功率链内部连接的模块单元均采用工程化处理
完全在工厂预制、系统联调
实现了高质量、高标准的快速交付
APT全功率链电力模组具有极简,快速,可靠,节地,美观五方面价值,采用模组化的设计极致简化供配电系统架构,UPS与配电柜之间采用工厂预制的铜排并柜连接可实现快速部署,全链路智能化的集中监控管理大大提升系统可靠性及运维效率,采用统一的整体设计能够优化器件配置节约占地,同时采用统一的外观造型设计外形更美观。
基于领先的研发理念和性能优势,APT全功率链电力模组解决方案自推出以来赢得了多个领域客户的青睐,拥有广泛的成功案例。河北纵横集团丰南钢铁有限公司就是通过实际应用,深刻感受到了这款产品非同一般的价值体验。
丰南钢铁在信息化建设中,针对供配电系统的建设提出了极高标准,要求配电柜与UPS之间铜排搭接,以便节省电缆,加强UPS与配电柜之间的可靠连接。维谛技术(Vertiv)提供的“APT全功率链电力模组+PTMS 全功率链智能管理系统”的供配电一体化解决方案,以全铜排连接、无需现场电缆布线、快速部署的独特优势,全面达到了丰南钢铁的预期要求。
基于在实际应用中的出色表现,主办方给出了如下获奖理由:
“维谛技术(Vertiv)APT+PTMS供配电一体化解决方案通过模组预制和自动运维,提高了现场部署和运维管理的效率,全面、有效地满足了企业客户对供配电系统建设的所有要求,为关键负载构建了高可靠的电源分配与管理,提升了全功率链的可靠性和可管理性,有力地保障了系统高效运行,实现了系统‘智慧的全连接’。”