Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

无论环境多么复杂恶劣,始终坚守维护变频节能的真谛

2018年3月8日

在节能减排的大趋势下,工业节能正成为产业发展的核心之一,而中压变频器可以大大提高电机转速的控制精度,使电机在最节能的转速下运行。作为节能应用与速度工艺控制中越来越重要的自动化设备,中压变频器越来越受到青睐,更是成为实现节能目标的关键工具。

随着用户需求的多样化以及为应对来自不同应用领域的挑战,中压变频器也在不断更新换代,产品功能不断完善,集成度和系统化程度越来越高。然而,作为一项高技术含量、高附加值、高效益回报的高科技产品,中压变频器的研发具有很强的特殊性,一般只有具备强大技术实力的厂商才能满足相应需求。

其中,维谛(Vertiv)基于深厚的电力电子研发经验和技术实力,在中压变频器高端应用领域的市场主导地位日益凸显。尤其是最具代表性新品Vertiv MegaVert中压变频器的推出,更是实现了维谛(Vertiv)在这一领域的重大突破。这款产品在紫金矿业集团的成功应用,堪称中压变频器领域的一个经典案例。

近年来,紫金矿业集团在国内多地的矿山矿场中通过大规模采用维谛(Vertiv)提供的MegaVert中压变频器,完美实现了节能降耗的预期目标,有效降低了运营成本。在长期运行中,MegaVert中压变频器体现出了一流的综合性能,并以较高的性价比凸显出显著的成本优势,为紫金矿业带来非凡的应用体验。

紫金矿业集团是位列国内前三的铜矿开发冶炼公司,在国内及海外都拥有众多矿山资源,铜冶炼产量位于世界前列。

随着铜产品行业竞争的加剧和国际铜价波动,铜冶炼企业效益受到冲击。在资本密集型的铜冶炼项目中,冶炼成本不断高升,其中电费开支占很大比重。在此背景下,大型电机的变频调速节能自然成为了紫金矿业的人必然选择。

需要强调的是,尽管国内外中压变频器厂家众多,但是品质、价格高低不一。如果产品质量、性能不过硬,虽然在使用中能够起到一定的节能作用,但是频繁的故障停机会带来更大的损失。

如何选择一款性价比突出的一流产品,在产品的全生命周期中都能够带来显著的成本效益,无疑是包括紫金矿业在内的所有客户必须考虑的问题。

正是基于这种慎重考量,紫金矿业对应用产品提出了严格的应用标准,不仅要求产品具备出色的控制性能、可靠的系统稳定性,而且要求设备能够适应极端工况,还要能够达到节能降耗的目的。

在经过多层面的论证、评估后,紫金矿业认为维谛(Vertiv)的MegaVert中压变频器,在技术指标、产品性能等方面均完全达到了标准要求。最近几年,紫金矿业在新疆、黑龙江、内蒙、福建等地的矿山现场广泛应用了MegaVert中压变频器,产品在复杂、恶劣的应用环境下持续稳定地运行,为紫金矿业的电机变频节能高效运行保驾护航。

作为一款集尖端电力电子技术为一体的领先产品,MegaVert中压变频器采用国际领先的双DSP+FPEG核心架构,具有高功率因数、高可靠、高性能、多功能、易操作、易维护等突出特点。

基于先进的的控制技术,能够可有效提升设备的控制水平及设备功率因数、运行效率,满足工艺控制要求,降低电机能耗。在实际运行中,MegaVert中压变频器可适应-45%~+15%的电压范围以及-15℃~55℃的温度区间,能够在各种地区的极端恶劣环境中保持可靠稳定运行。

在产品层面之外,维谛(Vertiv)的技术服务支持也在长期的合作过程中给紫金矿业留下了深刻印象。维谛(Vertiv)始终保持与紫金矿业技术人员的密切交流,并经常在技术层面组织各种培训,同时在需求上随时进行积极有效的沟通。

“维谛(Vertiv)认为,只有更贴近客户,及时地理解客户需求,才能从根本上帮助客户解决痛点和赢得客户的信任,而客户的肯定和信赖则是对维谛(Vertiv)的最大赞誉。”

从南到北,从西至东,无论任何地区;寒暑变换,冷热交替,无论哪个季节,维谛(Vertiv)MegaVert中压变频器都始终如一地维护着变频节能的真谛,为电机节能,给企业省电,让客户放心。



关于维谛(Vertiv)

维谛(Vertiv)设计、制造关键基础设备并提供相关服务,保障数据中心、通信网、商业和工业设施的核心应用的良好运行环境。维谛(Vertiv),前身为艾默生网络能源有限公司,为当前不断发展的移动和云计算市场提供供配电、热管理和基础设施管理解决方案,旗舰产品品牌包括Chloride®、Liebert®、NetSure™ 和 Trellis™。2016财年的销售额达44亿美元。了解更多信息,请访问VertivCo.com

选择您的本国语言