这是与水侧节能相比,1MW 加州数据中心每年通过氟泵节能可减少的用水量。
2015 年,加州能源委员会在其第 24 编规定的节能方法中,批准了在该州数据中心使用配有氟泵节能装置的 Liebert DSE 自然冷却系统。此前,委员会规定使用的仅包括水侧和空气侧节能装置。
效率更高 无需一滴水
Liebert DSE 自然冷却系统,配有氟泵节能装置,可使每年的节能时间最大化,且无需用水。借助此系统,加利福尼亚州的数据中心可以:
- 在典型的 1MW 数据中心减少 430 万加仑的年用水量
- 将能耗降低 8% 至 10%
- 消除水处理成本和废水危害
- 消除外部空气污染的风险
- 通过集成的高级控制实现最大化的保护和效率
Vertiv 发布了一份完整报告,显示了氟泵节能与水侧和空气侧节能的对比分析。