The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

服务器机房温度是数据中心最重要的指标之一。将计算机设备保持在一致的温度和湿度下是设施经理工作的关键部分,并且有大量的必要工具可以协助完成这项工作。

话虽如此,但对于数据中心经理来说,了解为保持设施最佳状态应遵循的指导原则非常重要。向任一方向偏差一两度可能看起来差不多,但从长远来看,可能会产生巨大的影响。

服务器机房可以舒适操作的最高温度是多少? 最低温度是多少? 这些问题的回答将让 IT 经理了解保管其设施的温度范围。

基线标准

美国采暖、制冷与空调工程师学会 (ASHRAE) 是管理数据中心环境的可接受空气温度和湿度范围标准的机构。ASHRAE 技术委员会 9.9 于 2011 年确定,A1 类数据中心的温度应保持在 59 华氏度至 89.6 华氏度之间,相对湿度为 20% 至 80%。ASHRAE 建议设施不得超出指南范围。

服务器应保持在 89.6 华氏度和 59 华氏度之间。

不断变化的要求和可能性

ASHRAE 的指南在不断变化,在 2004 年、2008 年和 2011 年都发生了变化。它有助于数据中心经理获得充分培训和充分知识,能够应对这些不断变化的要求。例如,据数据中心知识贡献者 Yevgeniy Sverdlik 介绍,2015 年,ASHRAE 正考虑扩大数据中心的相对湿度范围,以支持提高的效率。

有些设施将温度控制在目前接受的范围之外。例如,Google 的比利时数据中心在 95 华氏度的温度下运行,令人震惊。这有助于降低冷却成本,并降低这些大型计算设施对环境的影响。

为什么这很重要?

如前所述,数据中心温度是 IT 经理密切关注的主要指标之一。当设备温度偏离可接受范围时,就会出现紧张局面。

例如,当环境温度过高时,可能会导致过热,从而导致意外的服务器宕机。据 Datacenter Dynamics 网站的内容贡献者 Penny Jones 称,2013 年 Microsoft 数据中心就发生过这种事,导致与 Outlook 和 SkyDrive 服务相关的服务器意外中断。

服务器也可能太冷了。虽然这可能不会导致服务器宕机,但如果数据中心管理人员将计算机室保持在更低温度下,他们可能不想查看电费。保持服务器如此凉爽对环境的影响也不容忽视。因此,目标是将设施保持在可能的最高温度,同时确保服务器不会过热。

从长远来看,将服务器机房保持在最高温度以下和最低温度以上对于业务连续性和效率非常重要。但是,仍有一些重要问题:经理如何始终了解其设施的温度? 他们如何将温度保持在可接受的范围内?

严格管控服务器最低和最高温度是数据中心经理工作的关键部分。通过安装 Vertiv 提供的有效制冷管理解决方案,设施可以最大限度地降低意外宕机的几率,同时保持较低的电力成本。模块化解决方案可以帮助设施保持高效,增加负载,而无需在冷却设备上花费额外的资金。

选择您的本国语言