The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

单线图是电气系统分析的蓝图。这是准备关键响应计划的第一步,让您彻底熟悉设施中的配电系统布局和设计。

无论您有新建设施还是现有设施,单线图都是未来所有测试、服务和维护活动的重要路线图。因此,单线图就像您设施的资产负债表,及时提供设施在某一时刻的快照。它需要随着设施的变化而变化,以确保您的系统得到充分保护。

查看产品和服务


有效的单线图将清楚地显示电气系统主要组件的连接方式,包括冗余设备和可用的备件。它显示了从输入电源到每个下游负载的正确配电路径,包括每台电气设备的额定值和尺寸,其电路导体及其保护设备。

在许多工艺设施中,负载不断地以小幅度添加或移除。直到系统的某些部分过载或出现其他问题时,才会看到净效应。很多时候,会在没有对相关上游断路器的标准设置进行适当修改的情况下添加电路。您所使用的保护设备必须与其时间/电流曲线相协调,并且彼此之间相互协调。单线图提供了实现正确设计设备、冗余和保护的路线图。

NFPA-70E 要求规定了准确、最新的单线图。

为了满足这些要求,维谛技术 (Vertiv) 可以进行全面的现场调查,为您的设施开发单线图或更新现有图。调查包括:

  • 是否拥有设备清单
  • 验证是否存在竣工图纸,以及图纸是否充分可用
  • 验证流程是否到位,确保竣工图纸保持在当前状态
  • 确认负载已连接到紧急/备用馈线
  • 验证潜在的单点故障
  • 评估关键系统 (N, N+1, N+2...) 的设计冗余,以及是否可以在不关机的情况下对所有关键设备进行维护
  • 制定一份报告,概述各站点的调查结果以及建议的行动
  • 将客户提供的单线图纸更新至 480V 配电板
  • 提供 AutoCAD 格式的单线电气图副本
  • 在每个设施张贴竣工图纸

最新的单线图对于各种服务活动至关重要,包括:

  • 短路计算
  • 协调性研究
  • 负载流研究
  • 安全性评估研究
  • 所有其他工程研究
  • 电气安全程序
  • 高效维护

优势

  • 帮助确定故障位置并简化故障排除
  • 在 LOTO 程序期间识别潜在的电能来源
  • 确保人员安全
  • 始终遵守 NFPA 70E 要求
  • 确保设施的安全、可靠运行

范围

为了让您准确了解电气系统,单线图信息通常包括:

  • 进线(电压和尺寸)
  • 进线主熔断器、电缆头、断流器、开关和主/连接断路器
  • 电力变压器(额定值、绕组连接和接地装置)
  • 馈电断路器和保险丝开关
  • 继电器(功能、使用和类型)
  • 电流/电位变压器(尺寸、类型和比率)
  • 控制变压器
  • 所有主电缆和电线及其相关的隔离开关和电缆头(尺寸和走线长度)
  • 所有变电站,包括集成继电器和主面板,以及每个馈线和变电站中负载的确切性质
  • 关键设备电压和尺寸(UPS、电池、发电机、配电、转换开关、机房空调)

相关洞察

选择您的本国语言