The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

为网络边缘打造的强大 IT 基础设施 | Vertiv 数据中心趋势

Martin T. Olsen •

在 2019 年数据中心趋势的任何讨论中,网络边缘都是核心话题

我们近期对 2019 年数据中心趋势的预测高度侧重于网络边缘领域里的创新,数据中心行业的人士对此应该不会感到惊讶。据思科 Visual Networking Index 预计,到 2021 年全球 IP 流量将增长接近三倍,连接设备最终将接近全球人口的三倍。也就是说,三年内将多出 230 亿台连接设备。

这一增长将如何改变 IT 基础设施?

集中式 IT 基础设施完全无法支持该模式,更别提将给网络边缘带来更大压力的下一批应用,如虚拟现实和增强现实、自动驾驶车辆和物联网 (IOT) 的广泛应用。将存储和计算向用户和设备靠拢,正是为了满足这些应用。

边缘计算基础设施的所有者如何应对挑战?

消费者享受边缘计算带来的便利的同时,管理这些网络的“园丁”们面临着延迟、带宽、可用性 安全方面的挑战。

这些网络边缘部署正在变为关键任务设施,IT 基础设施和支持要求与传统数据中心并无二致。而区别就在于它们分散在全球各地,且通常现场没有任何 IT 人员。

为了解决该问题,组织不得不依赖能在这些地点实现远程可见及控制的智能 IT 系统和基础设施。这一领域在明年将有更多进展。

那么针对这些关键设施的下一步目标是什么?

目标很明确:为依赖它们的组织实现更成熟的网络边缘,同时简化这些愈发复杂的环境。

为实现此目标,我们借助能够将在边缘生成的海量数据转化为有用信息的云平台。这么做的效果就是更强大更高效的网络边缘,提升了可见性且具备自修复能力,同时只需有限的主动管理。

与以往一样,敬请您提供您的宝贵意见。在步入 2020 年之际,您如何应对边缘计算需求的增长,对边缘计算技术有何期望?

选择您的本国语言