Vertiv™ MegaMod™ CoolChip çözümü, yüksek yoğunluklu sıvı soğutma dahil olmak üzere sınıfının en iyisi teknolojileri entegre ederek anahtar teslim yapay zeka açısından kritik dijital altyapıyı yerinde kuruluma kıyasla %50'ye kadar daha hızlı sunuyor
Westerville, Ohio [7 Ağusto2024] – Yapay zekaya hazır veri merkezi kapasitesine olan talebin arzı aşması nedeniyle, geliştiriciler ve operatörler yeni kapasiteyi mümkün olan en kısa sürede devreye almaya odaklanıyor. Bu hedefi desteklemek için, kritik dijital altyapı ve süreklilik çözümleri sunan küresel bir tedarikçi olan Vertiv (NYSE: VRT), verimli ve güvenilir yapay zeka bilgi işlem süreçlerini mümkün kılmak için tasarlanmış, sıvı soğutma donanımlı prefabrik modüler (PFM) veri merkezi çözümü Vertiv™ MegaMod™ CoolChip'i piyasaya sundu. Çözüm, önde gelen yapay zeka bilgi işlem sağlayıcılarının platformlarını destekleyecek şekilde yapılandırılabiliyor ve müşteri gereksinimlerine göre ölçeklendirilebiliyor. MegaMod™ CoolChip, saha dışı üretimin sağladığı kalite ve süreç verimliliğini sınıfının en iyisi yapay zekaya hazır teknolojilerle bir araya getirerek, yapay zeka açısından kritik dijital altyapının kurulum süresini %50'ye kadar kısaltıyor.
Vertiv'in diğer prefabrik modüler veri merkezlerini geliştirme deneyimine dayanan MegaMod CoolChip, doğrudan çipe sıvı soğutma, yüksek verimli güç koruması ve dağıtımı ve diğer kritik dijital altyapı teknolojilerini desteklemek için Vertiv™ CoolChip teknolojisini entegre eden anahtar teslimi bir çözüm aracılığıyla yapay zeka altyapısının özel gereksinimlerini karşılamak üzere tasarlandı. Küresel olarak kullanıma sunulan çözüm, mevcut bir tesisin modüler olarak yenilenmesi veya yeni bir bağımsız veri merkezi oluşturulmasında kullanılabiliyor. Sıra başına yüzlerce kilovata kadar, prefabrik ünitelerle birden fazla megawatt'a kadar destek sağlayabiliyor.
Vertiv Altyapı Çözümleri Başkan Yardımcısı Viktor Petik, "MegaMod CoolChip, müşterilerin hızlı ve güvenle kullanabileceği tam donanımlı bir kritik dijital altyapı çözümü olarak öne çıkıyor. Kontrollü bir ortamda fabrika montajı ve testler, maliyet ve programlar üzerinde kontrol sağlamanın yanı sıra inşa süresini hızlandırmaya yardımcı oluyor. Portföyümüze eklenen bu yeni çözüm, yapay zekayı başarılı bir şekilde hızlandırmak için daha fazla esneklik sağlıyor" dedi.
Yapay Zeka Bilgi İşlem Süreçleri için Tasarlandı
Omdia tarafından yürütülen son araştırmaya göre, prefabrik modüler ve mikro veri merkezi çözümlerine olan talep, Vertiv'in küresel bir lider olarak gösterildiği yapay zeka alanıyla hızlandı. Vertiv mühendisleri, bugünün ve yarının yapay zeka gereksinimlerini desteklemek için Vertiv™ MegaMod™ CoolChip çözümlerinin geliştirilmesinde prefabrik çözümler ve yapay zeka dağıtımlarının ihtiyaçlarına ilişkin başarılı öğrenimleri uyguluyor. Çözümün temel özellikleri arasında şunlar yer alıyor:
- Yüksek yoğunluklu bilgi işlem: MegaMod™ CoolChip, entegre tesisatı ve yüksek yoğunluklu Vertiv™ raf güç dağıtım üniteleri (rPDU'lar) olan ekipman raflarına entegre edilmiş hızlandırılmış bilgi işlem platformları da dahil olmak üzere müşterinin seçtiği yapay zeka bilgi işlem sağlayıcısının BT sistemlerini destekliyor. Yapay zeka bilgi işlem sağlayıcılarından müşterinin seçtiği entegre raflar da prefabrik ünitelerde birleştirilebiliyor.
- Yüksek yoğunluklu sıvı soğutma altyapısı: Vertiv™ soğutucular ve soğutma dağıtım üniteleri (CDU'lar), soğutma sıvılarının rafa ve raftan güvenli ve verimli bir şekilde yönetilmesini sağlıyor. MegaMod CoolChip, yüksek güçlü işlemciler ve GPU'lar için doğrudan çipe soğutma yöntemini kullanıyor ve doğrudan çipe soğuk plakaların hizmet vermediği bileşenlerden ısının uzaklaştırılmasını sağlıyor. Sıvı ve hava soğutma arasındaki denge, verimliliği optimize etmek için yapay zeka bilgi işlem platformunun tasarımına göre özelleştiriliyor.
- Yüksek verimli güç koruması ve dağıtımı: Vertiv™ güç teknolojileri, şebekeden rafa kadar uzanan kapsamlı güç koruma ve dağıtım çözümleri sunuyor. Buna veri yolu sistemleri, anahtarlama donanımı ve yüksek verimli Vertiv™ Trinergy™ kesintisiz güç kaynağı (UPS) ile sorunsuz entegrasyon ve UPS ile anahtarlama donanımını yakından bağlayarak güç sistemi ayak izini en aza indiren Vertiv™ PowerNexus çözümü
- Modüler kurulum: MegaMod CoolChip, binanın dış yapısı ve diğer tüm bina sistemleri dahil olmak üzere sahada monte edilen prefabrik üniteler halinde geliyor. Ayrıca yeni yapılar, iyileştirmeler ve genişletmeler için esneklik seçenekleri sağlayan kızağa monte üniteler halinde de sunuluyor. Tüm bunlar temiz ve kontrollü bir fabrika ortamında entegre edilerek montaj ve test süreçleri yoluyla riskler azaltılıyor.
- Tek kaynaktan hesap verebilirlik: Vertiv, ilk danışmanlıktan yapılandırma, imalat, kurulum, devreye alma ve yaşam döngüsü hizmetlerine kadar, süreçleri kolaylaştırmak, müşteri kaynaklarına olan talepleri azaltmak, maliyet ve program verimliliği sağlamak için çözümün tüm yönlerini yönetiyor.
Vertiv MegaMod CoolChip çözümü aynı zamanda, veri merkezi operatörlerinin ve geliştiricilerinin sürdürülebilirlik hedeflerine de katkıda bulunuyor. MegaMod CoolChip veri merkezleri, doğrudan çipe sıvı soğutma ve Vertiv™ güç altyapısı gibi yüksek verimli gelişmiş teknolojiler kullanarak, geleneksel teknolojileri kullanan veri merkezlerine kıyasla Güç Kullanım Etkinliğini (PUE) iyileştirerek karbon ayak izini azaltıyor.
Vertiv™ MegaMod™ CoolChip ve Vertiv'in yapay zekaya hazır diğer çözümleri hakkında daha fazla bilgi almak için Vertiv.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
Vertiv Hakkında
Vertiv (NYSE: VRT) müşterilerinin hayati uygulamalarının sürekli çalışmasını, optimum düzeyde performans göstermesini ve iş ihtiyaçlarıyla birlikte büyümesini sağlamak için donanım, yazılım, analitik ve sürekli hizmetleri bir araya getiriyor. Vertiv, buluttan ağın ucuna kadar uzunan bir güç soğutma ve BT altyapı çözümleri ve hizmetleri potföyüyle günümüzün veri merkezlerinin iletişim ağlarının ve ticari ve endüstriyel tesislerin karşılaştığı en önemli zorlukları çözüyor. Şu anda merkezi Westerville, ABD’de bulunan Vertiv,130’dan fazla ülkede faaliyet gösteriyor. Daha fazla bilgi ve Vertiv’den en son haberler ve içerikler için Vertiv.com’u ziyaret edebilirsiniz.
İleriye Dönük İfadeler
Bu metin, 1995 tarihli Özel Menkul Kıymetler Dava Reformu Yasası, Menkul Kıymetler Dava Reformu Yasası, Menkul Kıymetler Yasası’nın 27. Bölümü ve Menkul Kıymetler Borsası Yasası’nın 21E Bölümü anlamında ileriye dönük beyanlar içermektedir. Bu ifadeler sadece bir tahmindir. Fiili olaylar veya sonuçlar, burada belirtilen ileriye dönük beyanlardakilerden önemli ölçüde farklı olabilir. Okuyucular, bunların ve vertiv ve operasyonlarıyla ilgili en son Yıllık Rapfor ve Form 10-Q ile ilgili müteakip Üç Aylık Raporlar dahil olmak üzere Vertiv7in Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu ile yaptığı dosyalara yönlendirilir, Vertiv’in yeni bilgiler, gelecekteki olaylar veya başka nedenlerle ileriye dönük beyanlarını güncelleme veya değiştirme yükümlülüğü yoktur ve bunlara yönelik herhangi bir yükümlülüğü açıkça reddeder.
BASIN İLETİŞİMİ:
PİAR İLETİŞİM
Aylin Karakoç
Aylin.Karakoc@piariletisim.com