Vertiv™, Liebert® AFC soğutucu ailesinin kapsamını genişleterek, şimdi 2,2 MW'a kadar sektördeki en yüksek tek üniteli soğutma kapasitesini sunuyor.
İstanbul, Türkiye [30 Eylül 2024] - Kritik dijital altyapı ve süreklilik çözümlerinin küresel sağlayıcısı Vertiv, düşük küresel ısınma potansiyeline (GWP) sahip soğutucu akışkan kullanan Vertiv™ Liebert® AFC inverter vidalı soğutucu serisinin yüksek kapasiteli modellerini tanıttı. Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) bölgelerinde piyasaya sunulan bu yeni modeller, tek bir üniteyle 2,2 MW'a kadar soğutma kapasitesi sunarak daha küçük bir karbon ayak izi bırakıyor. Bu sayede daha az üniteyle istenen kapasite sağlanabiliyor ve veri merkezi operatörleri için kurulum ve bakım süreleri ile maliyetleri önemli ölçüde azalıyor.
Yüksek yoğunluklu ve dış mekan serbest soğutmalı en yeni Liebert® AFC modelleri, sektördeki en yüksek kapasiteyi tek bir ünite içinde sunuyor. Gelecekteki veri merkezi ihtiyaçlarına hazır olan bu soğutucular, yapay zeka ve yüksek performanslı bilgi işlem (HPC) sıvı soğutma uygulamaları kullanan veri merkezleri için hibrit çalışma imkanı sağlıyor ve AB'nin mevcut düzenleyici gerekliliklerine tam uyum gösteriyor. Veri merkezi kurulumunu ve yönetimini kolaylaştıran Vertiv çözümlerinin ayrılmaz bir parçasıdır olan bu soğutucular, Vertiv™ Liebert® PCW çevre hava işleyici sistemi, Vertiv™ Liebert® XDU soğutma dağıtım ünitesi, Vertiv™ Liebert® CWA termal duvar sistemi ve Vertiv™ Liebert® iCOM™ CWM akıllı kontrol sistemi gibi soğutmalı su çözümleriyle entegre edilerek, operatörlerin sunucu barındırma (colocation) ve bulut veri merkezlerinin soğutma ihtiyaçlarını verimli bir şekilde karşılamalarını sağlıyor.
Vertiv Soğutmalı Su Sistemleri Kıdemli Küresel Direktörü George Hannah, "Yapay zeka ve yüksek performanslı bilgi işlem (HPC) uygulamalarına olan talep arttıkça, müşteriler kompakt bir alanda daha yüksek soğutma kapasitesi sunan çözümler aramaya başladı. En yeni Liebert AFC düşük-GWP soğutucularımız, 2,2 MW'a kadar soğutma kapasitesine ulaşarak bu sistemlerin kurulumu için gereken zaman, maliyet ve karmaşıklığı önemli ölçüde azaltıyor. Bu çözüm, çevresel sorumluluk taahhüdümüzü ve en son düzenleyici standartlara uyumumuzu desteklerken, hava ve sıvı soğutma uygulamalarındaki sektör lideri uzmanlığımızı sürdürme hedeflerimizle de örtüşüyor" dedi.
Vertiv™ Liebert® AFC, sabit vidalı çözümlere kıyasla yıllık enerji tüketimini yüzde 20'ye kadar azaltma imkanı sunuyor. İnverter kontrollü kompresör, enerji tüketimini düşürerek özellikle tepe anlarında gereken elektrik gücünü azaltıyor ve böylece IT ekipmanları için daha fazla güç kullanılabilir hale geliyor. Yenilikçi kontrol algoritmaları, iç ünitelerdeki sıvı dağıtım sıcaklığını hassas bir şekilde yöneterek soğutma sürekliliğini ve güvenilirliğini artırıyor. Ayrıca, çevre dostu R1234ze HFO soğutucu akışkan ile çalışan bu ünite, veri merkezi sahiplerinin AB F-Gaz Yönetmeliği 2024/573'e uyum sağlamasına yardımcı olurken, müşterilerin sürdürülebilirlik hedeflerini desteklemelerine de olanak tanıyor.
Vertiv™ Liebert® AFC veya doğrudan çip soğutma, daldırma (yakında EMEA'da sunulacak), raf, sıra, oda ve ısı reddetme teknolojileri dahil olmak üzere diğer Vertiv termal yönetim çözümleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için Vertiv.com'u ziyaret edin.
Vertiv Hakkında
Vertiv (NYSE: VRT) müşterilerinin hayati uygulamalarının sürekli ve en iyi şekilde çalışmasını, iş gereksinimleriyle birlikte büyümesini sağlamak için donanım, yazılım, analitik ve devam eden hizmetleri bir araya getiriyor. Vertiv, buluttan ağın ucuna kadar uzanan bir güç, soğutma ve BT altyapısı çözümleri ve hizmetleri portföyüyle günümüzün veri merkezlerinin, iletişim ağlarının ve ticari ve endüstriyel tesislerinin karşılaştığı en önemli zorlukları çözüyor. Genel merkezi ABD’de Ohio Westerville’de bulunan Vertiv, 130’dan fazla ülkede faaliyet gösteriyor. Daha fazla bilgi ve Vertiv’den en son haberler ve içerik için Vertiv.com’u ziyaret edebilirsiniz.
İleriye Dönük İfadeler
Bu metin, 1995 tarihli Özel Menkul Kıymetler Dava Reformu Yasası, Menkul Kıymetler Dava Reformu Yasası, Menkul Kıymetler Yasası’nın 27. Bölümü ve Menkul Kıymetler Borsası Yasası’nın 21E Bölümü anlamında ileriye dönük beyanlar içermektedir. Bu ifadeler sadece bir tahmindir. Fiili olaylar veya sonuçlar, burada belirtilen ileriye dönük beyanlardakilerden önemli ölçüde farklı olabilir. Okuyucular, bunların ve vertiv ve operasyonlarıyla ilgili en son Yıllık Rapfor ve Form 10-Q ile ilgili müteakip Üç Aylık Raporlar dahil olmak üzere Vertiv7in Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu ile yaptığı dosyalara yönlendirilir, Vertiv’in yeni bilgiler, gelecekteki olaylar veya başka nedenlerle ileriye dönük beyanlarını güncelleme veya değiştirme yükümlülüğü yoktur ve bunlara yönelik herhangi bir yükümlülüğü açıkça reddeder.
BASIN İLETİŞİM
Aylin Karakoç | PİAR İletişim
aylin.karakoc@piariletisim.com