Mevcut Veri Merkezlerinde Sıvı Soğutma Nasıl Uygulanır
Veri merkezi ısı yönetiminin geleceği geldi ve bu, hava ve sıvı soğutma teknolojilerinden oluşan bir hibrit. Peki, yüksek yoğunluklu hava soğutmalı iş yüklerini sıvı soğutma altyapısıyla ne kadar hızlı destekleyeceksiniz?
Yapay zeka (AI) ve makine öğrenmesi (ML) modellerine olan talep arttıkça, muhtemelen soğutma stratejinizi geliştiriyor ve yeni seçenekleri araştırıyorsunuzdur. Vertiv, bu süreçte size yardımcı olmak için Veri Merkezinde Sıvı Soğutma Dağıtımı geliştirdi. Bu teknik rehber, pratik stratejiler ve 1MW IT yükleri için sıvı soğutmanın benimsenmesi konusunda adım adım yol haritası sağlar.

Sıvı soğutmayı kim ve neden benimsiyor?
Sıvı soğutma zaten mevcut ve kullanımı artıyor.
Büyümenin temel itici güçleri
ChatGPT, Claude, LLaMA ve diğerleri gibi büyük dil modellerinin gelmesi, geleneksel ve üretken yapay zeka ve makine öğrenmesine kurumsal ilgiyi harekete geçirmiştir. Şirketler, süreçleri optimize etmek ve inovasyonu hızlandırmak için yapay zeka ve makine öğrenmesi kullanımını artırıyor.
En yeni yapay zeka sunucularının geliştirilmesi, sunucu başına 6 kW ila 10 kW’a ulaşmak için ısı yüklerini artırıyor. Ve çip, sunucu ve kabin ısı yoğunlukları artmaya devam ediyor.
Yeni bir soğutma stratejisi gerekiyor
Yükselen kabin yoğunlukları için sıvı soğutmanın ne zaman benimseneceğini keşfedin.
Sıvı soğutma yerleştirmeye hazır olun
Mevcut veri merkezinizde sıvı soğutmayı yerleştirmek için bu basit yol haritasını kullanın.
Derin öğrenme, doğal dil işleme, yapay zeka sohbet oluşturma, eğitim ve çıkarım için mevcut ve öngörülen talebi değerlendirin.
Bir tesis denetimi gerçekleştirin
Mevcut hava akışları üzerinde bir hesaplamalı akış dinamiği çalışması gerçekleştirin, mevcut altyapının yeni iş yüklerini desteklemek için uyarlanabilirliğini analiz edin ve fiziksel alanı ve su kaynağını gözden geçirin.
İstenen alanda yeni altyapıyı modelleyin
Üstesinden gelinmesi gereken engelleri belirlemek için veri merkezinizde istediğiniz hibrit soğutma altyapısını modelleyin. Ardından, ekipman yerleşimini optimize edin ve son iyileştirmeleri yapın.
Tesis etkilerini göz önünde bulundurun
İnşaatın mevcut operasyonları nasıl bozacağını ve yeni ısı yüklerinin mevcut iş yüklerini nasıl etkileyeceğini değerlendirin.
Sürdürülebilirlik kazançlarındaki faktör
Sıvı soğutmanın veri merkezinizin güç kullanım verimliliğini (PUE) ve Kapsam 2 emisyonlarını azaltma kabiliyetini göz önünde bulundurun.
Çözüm tasarlayın
Tasarım danışmanınız ve iş ortaklarınızla birlikte çalışarak tesisinizin ve uygulamanızın gereksinimlerini karşılayan bir çözüm oluşturun.
Sıvı soğutma ile ilgili önemli hususlar
Birçok tesis sıvı soğutma için tasarlanmamıştır ve yenilenmesi gerekecektir. İster kabinleri ister odaları tek seferde yeniden tasarlıyor olun, şunları yapmak isteyeceksiniz:
Güç gereksinimlerini belirlemek
Yeni bir busbar’ın nereye yerleştirileceğini, yedekleme için nasıl plan yapılacağını ve elektriğin nereye yönlendirileceğini düşünün.
Sıvı soğutma seçeneklerini değerlendirmek
Ne tür bir sıvı soğutma ünitesi yerleştirebileceğinizi belirleyecektir.
Doğru kabinleri seçmek
Giderek daha yoğun hale gelen bilişim ortamlarını desteklemek için daha geniş ve daha derin kabinlere ihtiyaç vardır.
Mekanik alan tasarlamak
Sıvı soğutma ekipmanını optimum şekilde yerleştirmek için zemin seviyelerini, çevresel koşulları ve bakım gerekliliklerini göz önünde bulundurun.
Teknik alan tasarlamak
Tesisinizin yükseltilmiş zeminlere sahip olup olmadığı, boru ve güç dağıtımını ayırıp ayırmadığınızı belirleyecektir. Ayrıca, daha yüksek yoğunluklu uygulamaları desteklemek için AC gücü yeniden yapılandırmanız gerekebilir
Ekipman türünüzü seçmek
Sıvı soğutma sisteminiz için ekipmanı değerlendirin ve seçin. Sistemlerin istenen malzemelerle uyumlu olduğundan ve istenen yedeklemeyi elde etmek için optimum şekilde yerleştirildiğinden emin olun.
Proje hizmetlerinden yararlanmak
Uygulama tasarımında gezinmek, ekipman üzerinde tesis dışında test yapmak ve yeni sistemler kurmak ve devreye almak için genişletilmiş ekibinizle birlikte çalışın. Ayrıca uzaktan izleme ve rutin bakım gerçekleştirmek için bir plan da oluşturmak isteyeceksiniz.
Sıvı soğutma stratejinizi ve yol haritanızı oluşturma konusunda destek alın.
Vertiv’in yüksek yoğunluklu çözümlerini keşfedin
Vertiv, sıvı soğutma, hava soğutma ve güç teknolojisinde gezinmenize ve ardından ihtiyaçlarınıza uygun doğru sistemleri ve bileşenleri seçmenize yardımcı olmak için teknik uzmanlık sağlar. Ayrıca, sıvı soğutma çözümlerini en üst seviyelerde tutmak için uzaktan izleme, önleyici bakım ve sorun giderme hizmetleri sunuyoruz.
Sıvı soğutma
Hava soğutma
Güç dağıtımı
Servisler
Liebert® XDU soğutma sıvısı dağıtım üniteleri
Daha fazla ayrıntıya bakınLiebert® DCP 200 kW pompalama ünitesi ile 50 kW’a kadar Liebert® DCD su bazlı soğutma modülleri
Daha fazla ayrıntıya bakınLiebert® XDM split iç mekan soğutucu
Daha fazla ayrıntıya bakın