BT kabinleri, veri merkezinin kullanılabilirliği ve güvenilirliğinde önemli bir rol oynar. Desteklenen ekipmanın verimliliğini artırabilir ve veri merkezi personelinin verimliliğini artırabilirler.
Doğru BT kabinini seçmek göz korkutucu bir görev olmak zorunda değildir. Kuruluşunuzun önceliklerini değerlendirmekle başlar. En belirgin faktörleri anlamak karar almayı kolaylaştırır. Her kuruluşun kendi birincil düşüncesi vardır; örneğin, biri en uygun maliyetli BT kabinlerini seçebilirken, başka bir kuruluş büyüme planlarını karşılamak için ölçeklendirilebilir BT kabinlerini seçebilir.
BT gereksinimleri gelişmeye devam ettikçe, BT kabin tasarımları da gelişmektedir. BT kabinlerinin sadece kritik BT kaynaklarına koruma ve güvenli erişim sağlamasının yanında, veri merkezi değişikliklerine uyum sağlaması beklenir. Bugün yapılan herhangi bir satın alma yarın için bir yatırım olarak değerlendirilmelidir. Bu nedenle, seçimin temeli bugün sadece en ucuz değil, zaman içinde güvenilirlik ve daha düşük toplam sahip olma maliyeti sağlama esnekliğine sahip olanlar olmalıdır.
BT Kabini Temelleri
Bazen sunucu kabinleri, LAN kabinleri veya ağ kabinleri olarak da adlandırılan BT kabinleri, işlemleri destekleyen kritik BT sistemleri ve aksesuarları barındırır. Rafa monte edilen veya rafa monte cihazlar, KGK veya ağ anahtarları gibi kabine cıvatalanmış veya klipslenmiş BT ekipmanıdır.
BT kabin boyutu, rafa monte cihazın türü ve miktarı ile belirlenir ve bir IT kabininde bulunan dikey alan olan bir kabin birimi (U veya daha az yaygın olarak RU olarak adlandırılır) ile ölçülür. BT kabinlerine ve içindeki cihazlara uygulanır. 1,75 inç (44,75 mm) katları veya bir kabin ünitesi veya “U” olarak standartlaştırılmıştır. Çoğu BT kabini 42U biçiminde satılır, bu da tek bir kabinin kırk iki (42) adet 1U cihazını veya 42 veya daha az ekleyen 1U, 2U, 3U veya diğer kabin birimi yüksekliklerinin herhangi bir kombinasyonunu tutabileceği anlamına gelir. Standart boyutlu BT kabinleri genellikle standart boyutlu bileşenlere uyabilecekleri için seçilir.
19 inç BT kabini, Uluslararası Elektroteknik Komisyonu'nun (IEC) EIA-310E'sinde belirtilen montaj ekipmanı için standart boyutlu çerçeve veya muhafazadır. Bu kabin, bilgisayar sunucu ekipmanları için yaygın olarak kullanılır. Bu kabin, yerden tasarruf sağlayan bölmelerde yoğun donanım konfigürasyonlarını mümkün kılar.
BT Kabinlerin Türleri
Pazarda, ilgili artıları ve eksileri ile çeşitli BT kabin türleri vardır. BT kabinlerine hangi BT ekipmanlarının ve aksesuarlarının monte edileceğini ve gereksinimlerini belirleyin, ardından hangi kabin türünün bunlara en uygun olacağını görün.
Önceden Yapılandırılmış veya Özelleştirilmiş
Önceden Yapılandırılmış BT kabinleri fabrikada monte edilir ve gönderilir. Genellikle daha ucuz seçeneklerdir.
Özelleştirilmiş BT kabinleri, müşterilerin benzersiz kabin ihtiyaçlarını ve genişlik, yükseklik, derinlik, su veya toz geçirmezlik veya şok direnci gibi özellikleri karşılamak üzere tasarlanmıştır. Müşteriler genellikle kendi spesifikasyonlarını ve çizimlerini sağlar ve özel BT kabin çözümleri almak için sağlayıcıyla yakın çalışır.
Vertiv Önceden Yapılandırılmış BT Kabinleri hakkında bilgi edininAçık çerçeve veya Kapalı
BT kabinleri ayrıca açık çerçeve veya kapalı (kapalı kabinet) olabilir. Açık çerçeve BT kabinleri daha fazla alana ve esnekliğe sahiptir ve daha fazla erişilebilirlik sağlar. Daha ucuz olmalarına olsalar da güvenlik sorunlarına daha yatkındırlar. Ayrıca kir ve toza daha fazla maruz kalırlar. Kilitli olmadıklarından, genellikle güvenli sunucu odalarında bulunurlar.
Genellikle daha pahalı, kapalı BT kabinleri kilitlenebilir. BT kabinleri güvenli bir sunucu odasının dışına veya güvenli olmayan bir yere yerleştirilecekse kapalı kabinler daha iyi bir seçenektir.
BT Kabinlerini Seçme
Günümüzün veri merkezleri gelişmeye devam ettikçe, BT kabinleri değişikliklere uyum sağlayabilmelidir. Bu kilit alanlarda esnek ve uyarlanabilir olabilen BT kabinlerini düşünün.
Ağırlık kapasitesi
1U sunucuları yaklaşık 15 kg ağırlığındadır. Günümüzde gerekli sunucu, kablo, kabin güç dağıtım ünitesi, havai kablo yuvası ve bölme desteği sayısı düşünüldüğünde, tipik bir veri merkezinde genellikle 1000 kg kapasiteli bir kabin göz önünde bulundurulmalıdır. Ağır hizmet tipi uygulamalar için kabinler 1500 kg'a kadar kapasitelerde mevcuttur.
19 inç raylar
Bir kabindeki dört rayın her birinin, desteklenen ekipmanın ihtiyaçlarına göre ayarlanması kolay olmalıdır. Doğru hizalama, rayların ölçmeye gerek kalmadan uygun şekilde konumlandırılmasını sağlar. Ön raylar ayrıca bir ağ uygulamasında kablolara izin verecek şekilde esnek olmalıdır. Kafes somunları kullanan raylar, soyulmuş vida deliklerine dokunma ve delme ihtiyacını ortadan kaldırır. Bir delik delmek kolaydır; onarılması zaman alıcıdır ve bu nedenle pahalıdır. Kafes somunları çeşitli boyutlarda mevcuttur, gerektiğinde raya tutturulur ve ekonomik, hızlı ve esnek bir montaj yöntemi sağlar.
![](/499a62/globalassets/images/on-page-image/800x600/fer-rc-na-800x600-232278_267103_0.jpg)
Kapılar
Çoğu satıcı, doğru hava akışı için yaklaşık yüzde 60-80 delikli kapılar sunar (daha yüksek delik seviyeleri hava akışı kapasitesini artırır). Kapılar, kapı yapılandırmasını sağdan veya soldan açacak şekilde değiştirmek için hiçbir alet gerektirmeyen kaldırma menteşeleriyle de kolayca geri döndürülebilir olmalıdır. Menteşelerinden kolayca çıkarılabilen kapılar ekipman yüklemesini kolaylaştırır. Bazı kapılar 160 derece ve daha fazla açılma imkanı sunar, bu da ekipman yüklemesini kolaylaştırır. Tamamı tutamağa yerleştirilmiş anahtar kilitleri, şifreli, elektronik veya biyometrik kilitler gibi çok sayıda tutamak seçeneği vardır.
Topraklama
Tavan, kapılar, raylar, yan paneller ve çerçeve dahil tüm bileşenler güvenlik için topraklanmalıdır. Ayrıca, rahat kullanılması için kolayca çıkarılabilirler. Örneğin, tersine çevirmek için bir kapının çıkarılması gerekirse, hızlı sökülen bir topraklama kablosu işlemi hızlandıracaktır. Binanın merkezi topraklamasına bağlanan bir merkezi topraklama noktası da kullanılmalıdır.
BT kabin eğilimleri ve seçimi hakkında daha fazla bilgi edinin Vertiv BT Kabin Çözümleri hakkında daha fazla bilgi edininBT Kabin Güvenliği
Güvenlik, veri merkezi yöneticileri için bir diğer önemli husustur. Verileri çevrimiçi tehditlerden ve fiziksel tehditlerden korumak için önlemler alınmaktadır. Kilitlenebilir yan paneller ve kapıları olan BT kabinleri, istenmeyen giriş veya hırsızlığı önleyebilir.
Tüm kabinler birlikte yerleştirilmeli (tutturulmalı), zemine cıvatalanmalıdır veya güvenlik amacıyla bir devrilme önleyici cihaz kullanılmalıdır. 19 inçlik bir ekipman servis için bir kabinden kısmen çıkarılırsa, kabini ağır ve dengesiz hale getirebilir (aşağıdan dengeli değilse) ve güvenlik tehlikesi yaratabilir. İstikrar elde etmenin en ucuz yolu bölmeye koymaktır. Anti-tip cihazlar kabinin ön tarafına monte edilir ve kabin bileşenlerine hizmet verilirken çıkarılabilecek bir dizi bacak sağlar ve kabinin taban alanını genişletir. Yüksek deprem aktivitesi olan bir alanda fiziksel güvenlik de gerekebilir, çünkü BT kabinleri potansiyel depremlerde hayatta kalmak için stabil olmalıdır.
BT Kabin Soğutması
Kuruluşlar, üyüklüğüne, konumuna ve iş hedeflerine uygun hale getirilmiş verimli ve güvenilir ısı yönetimi ve nem kontrolüne ihtiyaç duyarlar. Çevresel ve ekonomik konular, işletmeleri veri merkezlerinde enerji tasarruflu, çevre dostu çözümler elde etmeye yönlendirmektedir. Bu çözümler, isı yönetimi sistemleri ile düşük işletme maliyetleri sağlarken ve gelir potansiyellerini artırırken veri merkezlerinin ve kritik BT alanlarının korunmasını geliştirebilirler.
Kendini optimize eden, hızla yerleştirilebilen ve BT zorluklarını ve taleplerini karşılayan seçkin termal çözümler. Veri merkezi ihtiyaçlarına uygulanabilen kabin yoğunlukları için ölçeklenebilir, yerden tasarruf sağlayan çözümler bulun.
Vertiv Isı Yönetimi Çözümleri hakkında daha fazla bilgi edininBT Kabin Aksesuarları
BT kabinlerinin etkin çalışması için çeşitli aksesuarlar gerekir. Alet gerektirmeyen seçenekler, hızlı kurulum ve yapılandırmaya olanak tanır. Yaygın BT kabin aksesuarları şunlardır:
- Kablo Yönetimi
- Hava Akışı Yönetimi
- Raflar ve Destek Braketleri
- Bağlantı
- Tek Delikli Kapılar
- Yan Paneller
- Sunucu Rayları
- PDU/Kablo Yönetimi Braketleri
- Üst Paneller
Kablo Yönetimi
Kabin başına 10 kW'ın altındaki yoğunluklar norm olarak kalırken, 15kW'deki yerleştirmeler hiper ölçekli tesislerde tipiktir, hatta bazıları 25 kW'yi bile desteklemektedir. Yüksek yoğunluklu konfigürasyonlar, gelişmiş performans ve kapasite düzeylerini mümkün kılar, ancak kablolama yoğunluğunu da artırır.
Bir kabin içindeki daha fazla devreye daha fazla güç verildiğinden, gerekli ek kablolar kabinde engeller oluşturur ve bu da ısının dışarı atılmasını zorlaştırabilir. Veri merkezi yöneticileri kabloları doğru konumlandırmalı ve yönlendirmeli ve ekipmanlara hazır erişim sağlamalıdır.
Optimize edilmiş kablo yönetimi sistem kullanılabilirliğini iyileştirebilir ve karlılığınızı artırabilir. Doğru kablo yönetimi sinyal parazitini azaltabilir, bakım ve servis kolaylığı sağlayabilir, soğutma verimliliğini artırabilir ve ölçeklenebilirlik ve uyarlanabilirlik sağlayabilir. Ancak, yanlış kablo yönetimi kablonun hasar görmesine ve arızalanmasına neden olabilir. Bu, veri iletim hatalarına ve performans sorunlarına ve sistemin kapalı kalmasına neden olabilir.
Doğru kablo yönetimi hakkında daha fazla bilgi edininHava akışı yönetimi
Daha yüksek ısı yüklerinde, hava akışını en üst düzeye çıkarmak için daha yüksek seviyelerde kabinet kapısı delikliliği gerekir. Hava akışı yönetimi çevre birimleri verimliliği optimize edebilir. Alet gerektirmeyen kesme panelleri, enerji verimliliği açısından kullanışlı bir seçenek sunar. Boşluk panelleri, sıcak koridorlu havanın soğuk koridorun içine çekilmediğinden emin olmak için kullanılmayan herhangi bir U boşluğuna eklenebilir. Hava çevriminin kısa olmasını önlemek ve sıcak koridor / soğuk koridor avantajını korumak üzere 600 mm'den daha geniş kabinetler için dikey hava akış bölmeleri dikkate alınmalıdır.
BT Kabin Dağıtımı
Günümüzün BT kabinleri, ekipman kurulum hızını artıran özellikler sunar. Aletsiz kurulum, bir an önce bile yeni ekipman eklenmesine veya konfigürasyonların değiştirilmesine olanak tanır. Bu, ekipman montajını yerleştirme esnasında zamandan ve işçilikten tasarruf sağlayan hızlı bir “içeri itme, dışarı çıkarma” prosedürü haline getirir.
Veri merkezi yöneticileri, entegre ve tamamlayıcı çözümler için tek bir üretici kullanmanın avantajını fark ediyorlar. Verimliliği artırmak üzere ilgili donanım, yazılım ve hizmetleri bir araya getiren bu çözümler maliyeti azaltır ve hızlı ve kolay yerleştirmeye olanak sağlar.
Geleceğe Hazır BT Kabinleri
BT kabinleri, BT ekipmanları için en uygun ortamı sağlayabilir. Veri merkezine uyum sağlamalı ve ölçeklenebilirlik, esneklik ve uyarlanabilirlik için seçenekler sağlamalıdırlar. Doğru BT kabinlerini seçmek ve bunları iş gereksinimlerinize uyacak şekilde yapılandırmak, BT ekipmanlarının güvenilir ve verimli çalışmasını sağlayacaktır. Bunun aksine, BT altyapısının düzgün bir şekilde tasarlanmaması ve yerleştirilmemesi, yetersiz kullanılan sistemlere, kapasitenin zorlanmasına ve daha yüksek işletme maliyetlerine yol açarak kuruluşların veri merkezinin tüm avantajlarından yararlanmasını önleyebilir.