Резервное питание от литий-ионной батареи
Системы резервного питания на основе литий-ионных ИБП обеспечивают в два раза более длительный срок службы традиционных батарей VRLA. Благодаря меньшему количеству замен батарей, способности выдерживать более высокие температуры и быстрому циклу перезарядки эти системы идеально подходят для защиты вашей критически важной инфраструктуры в периферийных или распределенных ИТ-средах.
Резервные литий-ионные батареи для монтажа в стойку
Литий-ионные ИБП Vertiv Edge
- Линейно-интерактивная технология ИБП
- Доступны модели емкостью 1500, 2200, 3000 ВА
What is a Lithium-Ion Battery Backup UPS?
Uninterruptible power supply, or UPS, is a device that provides power backup to IT equipment when power completely fails or drops low enough. Some types of uninterruptible power supply provide just enough time for a computer to save what the user is doing and power down while some can provide electricity for over an hour.
Traditional UPS are manufactured with lead-acid (or VRLA) batteries. Lithium-Ion battery technology has only been around since the 1980’s. It has only been in the past two decades that the technology has been applied to uninterruptible power supply. Luckily the technology has improved enough to allow smaller businesses and IT solutions organizations to implement in everyday applications.
Отрасли, в которых используются литий-ионные ИБП
Периферийные вычисления для предприятий розничной торговли — идеальный вариант использования литий-ионных ИБП. Многие крупные ритейлеры внедряют эти системы в тех магазинах по всей стране, в которых требуются дополнительные цифровые технологии и надежное резервное питание на случай отключения электричества. При этом им не приходится тратить время на техническое обслуживание, необходимое для традиционных систем VRLA.
- Удаленные объекты розничной торговли
- Склады и дистрибуция
В связи с распространением технологий дистанционного обучения в образовании учебные заведения должны гарантировать бесперебойную работу своих систем. Многие из них видят преимущество литий-ионных систем ИБП в их развертывании благодаря совокупной стоимости владения и сокращению объема технического обслуживания с каждым устройством.
- Школы
- Высшее образование
Производственные цеха продолжают совершенствовать свои технологии, и ИТ-отделы, поддерживающие производственные линии, должны находиться рядом с оборудованием, которое они поддерживают. Зачастую это приводит к размещению ИТ-инфраструктуры в местах, которые не предназначены для нее. Производители продолжают внедрять литий-ионные системы ИБП, поскольку они могут выдерживать более высокие температуры при меньшем ухудшении характеристик батареи.
- Производственные цеха
- ИТ-помещения производителя
ИТ-отделы в сфере здравоохранения — от больниц до местных и удаленных офисов — должны обеспечивать, чтобы их сети выдерживали все большие нагрузки. Отрасль переходит на литий-ионные системы ИБП для увеличения времени работы, сокращения технического обслуживания и повышения общей эффективности.
- Частные офисы
- ИТ-помещения в больницах
Преимущества ИБП с резервным питанием от литий-ионных батарей

Снижение совокупной стоимости владения (TCO)
Принимая во внимание первоначальные инвестиции в систему VRLA, в дополнение к замене батарей и услугам, которые не требуются для литий-ионных ИБП, вы можете снизить совокупную стоимость владения системой ИБП на 50 %.
Увеличение срока службы и времени работы
Ожидаемый срок службы литий-ионных ИБП составляет 8–10 лет, что в 3 раза больше, чем у аналогичных систем VRLA. Когда литий-ионную батарею требуется перезарядить, это можно сделать примерно за три часа до уровня 90 %.


Теплостойкость
Когда стойки подвергаются воздействию высоких температур, например в производственных цехах, литий-ионные батареи являются превосходным решением. Эти системы ИБП выдерживают более высокие температуры с меньшим ухудшением характеристик по сравнению с батареями VRLA.
Эффективность
Для повышения производительности литий-ионные батареи на 40–60 % легче, чем батареи VRLA. Кроме того, они на 40 % меньше. Это упрощает монтаж и обслуживание, а также значительно повышает гибкость их использования. Для зарядки стандартных свинцово-кислотных батарей до 90 % от полной емкости требуется от 3 до 6 часов, а для литий-ионных батарей — менее 2 часов.

Хотите узнать больше?
Чтобы узнать больше о преимуществах использования литий-ионных батарей в качестве резервного источника питания, загрузите наш информационный документ.
Calculate How Much Lithium-Ion Will Save You
Utilize our Total Cost of Ownership (TCO) Calculator to uncover your savings.
In the example below, you would see the following savings when purchasing a Lithium-Ion UPS.
65% Savings versus VRLA
1500VA over 10 years
Standard UPS purchase of 770€
2 Battery replacements
Estimated Cost per Battery of 170€
Estimated Cost per Battery Replacement of 200€
ПОДБОР ИБП
Быстрое определение местоположения литий-ионных ИБП Vertiv Edge для вашего бизнеса
Найдите и купите продукты непосредственно у одного из наших партнеров-реселлеров.
Резервное питание для поддержки ваших систем
Услуги и гарантии для литий-ионных ИБП Vertiv Edge.
Гарантия
Для ИБП Vertiv Edge Lithium-Ion предоставляется стандартная 5-летняя гарантия на ИБП и батареи.

Техническое обслуживание
Позвольте нам управлять вашим оборудованием с помощью пакета Power Emergency Package, услуг по монтажу и ввода в эксплуатацию.
Узнайте больше