Vertiv и Green Mountain выводят устойчивость центров обработки данных на принципиально новый уровень
марта 31, 2021
Один из самых эффективных центров обработки данных в мире стал еще экологичнее благодаря передовым технологиям Vertiv для энергоснабжения и регулирования температуры
Россия, Москва [31 марта, 2021 г.] — Компания Vertiv (NYSE: VRT), мировой лидер в сфере проектирования, создания и обслуживания критически важной инфраструктуры, и норвежский поставщик услуг колокации Green Mountain внедрили передовые технологии, позволяющие еще больше повысить эффективность и устойчивость одного из самых экологичных центров обработки данных в мире.
Центр обработки данных (ЦОД) DC1-Stavanger, расположенный на бывшем объекте НАТО, за счет своего уникального расположения обеспечивает большое преимущество с точки зрения использования возобновляемых источников энергии и минимизации охлаждающего оборудования. Поэтому ЦОД работает практически с нулевыми выбросами CO2.
Однако, как и всем центрам обработки данных, ему требуются источники бесперебойного питания (ИБП) и система управления температурным режимом для поддержания оптимального времени безотказной работы.
«Перед нами стоит задача по обеспечению экологичности нашей работы. Это крайне важно при строительстве новых дата-центров и интеграции в них новых функций, — заявил Александр де Флон Реннинг, менеджер по проектированию и продуктам Green Mountain. — Любой клиент может увидеть, откуда мы получаем энергию. В этом наше ключевое отличие от конкурентов».
Джордано Альбертацци, президент компании Vertiv в регионе ЕМЕА, отметил: «Договор о климатически нейтральных дата-центрах», подписанный крупными европейскими операторами облачных технологий и ЦОД, направлен на снижение воздействия на окружающую среду со стороны участников соглашения. Для эффективного перехода к устойчивому цифровому будущему потребуется развернуть новые и современные ЦОДы, а также модернизировать существующие площадки для использования наиболее эффективных технологий. Vertiv гордится своим вкладом в экологическое развитие всего мира».
После масштабного анализа рынка руководители Green Mountain посетили Customer Expirience Center Vertiv в Италии, чтобы увидеть технологии компании в действии и протестировать производительность оборудования при пиковых нагрузках.
В результате Green Mountain выбрала высокоэффективные блоки водяного охлаждения Vertiv™ Liebert® PCW с общей мощностью 5 МВт. Блоки Liebert PCW соответствуют высоким стандартам эффективности благодаря сочетанию инновационных технологий и конструкции, в которой оптимизирована аэродинамика всех внутренних компонентов. Помимо этого, Green Mountain использовала ИБП от Vertiv для реализации другого проекта. Например, ИБП Liebert® EXL S1 с литийионным аккумулятором, что является альтернативой традиционным аккумуляторным системам VRLA и повышает срок службы.
«Для компании Green Mountain высокое качество продукции и большой опыт поставщиков — это ключевые факторы при покупке нового оборудования. Технологии Vertiv — самые энергоэффективные из всех, что я видел. С их помощью мы сможем повысить нашу устойчивость на рынке. Кроме того, системы Vertiv чрезвычайно компактны. Учитывая, что наш центр обработки данных высечен в горе, резервные площади для масштабного оборудования отсутствуют, — сказал де Флон Реннинг.
«Управлять проектом во время пандемии COVID-19 было сложно, — добавил де Флон Реннинг. — Мы были обеспокоены тем, что все заводы и поставки могут остановиться. К счастью, компания Vertiv оказала нам необходимую поддержку. Она отслеживала все поставки и обеспечивала бесперебойную доставку оборудования, несмотря на закрытые границы и проблемы с логистикой. Если бы Vertiv не помогла с доставкой, то проект не удалось бы завершить вовремя».
«По мере реализации других проектов мы будем рассматривать технологии для центров обработки данных от компании Vertiv, — отметил де Флон Реннинг. — Когда мы выбираем партнера, то делаем это для долгосрочных отношений».
По данным Международного агентства по возобновляемой энергии (International Renewable Energy Agency, IRENA) [1], [2], [3], центры обработки данных играют ключевую роль, находясь в эпицентре технологических инноваций, в энергоэффективностивозобновляемых источников энергии и экономики данных. Операторы ЦОД, такие как Green Mountain, могут служить образцом для подражания в целях ускорения перехода к устойчивой энергетике и помогут проложить путь, по которому будут следовать другие энергоемкие отрасли.
Чтобы узнать больше о том, как Vertiv может помочь повысить эффективность центра обработки данных, посетите страницу на сайте Vertiv.
О компании Green Mountain
Green Mountain — один из крупнейших операторов центров обработки данных в Скандинавии. Компания проектирует, строит и управляет высоконадежными, инновационными и устойчивыми колокационными ЦОД в Норвегии. Центры обработки данных на 100 % работают на недорогих возобновляемых источниках энергии, а использование естественного охлаждения обеспечивает высокую энергоэффективность. Подробнее о компании можно узнать на сайте: https://www.greenmountainenergy.com/
О компании Vertiv
Компания Vertiv занимается оборудованием, программным обеспечением, аналитикой и другими услугами, обеспечивающими функционирование жизненно важных структур клиентов, а также оптимальную работу предприятий в соотвествие с их бизнес-потребностями. Vertiv решает наиболее важные задачи, которые сегодня стоят перед центрами обработки данных, сетями связи, коммерческими и промышленнными объектами, предлагая портфель решени и услуг в области электроснабжения, охлаждения и ИТ-инфраструктуры от облака до переферии.
Штаб-квартира Vertiv находится в городе Колумбус, штат Огайо (США) и компания ведет бизнес более чем в 130 странах. Дополнительную информацию, а также новости и материалы компании Vertiv можно найти на сайте https://www.vertiv.com/ru-emea/.
Контакты для СМИ:
Анастасия Гутор
PR-агентство PR Partner
gutor@prpartner.ru
+7 (966) 380-91-62