Working with our Vertiv Sales team enables complex designs to be configured to your unique needs. If you are an organization seeking technical guidance on a large project, Vertiv can provide the support you require.

Learn More

Many customers work with a Vertiv reseller partner to buy Vertiv products for their IT applications. Partners have extensive training and experience, and are uniquely positioned to specify, sell and support entire IT and infrastructure solutions with Vertiv products.

Find a Reseller

Already know what you need? Want the convenience of online purchase and shipping? Certain categories of Vertiv products can be purchased through an online reseller.


Find an Online Reseller

Need help choosing a product? Speak with a highly qualified Vertiv Specialist who will help guide you to the solution that is right for you.



Contact a Vertiv Specialist

The page you're viewing is for Russian (EMEA) region.

Vertiv определяет стандартные модели для развертывания инфраструктуры периферийных вычислений

октября 20, 2021

Они призваны сократить расходы и упростить развертывание

Колумбус, Огайо [20 октября 2021 г.] - Компания Vertiv (NYSE: VRT), глобальный поставщик критически важной цифровой инфраструктуры и решений для обеспечения непрерывности бизнеса, опубликовала результаты большого исследования по определению моделей инфраструктуры периферийных вычислений. Они помогут предприятиям выбрать более стандартизированный подход к развертыванию решений для периферийных вычислений, чтобы сократить материальные затраты и время на их развертывание.

Отчет «Архетипы периферийных вычислений 2.0: готовые к развертыванию модели инфраструктуры граничных вычислений» основан на исследованиях и классификации архетипов периферийных вычислений, которые компания Vertiv представила отрасли в 2018 году. В новом исследовании участки периферийных вычислений дополнительно классифицируются на основе таких факторов, как их местоположение, внешняя среда и условия эксплуатации, количество стоек, требования к источникам электропитания и доступность, аренда объекта, пассивная инфраструктура, поставщик инфраструктуры периферийных вычислений и количество развертываемых участков.

Модели инфраструктуры периферийных вычислений:

  • Периферийные вычисления на устройствах: осуществляются на само́м устройстве, либо с помощью функциональных возможностей, встроенных в него, либо в автономном модуле, который напрямую подключен к устройству, например, к устройствам дополненной/виртуальной реальности или «умным светофорам».
  • Микро-инфраструктура периферийных вычислений: компактное автономное решение, размер которого может варьироваться от одного или двух серверов до четырех стоек. Его можно развернуть на собственном объекте компании или на объекте телекоммуникационной компании, при этом к распространенным ситуациям его использования относится управление материально-техническими ресурсами в режиме реального времени и серверные шкафы в учебных заведениях.
  • Распределенные периферийные дата-центры: могут размещаться внутри локального ЦОД (либо в уже существующем корпоративном ЦОД / в помещении с сетевым оборудованием / в новом автономном объекте). Это также может быть небольшой распределенный ЦОД или объект в рамках коллокации, расположенный на территории телекоммуникационной компании или на региональной технической площадке. Распределенные периферийные ЦОД в настоящее время широко используются в сферах промышленного производства, телекоммуникаций и здравоохранения, а также в информационных системах «умных городов».
  • Региональные периферийные центры обработки данных: объект ЦОД, расположенный за пределами основных узлов центра обработки данных. Поскольку это, как правило, объект, созданный специально для размещения вычислительной инфраструктуры, он обладает многими функциональными особенностями гипермасштабируемых ЦОД, например, системой кондиционирования и управления, а также имеет высокий уровень безопасности и надежности. Эта модель часто используется в сфере розничной торговли и служит промежуточным узлом обработки данных. 

Введение архетипов периферийных вычислений три года назад способствовало более глубокому их пониманию. Это стало первой формальной попыткой, сгруппировать варианты применения граничных вычислений таким образом, чтобы помочь организациям не при каждом развертывании устройств. С этого момента другие компании и отраслевые организации работали над созданием стандартных процессов и технологий для повышения эффективности периферийных вычислений, и нередко в сотрудничестве с Vertiv. Эти современные модели инфраструктуры периферийных вычислений представляют собой следующий логический шаг в этом процессе.

«По мере развития периферийных вычислений, а также роста числа соответствующих объектов и их совершенствования, создание моделей инфраструктуры периферийных вычислений — необходимый шаг на пути к стандартизации оборудования и проектирования. Эта стандартизация позволит повысить эффективность, снизить затраты и сократить сроки развертывания. Объекты периферийных вычислений по-прежнему будут требовать определенной индивидуальной настройки для удовлетворения конкретных потребностей пользователей, но эти модели упрощают принятие многих основополагающих решений и обеспечивают столь необходимую воспроизводимость в средах граничных вычислений. Это исследование особенно ценно для разработчиков спецификаций, например, партнеров по сбыту и специалистов в области ИТ-управления», — отметил Мартин Олсен (Martin Olsen), вице-президент по глобальной стратегии и трансформации периферийных вычислений компании Vertiv.

Исследование, проведенное при поддержке аналитической компании STL Partners, демонстрирует, что объекты периферийных вычислений потребуют доработки, основанной на таких факторах, как окружающая среда, возможности использования, устаревшее оборудование, безопасность и техническое обслуживание, режимы работы корпоративного ЦОД, а также способы передачи цифровой информации. Однако эта настройка возможна в рамках моделей инфраструктуры периферийных вычислений и нисколько не умаляет преимуществ стандартизации, которые они обеспечивают.

«Внедрив четыре модели инфраструктуры, представители рынка периферийных вычислений в рамках всей экосистемы могут получить ряд преимуществ, в том числе сокращение срока вывода на рынок и ускорение развертывания объектов. Рынок устройств для периферийных вычислений переживает значительный рост, и его можно поддержать только путем введения определенного уровня стандартизации в тот язык, который мы используем для описания периферийных вычислений», — подчеркнула Далия Адиб (Dalia Adib), главный консультант и руководитель практики периферийных вычислений компании STL Partners.

Кроме того, в отчете также рассматриваются требования к инфраструктуре периферийных вычислений для некоторых ключевых областей применения, в том числе для сферы промышленного производства, розничной торговли и телекоммуникаций, а также дается оценка предпочтительным для них моделям инфраструктуры граничных вычислений. Помимо определения моделей, в отчете также приводятся рекомендации для компаний и поставщиков решений, осуществляющих развертывание инфраструктуры периферийных вычислений.

Vertiv также разработала онлайн-сервис, чтобы помочь клиентам, партнерам по сбыту и другим компаниям или специалистам, которые проектируют, подбирают и развертыват объекты периферийных вычислений, определить модель инфраструктуры, подходящую для них. Отчет и онлайн-сервис доступны на сайте Vertiv.com/EdgeArchetypes.

О компании Vertiv

Компания Vertiv занимается оборудованием, программным обеспечением, аналитикой и другими услугами, обеспечивающими функционирование жизненно важных структур клиентов, а также оптимальную работу предприятий в соответствие с их бизнес-потребностями. Vertiv решает наиболее важные задачи, которые сегодня стоят перед центрами обработки данных, сетями связи, коммерческими и промышленными объектами, предлагая портфель решений и услуг в области электроснабжения, охлаждения и ИТ-инфраструктуры от облака до периферии.

Штаб-квартира Vertiv находится в городе Колумбус, штат Огайо (США) и компания ведет бизнес более чем в 130 странах.  Дополнительную информацию, а также новости и материалы компании Vertiv можно найти на сайте https://www.vertiv.com.

Положение о соответствии информации

Настоящий пресс-релиз содержит прогнозные заявления согласно закону 1995 года «О реформе судебных разбирательств по частным ценным бумагам», раздела 27 и раздела 21Е о бирже ценных бумаг. Все утверждения в данном пресс-релизе основываются на субъективной оценке. События или результаты могут существенно отличаться от указанных в прогнозном заявлении, изложенном в настоящем документе. Читателям предлагается ознакомиться с документами из отдела Vertiv по контролю за торговлей ценными бумагам, включая ее последний Годовой отчет по форме 10-K и любые последующие Ежеквартальные отчеты по форме 10-Q для обсуждения этих и других важных факторов риска, касающихся Vertiv и ее деятельности. Veritiv не несет никаких обязательств и прямо отказывается от каких-либо обязательств по обновлению или изменению своих прогнозных заявлений, будь то в результате появления новой информации, последующих событий или иным образом.

Контакты для СМИ:

Динара Сабитова
PR-агентство PR Partner
sabitova@prpartner.ru
+7 (916) 248-80-58

Статьи на похожие темы

Edge Archetypes 2.0 Tool Image

Кампания

Edge Archetypes 2.0 Tool
ПРОДУКТЫ И УСЛУГИ
Общая информация
РЕШЕНИЯ
Общая информация
Имя для входа партнера

Язык и регион