Vertiv™ Liebert® EXM2 обеспечит высокую производительность, надежность и эффективность оборудования
Москва, Россия [12 мая 2021 г.] — Компания Vertiv (NYSE: VRT), глобальный поставщик решений для критически важной инфраструктуры и обеспечения непрерывности процессов, анонсировала новое решение Vertiv™ Liebert® EXM2. Это трехфазный источник бесперебойного питания (ИБП), который обеспечивает энергоэффективность в режиме двойного преобразования на уровне 97% и до 98,8% в экономичном режиме.
Модель Liebert EXM2 может работать в одном из трёх интеллектуальных режимов, что сокращает эксплуатационные расходы и минимизирует энергозатраты. Кроме того, Liebert EXM2 обеспечивает простую и быструю установку, а отказоустойчивый конструктив сокращает среднее время восстановления после сбоя, что позволяет быстро вернуться к работе.
Liebert EXM2 совместим с литий-ионными батареями в критических ситуациях и может сохранять работоспобность до 50 °C, что сводит к минимуму вероятность развития аварийной ситуации, связанной с перегревом. Диапазон мощности новой линейки оборудования от 100 до 250 кВА может найти применение в любой отрасли. Так, модель может применяться на производстве, в инфраструктуре железнодорожного транспорта и медицине.
Модель Liebert EXM2 также предлагает расширенные функции мониторинга, управления и диагностики с помощью 9-дюймовой сенсорной панели, которая предоставляет разные режимы поиска и методы обеспечения безопасности. Эти инструменты совместимы с Vertiv™ LIFE™ Services, Liebert® Nform, SiteScan®, с ПО для мониторинга инфраструктуры платформы Trellis™, a также со сторонними системами управления аккумуляторными батареями (BMS) и инфраструктурой центров обработки данных (DCIM).
Liebert EXM2 разработан на проверенной технологической базе моделей Liebert® EXM и Liebert® NXC - ИБП высокой производительности, которые поддерживают тысячи объектов и около 1,7 ГВт критически важных нагрузок по всему миру. Новая модель удовлетворит растущую потребность в надежных и эффективных ИБП для инфраструктур средней мощности и поможет обеспечить быструю связь между облачными и периферийными ресурсами.
«Liebert EXM2 — следующее поколение наших ИБП. Мы всегда готовы предоставлять заказчикам новейшие технологии, которые способны еще больше повысить энергосбережение и производительность оборудования, — говорит Кайл Кипер, вице-президент глобального подразделения Vertiv по ИБП. — Сейчас мы все чаще инвестируем в исследования рынка и разработку новых технологий. Наши инженеры постоянно расширяют портфель продуктов, предлагая рынку самые современные решения».
«В Liebert EXM2 сочетаются передовые цифровые технологии и отказоустойчивость. Благодаря этому модель отличается надежностью, эффективностью, гибкостью, а также гарантирует оптимальную производительность, экономию пространства и снижение эксплуатационных издержек, — отмечает Андреа Ферро, директор глобального подразделения Vertiv по ИБП в регионе EMEA. — Система может быть установлена в различных конфигурациях: в ряд, в аппаратной комнате и даже у стены или в углу. Это позволяет заказчикам выбрать наиболее подходящее для них решение».
Получить дополнительную информацию о Liebert EXM2 и других решениях можно по ссылке Vertiv.com/SWC.
О компании Vertiv
Компания Vertiv занимается оборудованием, программным обеспечением, аналитикой и другими услугами, обеспечивающими функционирование жизненно важных структур клиентов, а также оптимальную работу предприятий в соотвествие с их бизнес-потребностями. Vertiv решает наиболее важные задачи, которые сегодня стоят перед центрами обработки данных, сетями связи, коммерческими и промышленнными объектами, предлагая портфель решени и услуг в области электроснабжения, охлаждения и ИТ-инфраструктуры от облака до переферии.
Штаб-квартира Vertiv находится в городе Колумбус, штат Огайо (США) и компания ведет бизнес более чем в 130 странах. Дополнительную информацию, а также новости и материалы компании Vertiv можно найти на сайте https://www.vertiv.com/ru-emea/.
Положение о соответствии информации
Настоящий пресс-релиз содержит прогнозные заявления согласно закону 1995 года «О реформе судебных разбирательств по частным ценным бумагам», раздела 27 и раздела 21Е о бирже ценных бумаг. Все утверждения в данном пресс-релизе основываются на субъективной оценке. События или результаты могут существенно отличаться от указанных в прогнозном заявлении, изложенном в настоящем документе. Читателям предлагается ознакомиться с документами из отдела Vertiv по контролю за торговлей ценными бумагам, включая ее последний Годовой отчет по форме 10-K и любые последующие Ежеквартальные отчеты по форме 10-Q для обсуждения этих и других важных факторов риска, касающихся Vertiv и ее деятельности. Veritiv не несет никаких обязательств и прямо отказывается от каких-либо обязательств по обновлению или изменению своих прогнозных заявлений, будь то в результате появления новой информации, последующих событий или иным образом.
Контакты для СМИ:
Динара Сабитова
PR-агентство PR Partner
sabitova@prpartner.ru
+7 (916) 248-80-58