В стойку решения Vertiv™ VRC-S интегрированы PDU, ИБП, а также блок охлаждения и мониторинга инфраструктуры
Москва, Россия [20 мая 2021 г.] — Компания Vertiv (NYSE: VRT), глобальный поставщик критически важной цифровой инфраструктуры и решений для обеспечения непрерывности бизнеса, представляет высокоэффектиынй микро ЦОД Vertiv™ VRC-S. Решение доступно в регионе EMEA. В микро ЦОД Vertiv VRC-S встроены стоечный блок распределения питания (PDU), источник бесперебойного питания Vertiv™ Liebert® GXT5, сертифицированный по стандарту Energy Star 2.0, контрольные датчики и ПО для мониторинга, а также новейшая стоечная система охлаждения Vertiv™ VRC.
Микро ЦОД Vertiv VRC-S можно развернуть на периферии, например, в розничных магазинах и транспорте, а также объектах здравоохранения и легкой промышленности. Модель Vertiv VRC-S можно доставить на любую площадку и установить за короткое время. Новое мобильное приложение Vertiv XR на базе технологий дополненной реальности дает возможность пользователям в виртуальном режиме изучить все аспекты микро ЦОД Vertiv VRC-S, а также получить информацию о функциях и режимах его работы. Это приложение можно бесплатно скачать в Google Play (Android) и App Store (iOS).
Микро ЦОДы — это системы, предназначенные для развертывания на периферии сети, где требуются вычислительные ресурсы с высокой плотностью и компактностью. Сборные модульные центры обработки данных представляют собой более масштабные автономные системы, размещаемые за пределами основных объектов или в удаленных локациях. В отличие от них микро ЦОДы занимают мало места, поэтому их можно развернуть в любом офисе, клинике, магазине или в другом небольшом помещении.
Корпус Vertiv™ VRC-S устроен таким образом, что внутри стойки создается аналог горячего и холодного коридоров для эффективной вентиляции и предотвращения образования зон с перегревами. Устанавливаемый в стойку модуль охлаждения Vertiv VRC-S разработан специально для поддержки ИТ-нагрузок на периферии. Благодаря использованию регулируемых вентиляторов и компрессора система адаптирует интенсивность охлаждения к фактическому тепловыделению ИТ-оборудования, минимизируя потребление энергии. Онлайн-ИБП с двойным преобразованием Vertiv™ Liebert® GXT5 обеспечивает бесперебойное питание всех интегрированных компонентов решения, включая резервное питание для системы охлаждения мощностью 3,5 кВт, а его эффективность достигает 94 %. PDU Vertiv™ Geist™ поддерживает питание розеток и поставляется в комплекте с программным обеспечением Vertiv™ Intelligence Director для упрощения удаленного мониторинга, контроля питания, охлаждения и обслуживания системы с использованием единого IP-адреса.
«Еще никогда процесс выбора и развертывания микро ЦОД не был таким быстрым и легким. Наше новое приложение дополненной реальности позволяет изучить решение в виртуальном режиме, — отмечает Алекс Поуп вице-президент по интегрированным стоечным решениям Vertiv в регионе EMEA. — Vertiv VRC-S — это эффективное решение с поддержкой автоматического конфигурирования. Чтобы подключение микро ЦОД к сети и базам данных стало еще более простым, в него встроены интегрированные ИБП, модули охлаждения и распределения питания и установлены средства мониторинга. Это новое предложение — важный результат реализации плана Vertiv по созданию инновационных продуктов, а также инвестиций в исследования и разработки, которые позволят создавать все более совершенные решения для микро дата-центров».
Дополнительную информацию о микро ЦОД Vertiv VRC-S и портфеле решений Vertiv можно узнать на сайте www.Vertiv.com/WhatsTheirEdge.
О компании Vertiv
Компания Vertiv занимается оборудованием, программным обеспечением, аналитикой и другими услугами, обеспечивающими функционирование жизненно важных структур клиентов, а также оптимальную работу предприятий в соотвествие с их бизнес-потребностями. Vertiv решает наиболее важные задачи, которые сегодня стоят перед центрами обработки данных, сетями связи, коммерческими и промышленнными объектами, предлагая портфель решени и услуг в области электроснабжения, охлаждения и ИТ-инфраструктуры от облака до переферии.
Штаб-квартира Vertiv находится в городе Колумбус, штат Огайо (США) и компания ведет бизнес более чем в 130 странах. Дополнительную информацию, а также новости и материалы компании Vertiv можно найти на сайте https://www.vertiv.com/ru-emea/.
Положение о соответствии информации
Настоящий пресс-релиз содержит прогнозные заявления согласно закону 1995 года «О реформе судебных разбирательств по частным ценным бумагам», раздела 27 и раздела 21Е о бирже ценных бумаг. Все утверждения в данном пресс-релизе основываются на субъективной оценке. События или результаты могут существенно отличаться от указанных в прогнозном заявлении, изложенном в настоящем документе. Читателям предлагается ознакомиться с документами из отдела Vertiv по контролю за торговлей ценными бумагам, включая ее последний Годовой отчет по форме 10-K и любые последующие Ежеквартальные отчеты по форме 10-Q для обсуждения этих и других важных факторов риска, касающихся Vertiv и ее деятельности. Veritiv не несет никаких обязательств и прямо отказывается от каких-либо обязательств по обновлению или изменению своих прогнозных заявлений, будь то в результате появления новой информации, последующих событий или иным образом.
Контакты для СМИ:
Динара Сабитова
PR-агентство PR Partner
sabitova@prpartner.ru
+7 (916) 248-80-58