Working with our Vertiv Sales team enables complex designs to be configured to your unique needs. If you are an organization seeking technical guidance on a large project, Vertiv can provide the support you require.

Learn More

Many customers work with a Vertiv reseller partner to buy Vertiv products for their IT applications. Partners have extensive training and experience, and are uniquely positioned to specify, sell and support entire IT and infrastructure solutions with Vertiv products.

Find a Reseller

Already know what you need? Want the convenience of online purchase and shipping? Certain categories of Vertiv products can be purchased through an online reseller.


Find an Online Reseller

Need help choosing a product? Speak with a highly qualified Vertiv Specialist who will help guide you to the solution that is right for you.



Contact a Vertiv Specialist

The page you're viewing is for Russian (EMEA) region.

Vertiv представляет передовую платформу управления ИТ-инфраструктурой для корпоративных, распределенных, периферийных и гибридных сетей

сентября 16, 2021

Vertiv™ Avocent® ADX Ecosystem обеспечивает быстрое, бесперебойное и безопасное удаленное управление ИТ-инфраструктурой

Москва, Россия [16 сентября 2021 г.] — Компания Vertiv (NYSE: VRT), глобальный поставщик критически важной цифровой инфраструктуры и решений для обеспечения непрерывности бизнеса, представила решение Avocent ADX Ecosystem, инновационную платформу управления ИТ-инфраструктурой. Avocent ADX Ecosystem представляет собой комплекс устройств и программ, предназначенный для использования в сложных гибридных сетевых архитектурах в условиях удаленной работы. Это решение уже доступно в Еропе, на Ближнем Востоке и Африке (регион EMEA). 

Решение Avocent ADX Ecosystem предназначено для использования в корпоративной, облачной, периферийной и гибридной среде. Оно обеспечивает сотрудникам организации быстрый и простой доступ к данным и управлению ими, что необходимо при проведении сложных инженерных и проектных работ, использовании графических редакторов и других приложений с высоким разрешением. Avocent ADX Ecosystem включает в себя самый быстрый и универсальный 4K KVM-переключатель с передовой системой управления ИТ-устройствами. 

Платформа Avocent ADX Ecosystem построена в соответствии со всеми стандартами и требованиями, что позволяет обеспечивать быстрое, безопасное и масштабируемое размещение ИТ-устройств от предприятия до периферии. В решении Avocent ADX Ecosystem встроена технология Avocent® Core Insight (Avocent® ACI) для обеспечения большей совместимости с устройствами, поддерживающими стандарт Redfish. Именно эти технологии позволяют новой платформе Avocent ADX Ecosystem решать сложные задачи удаленного управления распределенными и гибридными архитектурами, включая масштабирование систем по мере роста сети, обеспечение безопасного доступа для конкретных пользователей и поддержку современных стандартов видео с высоким разрешением, включая его передачу по интерфейсу USB-C.

"За последние два года дистанционное управление системами для организации рабочего процесса стало встречаться значительно чаще, так как большинство компаний перешли на удаленный формат работы. В связи с этим пользователи ищут надежные решения для более безопасного доступа к данным на серверах - это касается пользователей конечных устройств,  облачных сервисов и т.д. Vertiv удовлетворяет эти потребности в масштабируемости с помощью своей новой платформы Avocent ADX", — отметил Роб Бразерс, вице-президент по программам IDC, Datacenter & Suppport Services.

«Учитывая быстро растущие возможности применения ИИ, Интернета вещей (IoT), 5G и других технологий, предполагающих работу с большим объемом данных, обеспечить бесперебойную работу ЦОД становится довольно непросто. Кроме того, многие ИТ-платформы находятся за пределами традиционного дата-центра, и крайне важно, чтобы решение для управления ИТ-инфраструктурой могло быстро развиваться для удовлетворения требованиям приложений нового поколения. Инновационный подход Vertiv к решению задач привел к разработке решения Avocent® ADX Ecosystem, передовыми открытыми архитектурами для обеспечения эффективного и быстрого управления ИТ- инфраструктурой, включая серверы, удаленные датчики и источники бесперебойного питания», — заявила Энджи Макмиллин (Angie McMillin), вице-президент и директор Vertiv по ИТ-системам.

Платформа Avocent® ADX Ecosystem включает в себя несколько отдельных компонентов, которые могут быть развернуты как отдельно, так и вместе для более надежного обслуживания пользователей. Avocent® ADX Ecosystem обеспечивает безопасное и эффективное управление виртуальной и физической ИТ-среды, управляя как гипервизором KVM, так и последовательными сеансами для 100 или более одновременно подключенных пользователей; стоечный блок обеспечивает консолидацию IP-адресов для различных устройств и поддерживает их масштабируемость, а удаленный 4K KVM-переключатель повышает производительность, работая на более высоких скоростях с лучшей пропускной способностью.

Avocent® ADX MP1000 Management Platform: упрощает управление, контроль, безопасность и автоматизацию виртуальной и физической ИТ-инфраструктуры внутри предприятия и на периферии. Она управляет сервисными процессорами, виртуальными машинами, модулями IP KVM и устройствами для удаленного доступа.

Avocent® ADX RM1048P Rack Manager: подключает и управляет различными ИТ-устройствами в стойке и может быть развернут как с платформой Avocent ADX MP1000, так и самостоятельно. Он объединяет IP-адреса, чтобы исключить их дефицит по мере добавления в стойку дополнительного оборудования. Получение энергии по технологии PoE позволяет уменьшить количество кабелей в стойке.

Avocent® ADX IPUHD 4K IP KVM Switch: новое решение, которое поддерживает более 100 пользователей и 48 уникальных устройств одновременно, обеспечивая поддержку видео в разрешении 4K и высокую пропускную способность (20 Гб) для удаленного управления устройствами и обработкой данных в режиме реального времени. Каждый переключатель оснащен портами USB-C с короткими кабелями.

Для получения дополнительной информации о платформе Avocent ADX Ecosystem и других решениях Vertiv для управления ИТ-инфраструктурой, посетите сайт Vertiv.com

О компании Vertiv

Компания Vertiv  занимается оборудованием, программным обеспечением, аналитикой и другими услугами, обеспечивающими функционирование жизненно важных структур клиентов, а также оптимальную работу предприятий в соответствие с их бизнес-потребностями. Vertiv решает наиболее важные задачи, которые сегодня стоят перед центрами обработки данных, сетями связи, коммерческими и промышленными объектами, предлагая портфель решений и услуг в области электроснабжения, охлаждения и ИТ-инфраструктуры от облака до периферии.

Штаб-квартира Vertiv находится в городе Колумбус, штат Огайо (США) и компания ведет бизнес более чем в 130 странах.  Дополнительную информацию, а также новости и материалы компании Vertiv можно найти на сайте https://www.vertiv.com.

Положение о соответствии информации

Настоящий пресс-релиз содержит прогнозные заявления согласно закону 1995 года «О реформе судебных разбирательств по частным ценным бумагам», раздела 27 и раздела 21Е о бирже ценных бумаг. Все утверждения в данном пресс-релизе основываются на субъективной оценке. События или результаты могут существенно отличаться от указанных в прогнозном заявлении, изложенном в настоящем документе. Читателям предлагается ознакомиться с документами из отдела Vertiv по контролю за торговлей ценными бумагам, включая ее последний Годовой отчет по форме 10-K и любые последующие Ежеквартальные отчеты по форме 10-Q для обсуждения этих и других важных факторов риска, касающихся Vertiv и ее деятельности. Veritiv не несет никаких обязательств и прямо отказывается от каких-либо обязательств по обновлению или изменению своих прогнозных заявлений, будь то в результате появления новой информации, последующих событий или иным образом.

Контакты для СМИ:

Динара Сабитова
PR-агентство PR Partner
sabitova@prpartner.ru
T +7 (916) 248-80-58

ПРОДУКТЫ И УСЛУГИ
Общая информация
РЕШЕНИЯ
Общая информация
Имя для входа партнера

Язык и регион