Working with our Vertiv Sales team enables complex designs to be configured to your unique needs. If you are an organization seeking technical guidance on a large project, Vertiv can provide the support you require.

Learn More

Many customers work with a Vertiv reseller partner to buy Vertiv products for their IT applications. Partners have extensive training and experience, and are uniquely positioned to specify, sell and support entire IT and infrastructure solutions with Vertiv products.

Find a Reseller

Already know what you need? Want the convenience of online purchase and shipping? Certain categories of Vertiv products can be purchased through an online reseller.


Find an Online Reseller

Need help choosing a product? Speak with a highly qualified Vertiv Specialist who will help guide you to the solution that is right for you.



Contact a Vertiv Specialist

Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Russian (EMEA) region.

Vertiv представляет новый шкаф распределения питания и систему шинопровода для стандартизации, упрощения и масштабирования ЦОД

сентября 10, 2021

Решения Liebert® RXA и Liebert® MBX от Vertiv™ обеспечивают гибкую и безопасную подачу энергии для периферийных и распределенных ЦОД, а также для дата-центров средних размеров

Москва, Россия [10 сентября 2021 года] — Компания Vertiv (NYSE: VRT), глобальный поставщик решений для критически важной цифровой инфраструктуры и обеспечения непрерывности бизнеса, представила две новые системы распределения питания, упрощающие управление  и масштабирование ЦОД.

Шкаф распределения питания  (RPP) Liebert® RXA представляет собой гибкое и безопасное устройство для решения задач, требующих высокой мощности, размещенное в одном из самых компактных в отрасли корпусов. Система шинопровода Liebert® MBX обеспечивает надежное распределение энергии в дата-центрах, оставляя при этом пространство для установки оборудования.

Во многих дата-центрах обычно используются специально созданные системы для энергоснабжения серверных стоек.  Для разработки таких решений требуется больше времени, а также они не проходят предварительной сертификации у производителей оригинального оборудования (OEM), в связи с чем их обслуживание может быть затруднено.

Достойной альтернативой им может стать стандартизованный шкаф распределения питания, например, устройство Vertiv Liebert RXA, которое можно разместить в ЦОД, серверных или сетевых шкафах. Это решение обеспечивает распределение электроэнергии с момента подключения к сети, что упрощает подключение, масштабирование, а также общее управление крупными сетями ЦОД. Устройство отличается гибким набором функций и вариативностью конфигураций. Кроме того, новое поколение стандартизованных панелей питания предлагает возможности встроенного «умного» мониторинга, а благодаря интеллектуальному контролю энергоснабжения и системному управлению, Vertiv™ Liebert® DPM быстрее реагирует на любые дисбалансы нагрузки, повышая доступность критически важных систем и предупреждая проблемы, которые могут нарушить работу серверного оборудования и стать причиной незапланированных перебоев электроэнергии. Инновационная конструкция Liebert RXA отличается повышенной компактностью. Все разъемы и клеммы выполнены с защитой от прикосновения — это защищает операторов во время работы.

Когда нет пространства для установки оборудования, универсальный шинопровод Liebert® MBX может обеспечить масштабируемое распределение энергии в дата-центре любого размера, увеличивая при этом интенсивность работы охлаждающих систем. Такая модульная система предлагает несколько вариантов мощности и подключений: она поддерживает оптимизацию и адаптацию с минимальной внешней поддержкой, что позволит организациям экономически более эффективно модернизировать инфраструктуру энергоснабжения. Коробки отбора мощности  с возможностью «горячей» замены и адаптивный шинопровод обеспечивают максимальную гибкость и доступность для непрерывного энергопитания критически важных нагрузок даже во время обновлений и изменений размещения оборудования. Легкое и прочное алюминиевое шасси шинопровода сертифицировано по стандарту IP2X и соответствует требованиям IEC 61439-2. Все разъемы безопасны при касании, а конструкция по типу «заземление в начале/размыкание в конце» гарантирует максимальную безопасность при обслуживании.

«Сейчас устройств становится все больше, их плотность повышается, поэтому к инфраструктуре энергоснабжения ЦОД предъявляются повышенные требования с точки зрения безопасности, масштабирования и скорости развертывания.  Эти простые в установке системы представляют собой готовые решения для распределения питания — компактные и достаточно гибкие, чтобы быстро реагировать на постоянно меняющиеся запросы. Внедрив решения Vertiv, поставщики услуг связи и руководители дата-центров обеспечат бесперебойную работу благодаря высококачественному оборудованию, собранному и сертифицированному мировым производителем», — отмечает Джованни Заней, старший директор и руководитель международного подразделения Vertiv по системам переменного тока в регионе EMEA.

Чтобы получить дополнительную информацию о ключевых преимуществах и различиях решений Liebert RXA и Liebert MBX, посмотрите инфографику «Как выбрать подходящую систему распределения питания для вашего ЦОДа» и прочтите документ «Выбор оптимального блока распределения питания для вашего ЦОДа».

О компании Vertiv

Компания Vertiv занимается оборудованием, программным обеспечением, аналитикой и другими услугами, обеспечивающими функционирование жизненно важных структур клиентов, а также оптимальную работу предприятий в соответствие с их бизнес-потребностями. Vertiv решает наиболее важные задачи, которые сегодня стоят перед центрами обработки данных, сетями связи, коммерческими и промышленными объектами, предлагая портфель решений и услуг в области электроснабжения, охлаждения и ИТ-инфраструктуры от облака до периферии.

Штаб-квартира Vertiv находится в городе Колумбус, штат Огайо (США) и компания ведет бизнес более чем в 130 странах.  Дополнительную информацию, а также новости и материалы компании Vertiv можно найти на сайте https://www.vertiv.com

Положение о соответствии информации

Настоящий пресс-релиз содержит прогнозные заявления согласно закону 1995 года «О реформе судебных разбирательств по частным ценным бумагам», раздела 27 и раздела 21Е о бирже ценных бумаг. Все утверждения в данном пресс-релизе основываются на субъективной оценке. События или результаты могут существенно отличаться от указанных в прогнозном заявлении, изложенном в настоящем документе. Читателям предлагается ознакомиться с документами из отдела Vertiv по контролю за торговлей ценными бумагам, включая ее последний Годовой отчет по форме 10-K и любые последующие Ежеквартальные отчеты по форме 10-Q для обсуждения этих и других важных факторов риска, касающихся Vertiv и ее деятельности. Veritiv не несет никаких обязательств и прямо отказывается от каких-либо обязательств по обновлению или изменению своих прогнозных заявлений, будь то в результате появления новой информации, последующих событий или иным образом.

Контакты для СМИ:

Динара Сабитова
PR-агентство PR Partner
sabitova@prpartner.ru
+7 (916) 248-80-58

Статьи на похожие темы

ПРОДУКТЫ И УСЛУГИ
Общая информация
РЕШЕНИЯ
Общая информация
Имя для входа партнера

Язык и регион