Согласно результатам исследования консалтинговой компании Omdia, экологичные инновационные технологии становятся более распространенными
Москва, Россия 3 декабря 2020 года — Компания Vertiv (NYSE: VRT), глобальный поставщик решений для критически важной инфраструктуры и обеспечения непрерывности процессов, стала самым крупным поставщиком на рынке технологий для охлаждения центров обработки данных. Такой вывод сделала консалтинговая компания Omdia. В своем новом исследовании она говорит о том, что такие теплоотражающие технологии, как непосредственное испарение (DX-технология), а также жидкостное и адиабатическое охлаждение остаются главными и наиболее экологичными трендами на рынке. Кроме того, компания прогнозирует рост новых технологий: например, различных видов жидкостного охлаждения. Они помогут операторам центров обработки данных повысить эффективность и снизить постоянно растущие энергозатраты, связанные с вычислительными процессами.
Согласно исследованию Omdia «Отчет об управлении тепловым режимом центров обработки данных – 2020», основанному на данных за 2018 и 2019 года, на долю продукции Vertiv приходится 23,5% рынка. Разрыв с ближайшим конкурентом составляет более 10%. По оценкам экспертов Omdia, с 2020 по 2024 год рынок технологий управления тепловым режимом вырастет с 3,3 млрд до 4,3 млрд долларов США. Компания Vertiv также стала лидером на глобальном рынке технологий периметрального охлаждения: ее доля составляет 37,5 %. Разрыв с ближайшим конкурентом — свыше 20%.
В дополнение к анализу рынка в отчете представлены сведения о развитии технологий охлаждения для дата-центров. Например, чиллеры и контроль температуры периметра, продолжат занимать значительную долю рынка. По мнению специалистов Omdia, системы split DX остаются основным способом отвода тепла при управлении тепловым режимом центров обработки данных, однако технологии на основе прямого и испарительного охлаждения также набирают популярность. Кроме того, ускорилось развитие провайдеров облачных технологий и колокейшн-услуг, что увеличивает спрос на вентиляционные системы охлаждения.
По прогнозам компании Omdia, ожидается значительный рост в сфере жидкостного охлаждения (иммерсионного и контактного): с 2020 по 2024 год эти показатели увеличатся вдвое. Их развитию способствуют несколько факторов — рост числа используемых чипов и потребляемых серверами мощностей, развитие периферийных вычислений, увеличение плотности расположения модулей, а также повышение требований к энергоэффективности и экологичности.
«В настоящий момент рынок технологий для управления тепловым режимом находится на пике роста, — прокомментировал ситуацию Лукас Беран, главный аналитик компании Omdia в сфере облачных технологий и ЦОД, а также автор отчета. — Его стимулируют существующие решения и продукция для контроля температуры на базе вентиляционных аппаратов, но их возможности по охлаждению в стойках плотностью 10 кВт+ ограничены. Чтобы решить эту проблему на рынке появляются новые технологии и разработки, которые помогают поддерживать развертывание систем, требующих высокой плотности. Вместе они изменят динамику развития рынка к 2024 году».
«Компания Vertiv занимает лидирующие позиции на рынке управления тепловым режимом. Это доказывает, что клиенты высоко ценят нашу экспертизу, широкое портфолио решений и растущие инвестиции в технологии, исследования и развитие, — отметил Джордано Альбертацци, президент компании Vertiv в регионе ЕМЕА. — Продукция и решения Vertiv для контроля температуры заметно набрали обороты в 2020 году, а благодаря нашему плану развития инноваций, ориентированному на будущее, мы по-прежнему будем предлагать клиентам самые современные технологии, позволяющие обеспечить более высокую эффективность и экологичность».
Компания Vertiv анонсировала несколько новых решений для терморегуляции ЦОД. В регионе EMEA была представлена серия Vertiv™ Liebert® OFC — высокоэффективные компрессорные чиллеры, не требующие использования нефтепродуктов, созданные при сотрудничестве с компанией Geoclima. Система Liebert OFC спроектирована таким образом, чтобы в ней можно было применять хладагенты с низким потенциалом глобального потепления (включая R1234ze) и обеспечивать высокую энергоэффективность. Кроме того, недавно компания изменила дизайн напольных кондиционеров, что позволило добиться максимальной эффективности. Среди обновленных моделей — система прямого испарения Vertiv Liebert PDX с компрессорами с регулируемой скоростью и модели для водяного охлаждения с новейшим оборудованием Vertiv Liebert PCW.
Инновации коснулись не только внутренней деятельности компании: Vertiv сотрудничает с мировыми лидерами индустрии. Также недавно компания стала платиновым участником проекта Open Compute Project (OCP). Компания Vertiv поддерживает инициативы по внедрению жидкостного охлаждения с помощью проектов Advanced Cooling Solutions (ACS) и Advanced Cooling Facility (ACF). Их цель — предоставить руководства и внедрить передовые практики иммерсивного и контактного жидкостного охлаждения, а также определить порядок внедрения этих технологий в деятельность центров обработки данных.
Собственные исследования компании Vertiv в области технологий для контроля теплового режима также подчеркивают роль будущих инноваций. Согласно данным отчета Vertiv «Центр обработки данных 2025», индустрия обработки данных на глобальном уровне перешла к экономическим принципам управления, которые определяются крупными операторами связи и провайдерами. При этом отвод тепла стал ближе к серверам благодаря системам, которые встраиваются в задние дверцы, и системам водяного охлаждения, предназначенным для поддержки модулей с высокой плотностью. Последние часто используются для высокопроизводительных вычислений. В рамках исследования компания опросила более 800 специалистов, которые занимаются обработкой данных. 42% из них ожидают, что механические системы уже соответствуют всем требованиям по охлаждению, а еще 22% считают, что это возможно благодаря системам жидкостного охлаждения и моделям с использованием наружного воздуха. Такой результат обусловлен высокой плотностью модулей, характерной для современной ситуации.
Более подробная информация о новейших технологиях контроля теплового режима в регионе EMEA будет обсуждаться на форуме компании Vertiv Cooling Innovation Forum, посвященном инновациям на рынке систем охлаждения для ЦОДов, который пройдет 10 декабря. Зарегистрируйтесь сейчас по ссылке! Участие бесплатное. Чтобы узнать больше о том, как компания Vertiv может помочь владельцам и операторам ЦОД с легкостью их масштабировать, перейдите по ссылке https://www.vertiv.com/ru-emea/campaigns/scale-with-confidence/.
О компании Vertiv
Компания Vertiv (NYSE: VRT) занимается оборудованием, программным обеспечением, аналитикой и другими услугами, обеспечивающими функционирование жизненно важных структур клиентов, а также оптимальную работу предприятий в соответствии с их бизнес-потребностями. Будучи архитектором непрерывности™, Vertiv решает наиболее важные задачи, которые сегодня стоят перед центрами обработки данных, сетями связи, коммерческими и промышленнными объектами, предлагая портфель решений и услуг в области электроснабжения, охлаждения и ИТ-инфраструктуры от облака до периферии.
Штаб-квартира Vertiv находится в городе Колумбус, штат Огайо (США), компания ведет бизнес более чем в 130 странах и предоставляет около 20 000 рабочих мест. Дополнительную информацию, а также новости и материалы компании Vertiv можно найти на сайте https://www.vertiv.com/ru-emea/
По всем вопросам
Анастасия Гутор
PR-специалист
T 8 (966) 380-91-62
E gutor@prpartner.ru