Обновленное программное обеспечение позволяет контролировать завершение работы сервера в случае неожиданного отключения электроэнергии
Саутгемптон, Великобритания [11 сентября 2017 г.] — Компания Vertiv, ранее известная как Emerson Network Power, сегодня выпустила обновленную версию Trellis™ Power Insight, приложения по управлению центрами обработки данных, обеспечивающего широкий, централизованный контроль и управление системами бесперебойного питания (ИБП) и сетевыми серверами. В решении предлагается полный набор предупреждений, уведомлений и автоматических действий, включая контролируемое завершение работы сервера. Программное обеспечение входит в состав систем ИБП Liebert®. Более 500 пользователей уже используют приложение, доступное во всем мире.
Trellis Power Insight упрощает управление постоянно меняющимися средами центров обработки данных благодаря автоматическому обнаружению новых устройств, совместимости и интеграции с широким спектром систем ИБП Liebert, а также управление через ИБП на устройстве с помощью лучшего в своем классе интерфейса сенсорного экрана.
«Поскольку сложность управления центрами обработки данных возрастает, Vertiv постоянно работает над новыми решениями, чтобы сделать управление менее сложным и более эффективным», — сказал вице-президент по управлению продукцией компании Vertiv Джон Курран. «Это новое усовершенствование системы Trellis Power Insight улучшает возможности управления для пользователя, включая дистанционное управление распределенными ИТ-средами, возможность безопасного выключения серверов в случае сбоя, что упрощает управление оборудованием ИБП менеджерами центров обработки данных».
Большинство приложений для центров обработки данных обеспечивают от 5 до 10 минут работы от ИБП. Trellis Power Insight может контролировать до 50 отдельных систем ИБП Liebert и систематически и безопасно отключать до тысячи подключенных серверов в случае сбоя. Контролируемое завершение работы сервера предотвращает повреждение оборудования и перерывы в работе при перезапуске.
Кроме того, Trellis Power Insight предоставляет данные о тенденциях в реальном времени, включая напряжение и ток, для обеспечения высокой эффективности в работе ИБП. Эти данные консолидируются и просматриваются на специализированных информационных панелях, что позволяет централизованно управлять всеми системами ИБП.
Существующие пользователи могут обновить свое программное обеспечение, посетив страницу загрузки программного обеспечения Vertiv на веб-сайте компании.
Для получения дополнительной информации о Trellis Power Insight и других решениях по управлению энергопотреблением для центров обработки данных от Vertiv загляните на веб-сайт www.VertivCo.com.ru.
О компании Vertiv
Компания Vertiv занимается разработкой, созданием и обслуживанием критически важных инфраструктурных технологий, необходимых для поддержки ключевых приложений, используемых в центрах обработки данных, коммуникационных сетях, а также коммерческих и промышленных предприятиях. Компания Vertiv, ранее известная как Emerson Network Power, предлагает участникам растущего рынка мобильных и облачных технологий портфель решений для управления энергопотреблением, теплораспределением и инфраструктурой, в том числе продукцию под такими брендами, как ASCO®, Chloride®, Liebert®, NetSure™ и Trellis™. Объем продаж в 2016 г. составил 4,4 млрд долл. США. Для получения дополнительных сведений посетите веб-сайт VertivCo.com.ru.
КОНТАКТНОЕ ЛИЦО
Бен Флетчер (Ben Fletcher)
Тел.: +44-208-618-28-44