Working with our Vertiv Sales team enables complex designs to be configured to your unique needs. If you are an organization seeking technical guidance on a large project, Vertiv can provide the support you require.

Learn More

Many customers work with a Vertiv reseller partner to buy Vertiv products for their IT applications. Partners have extensive training and experience, and are uniquely positioned to specify, sell and support entire IT and infrastructure solutions with Vertiv products.

Find a Reseller

Already know what you need? Want the convenience of online purchase and shipping? Certain categories of Vertiv products can be purchased through an online reseller.


Find an Online Reseller

Need help choosing a product? Speak with a highly qualified Vertiv Specialist who will help guide you to the solution that is right for you.



Contact a Vertiv Specialist

The page you're viewing is for Russian (EMEA) region.

Технологические достижения в эпоху больших данных и Интернета вещей (IoT) привели к росту требований к вычислительным ресурсам, а также к изменению географического распределения и типов местоположений, в которых развертываются ИТ-системы.

ИТ-менеджеры ищут надежную, гибкую, безопасную и экономичную ИТ-инфраструктуру. Например, при проектировании серверных стоек они рассматривают продукты, обеспечивающие защиту и безопасный доступ к критически важным ИТ-системам. Эти решения должны поддерживать рост и расширение, а также снижение расходов. Многие ИТ-менеджеры понимают преимущества использования единого производителя для создания комплексных и дополнительных решений. Такой подход позволяет повысить доступность, ускорить развертывание, повысить эффективность персонала, улучшить безопасность и снизить затраты.

Что такое серверная стойка?

Серверная стойка содержит и организует важные ИТ-системы, которые можно сконфигурировать для удовлетворения широкого спектра требований. Ее часто называют серверным стоечным шкафом, так как она закрыта для обеспечения безопасности. Серверные стойки чаще всего встречаются в центрах обработки данных, но также могут использоваться в небольших компьютерных шкафах.

19-дюймовая серверная стойка представляет собой стандартную раму или корпус для монтажа компьютерного серверного оборудования. 19-дюймовая серверная стойка допускает плотное расположение оборудования, не занимая много места на полу или полках. Если вам требуется лишь небольшое количество серверов, это самый экономичный вариант из-за более низких первоначальных расходов.

Оборудование, размещенное в стойке, называется стоечным оборудованием или оборудованием для монтажа в стойку. Такое оборудование крепится к стойке болтами или зажимами на передней панели.

Типы серверных стоек

Серверные стойки иногда называют стойками LAN, сетевыми стойками или другими терминами, но они, как правило, представляют собой одни и те же стоечные корпусы, в которых установлены критически важные ИТ-системы.

Они могут быть предварительно сконфигурированными или индивидуальными. Предварительно сконфигурированные стойки собраны на заводе, они быстро и легко развертываются. Зачастую они дешевле.

Серверные стойки можно настроить в соответствии с требованиями и спецификациями. Компании, которым требуется уникальная ширина, высота или глубина либо специализированные области применения, такие как защита от пыли и воды или ударопрочность, могут тесно сотрудничать с поставщиком при разработке индивидуальных серверных стоечных решений.

Шкафы серверных стоек можно разделить на шкафы с открытой рамой и запираемые. Открытые серверные стойки отличаются большей площадью и гибкостью и предоставляют доступ к кабелям, как правило, сверху. Поскольку они не запираются, они часто находятся внутри защищенных серверных комнат.

Обычно более дорогие, закрытые серверные стойки можно запирать. Они лучше всего подходят для размещения вне защищенного серверного помещения или в небезопасном месте.

Размер серверной стойки, глубина, монтажная единица (U)

Чтобы определить размер серверной стойки, подумайте, какие устройства будут размещены в ней и сколько их будет. Стойки стандартного размера, как правило, выбираются из-за того, что оборудование стандартного размера легко устанавливается в стойку.

Глубина серверной стойки — это расстояние от передней направляющей до задней части задней направляющей. ИТ-менеджерам важно не только определить размер серверной стойки, но и учесть необходимые проводные соединения и воздушный поток.

Монтажная единица стойки (U или RU) — это единица измерения, используемая для определения вертикального пространства, доступного в стойке. Она применяется и к серверным стойкам, и к устройствам в них. Ее размер, согласно стандарту, кратен 1,75 дюйма (44,45 мм) или одной монтажной единице, или «U». Большинство стоек продаются в форме 42U, что означает, что одна стойка может вмещать сорок два (42) устройства 1U, либо любую комбинацию высотой 1U, 2U, 3U или других единиц различной высоты, которые в сумме составляют 42 или менее.

Отраслевые стандарты

Серверные стойки получают сертификаты соответствия стандартам, созданным авторитетными отраслевыми или региональными органами. Стоечные системы, соответствующие отраслевым стандартам, обычно экономят время и деньги при настройке и интеграции. Серверные стойки могут иметь следующие сертификаты:

Международная электротехническая комиссия (IEC) — это организация, которая публикует международные стандарты для всех электрических, электронных и сопутствующих технологий. В стандарте EIA-310 указаны спецификации стандартной стойки, в том числе несколько важных характеристик 19-дюймовых стоек, такие как монтажная единица, расстояние между вертикальными отверстиями, расстояние между горизонтальными отверстиями, отверстие стойки и ширина передней панели. EIA-310E — это последняя версия стандарта.

UL (ранее Underwriters Laboratories) — это международная компания, занимающаяся сертификацией в области безопасности и предлагающая экспертные знания в сфере стратегических направлений бизнеса: коммерческих и промышленных предприятий, потребительских компаний рынка и предприятий UL. UL2416 — это стандарт, который описывает требования к шкафам, корпусам и стоечным системам для аудио/видео-, информационного и коммуникационного технологического оборудования.

Ограничение применения вредных веществ (RoHS), также известное как Директива 2002/95/EC, — это набор критериев, разработанных Европейским союзом (ЕС) для регулирования использования токсичных материалов в электрических и электронных устройствах, системах и игрушках.

Технический регламент ЕС «Порядок государственной регистрации, экспертизы, лицензирования и регулирования оборота химических веществ» (REACH) — еще один регламент Европейского союза. Он касается производства и использования химических веществ, а также их потенциального воздействия на здоровье человека и окружающую среду.

Международные стандарты строительства (IBC 2012) — это типовой кодекс, который содержит минимальные требования к защите здоровья, безопасности и общего благосостояния жильцов новых и существующих зданий и сооружений.

Стоечные решения Vertiv

Vertiv предлагает стойки, серверные стоечные шкафы и корпусы для центров обработки данных. Эти устройства обеспечивают безопасность и поддержку ИТ-инфраструктуры и сетевого оборудования в компьютерных помещениях любого размера, оснащенных стоечными корпусами, которые содержат системы прецизионного охлаждения, бесперебойного питания, блоки rack PDU и системы управление проводкой в прочном запираемом шкафу. Стоечные решения Vertiv перечислены ниже: Vertiv VR и Vertiv DSE Rack.

Стойка Vertiv VR

Стойка Vertiv VR — это стоечное решение премиум-класса с лучшим в классе дизайном и конструкцией, полным набором функций и дополнительного оборудования, а также быстрой доставкой после получения заказа. Все это доступно клиентам по цене не выше аналогичных продуктов. Она поддерживает все стандартное стоечное оборудование, в том числе серверы, системы хранения, коммутаторы, маршрутизаторы, устройства распределения питания (PDU), ИБП, консольные серверы с портами и KVM-переключатели. Она оснащена полным набором дополнительного оборудования для организации кабелей и управления воздушным потоком.

Решение выпускается в восьми стандартных размерах с грузоподъемностью 1360 кг (статическая) и 1020 кг (динамическая). Все модели имеют раму, которая обеспечивает дополнительную глубину 6,35 см (2,5 дюйма) по сравнению со стойками конкурентов. Решение оснащено легко снимаемыми боковыми панелями, которые помогают ИТ-менеджерам получать доступ к оборудованию, чтобы вносить изменения в ограниченном пространстве. Дизайн, не требующий использования инструментов, позволяет с легкостью настраивать и модифицировать стойку, устанавливать оборудование и обслуживать его.

Стойка Vertiv VR имеет следующие сертификаты: EIA 310E, UL2416, RoHS и REACH. Стойка поставляется с трехлетней ограниченной гарантией на дефекты материала и изготовления.

Подробнее о Vertiv VR Rack

Стойка Vertiv DCM

Серверная стойка Knürr® DCM — это модульная алюминиевая рамочная стойка. Она предназначена для высокой допустимой нагрузки до 1500 кг. Одной из главных ее характеристик является Т-образный паз на профилях.

Подробнее о стойке Vertiv DCM

Интегрированные решения

Те, кто работают в ЦОДах, знают, что добиться баланса при реализации рекомендаций в отношении емкости, использования пространства, доступности и эффективности довольно сложно и для этого могут потребоваться жертвы для достижения определенных эксплуатационных и бизнес-целей. Неспособность правильно проектировать и развертывать физическую инфраструктуру может привести к недостаточному уровню использования, потере пропускной способности и более высокой эксплуатационной стоимости, что не позволит компаниям получать полное преимущество от вашего центра обработки данных.

ИТ-менеджеры поняли важность использования единого производителя для интегрированных и дополнительных решений. Среди проверенных преимуществ комплексного подхода можно отметить улучшенную безопасность, повышенную доступность, снижение затрат, ускоренное развертывание и повышенную эффективность персонала.

Решения компании Vertiv для ИТ-инфраструктуры позволяют клиентам получить специально разработанное и интегрированное оборудование, программное обеспечение и услуги, которые делают ИТ-инфраструктуру организации такой же динамичной, как и бизнес.

Интеллектуальные решения для серверных стоек

Компания Vertiv разработала Smart Solutions — комплексную инфраструктуру для центров обработки данных. В семействе Smart Solutions используется единый подход к проектированию, который может быть локализован для определенных регионов. Это позволяет ИТ-менеджерам достигать и поддерживать целевую эффективность, емкость и доступность с низкими затратами. В рамках Smart Solutions компания Vertiv объединяет лучшие в отрасли бренды и предприятия в области энергоснабжения, прецизионного охлаждения, мониторинга и управления.

Эти предложения гарантируют быстрое и простое внедрение благодаря совместимым системам: прецизионному охлаждению, ИБП, распределению/кондиционированию энергии, программному обеспечению управления и стойкам. Решения Vertiv Smart Solutions — это передовые отраслевые практики и лучшие в классе решения в области проектирования и эксплуатации ЦОД. Список решений Vertiv Smart Solutions включает в себя:

  • SmartCabinet
  • SmartRow
  • SmartMod
  • SmartAisle

Например, Vertiv SmartCabinet предоставляет стандартизированную ИТ-инфраструктуру для удаленных объектов, сетевых шкафов и других периферийных сетевых сред. SmartCabinet поставляется в предварительно разработанных конфигурациях, которые можно адаптировать в соответствии с потребностями клиентов.

Охлаждение серверной стойки

Организациям нужны эффективные и надежные решения по управлению температурой и влажностью, адаптированные под их конкретный размер, расположение и цели. Экологические и экономические проблемы заставляют предприятия внедрять энергоэффективные и экологически безопасные решения в своих центрах обработки данных. Благодаря системам прецизионного кондиционирования они могут улучшить защиту своих центров обработки данных и критически важных ИТ-зон, одновременно обеспечивая низкие эксплуатационные расходы и повышая потенциал доходов.

Самооптимизирующиеся и быстро развертываемые решения Vertiv для управления климатом обеспечивают максимальную защиту с помощью масштабируемых, компактных продуктов для требуемой плотности стоек.

Дополнительное оборудование для серверных стоек

Серверные стойки могут быть дополнены различным оборудованием.

  • Системы укладки кабелей
  • Управление воздушным потоком
  • Полки и опорные кронштейны
  • Анкерные крепежные элементы
  • Одностворчатые перфорированные двери
  • Боковые панели
  • Серверные направляющие
  • Кронштейны для PDU/системы укладки кабелей
  • Верхние панели

Системы укладки кабелей

Современные стоечные ИТ-серверы высокой плотности и коммутационные системы позволяют повысить производительность и емкость. Тем не менее, кабели питания необходимо прокладывать в пределах тесно расположенных стоек.

Системы укладки кабелей в стойках играют важную роль в ИТ-процессах. Оптимизированный кабельный менеджмент может повысить готовность системы и увеличить прибыль. Он может снизить помехи, повысить качество обслуживания и ремонтопригодность, эффективность охлаждения и обеспечить масштабируемость и адаптивность. С другой стороны, неправильное управление кабелями может привести к повреждениям кабеля и отказам. Это может привести к ошибкам передачи данных и проблемам с производительностью, а также простоям системы.

Стоимость серверных стоек

На современном конкурентном рынке лучший вариант для серверных стоек ИТ-менеджеров определяется не только ценой. Первоначальные расходы сравниваются с другими важными качествами, такими как надежность, масштабируемость и поддержка.

ПРОДУКТЫ И УСЛУГИ
Общая информация
РЕШЕНИЯ
Общая информация
Имя для входа партнера

Язык и регион