Источник бесперебойного питания (ИБП) имеет решающее значение для надежной работы вашего ЦОД и ИТ-оборудования. ИБП обеспечивает чистое резервное питание подключенного оборудования, защищая эти устройства и гарантируя их работоспособность в случае сбоев питания, скачков или других колебаний напряжения.
По сути, ИБП — это ваш страховой полис против дорогостоящих незапланированных простоев. Учитывая то, что центры обработки данных играют как никогда важную роль с точки зрения получения дохода и поддержки электронной коммерции, сегодня простои неприемлемы для большинства предприятий.
Системы ИБП защищают ваш бизнес от неожиданного отключения. Однако надежность ваших систем определяется надежностью батарей систем ИБП, которые их поддерживают. Батареи могут быть самым простым компонентом в системе ИБП, но, возможно, самым важными. В отчете Ponemon Institute за 2021 год Время простоя ЦОД в ядре и на периферии: опрос о частоте, продолжительности и отношении указано, что отказ батареи ИБП был одной из основных причин простоя. Даже одна неисправная ячейка в ряде батарей может поставить под угрозу всю резервную систему организации во время отключения электроэнергии, оставив ее без необходимой ей защиты.
Поскольку батареи ИБП так важны для непрерывности бизнеса и в то же время подвержены проблемам и сбоям, очень важно разумно выбирать их, понимать их ограничения и внедрять соответствующую программу обслуживания батарей. Это позволит вам быть уверенными в системе, которая отвечает за поддержание работоспособности вашего бизнеса в любой ситуации.
Каковы основные типы батарей ИБП?
Существует три основных типа батарей ИБП с разными ценовыми уровнями, сроками службы и требованиями к техническому обслуживанию. Баланс этих трех факторов помогает руководителям ЦОД определить наилучший тип батареи ИБП для конкретных бизнес-требований.
-
Свинцово-кислотные батареи ИБП. Свинцово-кислотные батареи ИБП — это проверенный, надежный и экономичный выбор для систем ИБП. Они предлагают большую емкость по разумной цене. Однако они более тяжелые, обычно требуют более интенсивного обслуживания и работают не так долго, как другие новые типы батарей ИБП.
Свинцово-кислотные батареи ИБП с клапанной регулировкой (VRLA). VRLA-батареи ИБП также называются герметичными батареями. Как правило, они обычно герметизируются полипропиленовым пластиком для предотвращения утечки кислоты батарей. Они также содержат клапан, который сбрасывает давление газа внутри батареи при его подъеме до слишком высокого уровня. Обычно срок службы VRLA-батарей ИБП составляет около пяти лет. Они могут заменяться в горячем режиме и заменяться пользователем, что упрощает техническое обслуживание.
-
Литий-ионные батареи ИБП. Литий-ионные батареи ИБП представляют собой одну из новейших технологий с несколькими преимуществами. Первоначальная цена выше, но совокупная стоимость владения часто ниже, поскольку литий-ионные батареи имеют как минимум в два раза долговечнее VRLA-батарей, они могут работать при более высоких температурах, требуют меньшего охлаждения, а также имеют сниженные требования к техническому обслуживанию. Литий-ионные батареи также меньше по размеру, легче и быстрее перезаряжаются, что увеличивает время их работы. Эти батареи оснащены встроенными функциями мониторинга для поддержания работоспособности, что делает их очень надежным решением для предотвращения простоев.
Как долго работают батареи ИБП?
Как обсуждалось выше, батареи ИБП различных типов имеют различный средний срок службы. Тем не менее, для всех типов батарей ИБП важно понимать разницу между проектным ресурсом и сроком службы батарей. Путаница среди этих двух концепций может привести к очень дорогостоящим ошибкам.
Проектный ресурс батареи определяется производителем и учитывает конструкцию ячейки и старение батареи в контролируемых условиях в лаборатории производителя. Однако такие заводские условия редко возникают в реальных условиях применения.
Вот почему срок службы батареи является более важным фактором. Срок службы батареи учитывает, как применение, установка, реальные условия эксплуатации и методы технического обслуживания влияют на старение батареи. Ниже приводятся конкретные факторы, влияющие на ожидаемый срок службы батарей ИБП:
- влажность и температура окружающей среды ИБП;
- частота включения и выключения ИБП;
- тип батареи и условия хранения;
- объем и частота технического обслуживания.
На самом деле, при поддержке ИБП батареи часто выходят из строя намного раньше, чем это предполагается производителем. Например, емкость 10-летних VRLA-батарей, как правило, снижается примерно через 3–5 лет. К пятому-седьмому году срок службы, как правило, истекает или приближается к концу. Литий-ионные батареи обычно служат в два-три раза дольше.
Какую защиту обеспечивает гарантия на батареи ИБП?
На большинство батарей ИБП распространяется гарантия, срок действия которой может продлиться от 24 до 72 месяцев. Гарантии на батареи предназначены для обеспечения и покрытия качества изготовления и производительности батарей. Однако важно отметить, что гарантия не покрывает нормальную потерю производительности из-за старения или использования батарей.
Кроме того, многие гарантии действительны только при профессиональном вводе батарей в эксплуатацию и регулярном ежегодном техническом обслуживании. Для обоснования любых гарантийных претензий, которые вам, возможно, потребуется подать, необходимо вести документацию по обслуживанию. Другими словами, вы не можете полагаться только на гарантию для защиты ваших батарей ИБП и вашего бизнеса.
Такие поставщики услуг по обслуживанию аккумуляторов, как Vertiv, могут заниматься вводом в эксплуатацию и текущим техническим обслуживанием, а также часто могут обрабатывать все аспекты гарантийных претензий, включая отправку результатов внутреннего измерения сопротивления и других важных данных производителю батарей.
Как лучше всего обслуживать батареи ИБП?
В связи с растущими требованиями к руководителям ЦОДов и штатному ИТ-персоналу, замена или техническое обслуживание батарей ИБП часто откладывается или игнорируется. Однако техническое обслуживание батарей ИБП в действительности не является обязательным. Оно необходим для сохранения гарантии и соблюдения нормативных требований таких организаций, как Институт инженеров по электротехнике и электронике (IEEE).
Минимальные требования к обслуживанию батарей
Как ведущий разработчик отраслевых стандартов в широком спектре технологий, IEEE предлагает самые известные стандарты, касающиеся обслуживания батарей ИБП. Фактически, производители аккумуляторов часто ссылаются на них и требуют их соблюдения для соблюдения для сохранения действительной гарантии на оборудование.
Стандарты IEEE содержат рекомендации по техническому обслуживанию, тестированию и замене батарей для стационарных применений. Они учитывают частоту и тип измерений, которые необходимо выполнять для проверки состояния различных типов батарей ИБП:
Четыре подхода к поддержанию работоспособности батарей ИБП
Несмотря на то, что стандарты IEEE — отличная отправная точка, многие организации, которые хотят обеспечить нулевую вероятность непредвиденных простоев, продолжают развиваться в этом направлении. Надежная программа технического обслуживания помогает оптимизировать производительность батарей и гарантирует, что вы сможете использовать батареи, когда это необходимо. И это ключ к своевременной замене батарей ИБП до их выхода из строя и, возможно, к предотвращению простоя вашего бизнеса.
Однако компании учитывают бюджет и другие факторы, которые влияют на их решения о техническом обслуживании. На основании этих переменных, таких как общий уровень допустимости риска организации, большинство операторов ЦОД применяют один из этих четырех подходов к обслуживанию батарей ИБП.
- Реактивный. Это самый рискованный метод, который также называют «замена или ремонт», поскольку вы принимаете корректирующие меры только после сбоя. Этот подход целесообразен, только если последствия простоя не считаются критическими для бизнеса или бюджет очень ограничен.
- Основанный на времени подход. Такой подход включает в себя регулярные профилактические визиты для визуального осмотра и обслуживания системы ИБП (в том числе батарей) и часто является достаточным для соблюдения нормативных требований. Несмотря на то, что подход, основанный на времени, предлагает значительные преимущества по сравнению с реактивным подходом, он по-прежнему является рискованным. Он не учитывает внешние факторы, которые могут привести к значительному сокращению срока службы ИБП и батарей.
- Упреждающий поход. В целом, чем надежнее подход к работоспособности батарей, тем лучше. Комплексная программа технического обслуживания, включающая в себя оценку компонентов и план замены батарей, — одна из наиболее экономичных мер, которые можно предпринять для обеспечения надежности системы аварийного питания и предотвращения дорогостоящих простоев.
Как осуществляется замена, переработка и утилизация батарей ИБП?
В идеале заменять батареи ИБП нужно до того, как они выйдут из строя, а подход к техническому обслуживанию батарей, который вы выберете, поможет вам определить правильное время. Хотя литий-ионные батареи могут служить в течение всего срока службы системы ИБП, большинство отраслевых экспертов рекомендуют их консервативную замену, когда работоспособность начинает критически падать через пять-семь лет после начала эксплуатации.
Так как замена батарей — это дорогостоящая инвестиция, рекомендуется сотрудничать с экспертом по батареям ИБП, чтобы обеспечить правильное и безопасное выполнение работ. Ваш сервисный центр должен быть в состоянии оказать любую помощь — от технической поддержки и монтажа до проверки и тестирования батарей. Партнер также поможет провести надлежащую утилизацию и переработку отработанных батарей в соответствии со всеми применимыми экологическими нормами.
Услуги Vertiv по работе с батареями
Компания Vertiv как мировой лидер в области обслуживания, тестирования и замены батарей ИБП, обслуживает 10 000 систем ИБП, заменяет 9000 комплектов батарей и 2 миллиона ячеек батарей каждый год в офисах по всему миру. Услуги включают в себя:
Пакет услуг Power Assurance: это предложение, объединяющее в себе лучшие на рынке системы ИБП и пятилетний гарантийный план, идеально подходит для защиты небольших ИТ-объектов.
Обслуживание батарей: подписываясь на программу профилактического обслуживания батарей, вы можете значительно повысить доступность системы за счет выявления потенциальных проблем и быстрого реагирования на неисправности и ухудшение качества батарей.
Договоры на гарантийное и сервисное обслуживание: компания Vertiv предлагает различные планы обслуживания, предназначенные для оптимизации гарантийной защиты и обеспечения непрерывной работоспособности всех комплектов батарей.