ИТ-стойки играют важную роль в доступности и надежности ЦОД. Они могут повысить эффективность поддерживаемого оборудования, а также производительность труда персонала ЦОД.
Выбор правильной ИТ-стойки не должен быть неразрешимой задачей. Он начинается с оценки приоритетов вашей организации. Понимание наиболее весомых факторов облегчает принятие решений. У каждой организации они свои, например, кто-то может выбрать стойки, на которые будет потрачено минимум средств, а другие — те, которые масштабируются в соответствия с ее планами роста.
По мере развития ИТ-требований, меняется и дизайн ИТ-стоек. ИТ-стойки не только обеспечивают защиту и безопасный доступ к важнейшим ИТ-ресурсам, но и должны адаптироваться к изменениям в ЦОД. Любая покупка сегодня должна рассматриваться как инвестиция в будущее. Таким образом, основанием выбора должна быть не наименьшая стоимость, а гибкость, обеспечивающая надежность и снижение совокупной стоимости владения с течением времени.
Основные принципы ИТ-стоек
В ИТ-стойки, иногда называемые серверными или сетевыми стойками, устанавливаются критически важные ИТ-системы и аксессуары, поддерживающие операционную деятельность. Устанавливаемые в стойку устройства — это ИТ-оборудование, прикрепленное болтами или зажимами, например, ИБП или сетевые коммутаторы.
Размер ИТ-стойки определяется типом и количеством устройств, монтируемых в ней, и измеряется «монтажной единицей» (U или менее часто RU), которая является вертикальным пространством в стойке. Она применяется и к ИТ-стойкам, и к устройствам в ней. Ее размер, согласно стандарту, кратен 1,75 дюйма (44,45 мм) или одной монтажной единице, или «U». Большинство ИТ-стоек продаются в форме 42U, что означает, что одна стойка может вмещать сорок два (42) устройства 1U, либо любую комбинацию высотой 1U, 2U, 3U или других единиц различной высоты, которые в сумме составляют 42 или менее. Стандартные ИТ-стойки обычно выбирают потому, что они подходят для стандартных компонентов.
19-дюймовая ИТ-стойка представляет собой стандартную раму или корпус для монтажа оборудования, определенную в соответствии с EIA-310E Международной электротехнической комиссии (МЭК). Она широко используется для компьютерного серверного оборудования. Она обеспечивает плотное размещение аппаратных средств в компактном корпусе.
Типы ИТ-стоек
На рынке имеются различные типы ИТ-стоек, и у каждой есть свои плюсы и минусы. Определите, какое ИТ-оборудование и аксессуары вы будете устанавливать в ИТ-стойки, а также их требования, а затем посмотрите, какой тип стойки подойдет лучше всего.
Предварительно сконфигурированные или специальные
Предварительно сконфигурированные ИТ-стойки собираются в заводских условиях, а затем отгружаются заказчику. Зачастую они дешевле.
Специальные ИТ-стойки разработаны для удовлетворения уникальных требований к стойкам и их спецификациям, таких как ширина, высота, глубина, защита от воды или пыли, а также устойчивость к ударным нагрузкам. Клиенты обычно предоставляют свои собственные спецификации и чертежи и тесно сотрудничают с поставщиком для получения специальных стоечных ИТ-решений.
Подробнее о предварительно сконфигурированных ИТ-стойках VertivОткрытая или закрытая рама
ИТ-стойки также могут быть открытыми или закрытыми (закрытый шкаф). В открытых ИТ-стойках с открытой рамой больше места и они гибче, так как более доступны. Хотя они дешевле, у них могут быть проблемы с безопасностью. Они также подвергаются воздействию грязи и пыли. Поскольку они не запираются, они часто находятся внутри защищенных серверных комнат.
Обычно более дорогие, закрытые ИТ-стойки можно запирать. Закрытые стойки лучше всего подходят для размещения вне защищенного серверного помещения или в небезопасном месте.
Выбор ИТ-стоек
С развитием современных ЦОД ИТ-стойки должны адаптироваться к изменениям. Рассматривайте к покупке ИТ-стойки, которые гибко учитывают эти важные требования.
Нагрузка
Сервер 1U весит приблизительно 15 кг. Как правило, в типичном центре обработки данных стойка должна выдерживать нагрузку в 1000 кг, учитывая количество серверов, кабелей, блоков распределения питания, потолочных кабельных систем и изоляции, которые требуются сегодня. Для тяжелых условий эксплуатации доступны стойки, выдерживающие нагрузку до 1500 кг.
19-дюймовые направляющие
Каждый из четырех направляющих в стойке должен легко регулироваться относительно потребностей поддерживаемого оборудования. Правильное регулирование обеспечивает правильное расположение направляющих без необходимости измерений. Передние направляющие также должны быть гибкими, чтобы обеспечивать возможность подключения кабелей к сети. Направляющие с закладными гайками устраняют необходимость в выбивании и высверливании отверстий под винты. Выбить отверстия легко, а вот их ремонт требует много времени, поэтому он затратен. Закладные гайки поставляются в различных размерах, крепятся к направляющей, если это необходимо, и обеспечивают экономичный, быстрый и гибкий способ монтажа.

Двери
Большинство поставщиков предлагают двери с перфорацией 60-80 процентов поверхности для надлежащего обдува воздухом (чем больше перфорации, тем лучше обдув). Двери также должны быть перевешиваемыми за счет съемных петель, которые не требуют использования инструментов для изменения конфигурации двери, чтобы она открывалась справа или слева. Двери, которые легко снимаются с петель, упрощают загрузку оборудования. Некоторые двери открываются на 160 градусов и больше, что также облегчает загрузку оборудования. Существует множество вариантов рукоятки, таких как замки с ключом, кодом, электронные или биометрические замки (и все они встроены в ручку).
Заземление
Все компоненты, включая крышу, двери, направляющие, боковые панели и раму должны быть заземлены для обеспечения безопасности. Для удобства они все должны быть легкосъемными. Например, если необходимо снять дверцу для ее перевешивания, то быстросъемный провод заземления ускорит эту операцию. Также следует использовать центральную точку заземления, соединенную с центральным заземлением здания.
Узнать больше о тенденциях и выборе ИТ-стоек Узнать больше о решениях ИТ-стоек VertivБезопасность ИТ-стойки
Безопасность — еще одна важная задача для менеджеров ЦОД. Меры принимаются как для защиты данных от угроз онлайн, так и от физических угроз. ИТ-стойки с запираемыми боковыми панелями и дверями могут предотвратить несанкционированный доступ или кражу.
Все стойки должны быть либо соединены друг с другом, либо прикреплены к полу, либо нужно использовать противоопрокидывающее устройство для обеспечения безопасности. Если часть 19-дюймового оборудования будет удалена из стойки для обслуживания, верх стойки утяжелится, и она потеряет устойчивость (если не сбалансирована по весу в нижней части), а это создаст угрозу безопасности. Самый дешевый способ обеспечения стабильности — соединение стоек друг с другом. Противоопрокидывающие устройства устанавливаются на передней части стойки и представляют собой набор ножек, которые можно откинуть, когда компоненты стойки обслуживаются, что увеличивает пространство основания стойки. Физическая безопасность может также потребоваться в зоне высокой сейсмической активности, поскольку ИТ-стойки должны быть устойчивыми, чтобы пережить потенциальные землетрясения.
Охлаждение внутри ИТ-стойки
Организациям нужны эффективные и надежные решения по управлению температурой и влажностью, адаптированные под их конкретный размер, расположение и цели. Экологические и экономические проблемы заставляют предприятия внедрять энергоэффективные и экологически безопасные решения в своих центрах обработки данных. Благодаря системам прецизионного кондиционирования они могут улучшить защиту своих центров обработки данных и критически важных ИТ-зон, одновременно обеспечивая низкие эксплуатационные расходы и повышая потенциал доходов.
Выбирайте такие системы, которые самостоятельно оптимизируются, быстро развертываются и отвечают требованиям, предъявляемым к ИТ. Найдите масштабируемые решения, позволяющие экономить пространство в стойках, которые подходят для удовлетворения потребностей центров обработки данных.
Узнать больше о системах прецизионного кондиционирования VertivАксессуары для ИТ-стоек
Для эффективной работы ИТ-стойки нужны различные аксессуары. Возможность монтажа-демонтажа без инструментов позволяют быстро устанавливать и настраивать оборудование. Самые распространенные аксессуары для ИТ-стоек:
- Системы укладки кабелей
- Управление воздушным потоком
- Полки и опорные кронштейны
- Анкерные крепежные элементы
- Одностворчатые перфорированные двери
- Боковые панели
- Серверные направляющие
- Кронштейны для PDU/системы укладки кабелей
- Верхние панели
Системы укладки кабелей
Несмотря на то, что нормой остается плотность на уровне 10 кВт на стойку, для гипермасштабируемых объектов типичным является показатель в 15 кВт, а некоторые приближаются к 25 кВт. Конфигурации высокой плотности не только позволяют повысить производительность и пропускную способность, но также в них повышается плотность кабелей.
По мере того, все как больше энергии подается на большее количество цепей в стойке, дополнительные кабели создают препятствия в стойке, что может затруднить удаление тепла. Менеджеры ЦОД должны правильно определять места кабеля и прокладывать их, чтобы обеспечивать доступ к оборудованию.
Оптимизированное управление кабелями может повысить доступность системы и улучшить прибыль. Правильное управление кабелями может снизить помехи, повысить качество обслуживания и ремонтопригодность, эффективность охлаждения и обеспечить масштабируемость и адаптивность. С другой стороны, неправильное управление кабелями может привести к повреждениям кабеля и отказам. Это может привести к ошибкам передачи данных и проблемам с производительностью, а также простоям системы.
Подробнее о правильном управлении кабелямиУправление воздушным потоком
При более высоких тепловых нагрузках для максимального обдува нужны дверцы с большей перфорацией. Периферийные устройства для управления воздушным потоком могут оптимизировать эффективность. Заглушки, для монтажа-демонтажа которых не требуются инструменты, полезны с точки зрения энергоэффективности. Заглушки можно установить в любое неиспользованное пространство стойки, чтобы не допустить попадания горячего воздуха в проход в холодный коридор. Вертикальные перегородки воздушного потока следует рассматривать для шкафов шириной более 600 мм, чтобы предотвратить перемешивание воздуха и поддерживать его разделение на горячий и холодный коридоры.
Развертывание ИТ-стойки
Современные ИТ-стойки обеспечивают функции, повышающие скорость установки оборудования. Установка без использования инструментов позволяет добавлять новое оборудование или изменять конфигурацию максимально оперативно. Таким образом, можно устанавливать оборудование практически «в два движения», экономя время и силы при развертывании.
Менеджеры ЦОД используют преимущества использования единого производителя для интегрированных и дополнительных решений. Эти решения, объединяющие связанные аппаратные средства, программное обеспечение и услуги, позволяют повысить эффективность, снизить затраты и обеспечить быстрое и простое развертывание.
ИТ-стойки, готовые к будущему
ИТ-стойки могут обеспечить оптимальную среду для ИТ-оборудования. Они должны адаптироваться к требованиям ЦОДа и иметь варианты масштабируемости, гибкости и адаптируемости. Выбор подходящих ИТ-стоек и их настройка в соответствии с вашими бизнес-потребностями обеспечат надежную и эффективную работу ИТ-оборудования. С другой стороны, неспособность правильно проектировать и развертывать ИТ-инфраструктуру может привести к недостаточному уровню использования, потере пропускной способности и более высокой эксплуатационной стоимости, что не позволит организациям получать полное преимущество от центра обработки данных.