У районного отдела начального образования Твин Риверс, который включает 45 школ, возникла потребность в переносе и обновлении ЦОД для того, чтобы лучше справляться со своими постоянно растущими критически важными потребностями.
Клиент
Районный отдел начального образования округа Твин Риверс является 29-м по величине в Калифорнии. Он объединяет 29 начальных, пять средних и четыре единых общеобразовательных школы, три чартерных школы, включающих семь филиалов, и семь альтернативных школ; всего районный отдел обслуживает приблизительно 27 000 учащихся.
Задачи
У районного отдела начального образования Твин Риверс, который включает 45 школ, возникла потребность в переносе и обновлении ЦОД для того, чтобы лучше справляться со своими постоянно растущими критически важными потребностями. Релокация и обновление целого ЦОД для районного отдела требует значительных временных и финансовых затрат.
Решение
Вместо переноса устаревшего и крупного ЦОД компания Vertiv упростила критически важные требования в Твин Риверс до 14-стоечного решения SmartAisle™. Теперь, когда в Твин Риверс понадобится очередное увеличение потребностей в данных, достаточно будет расширить SmartAisle и не тратить ресурсы на перенос и замену центра обработки данных.
SmartAisle от компании Vertiv является превосходным решением для любого критически важного переноса или обновления. Упрощенное, быстрое развертывание позволяет компании Vertiv ускорить процедуру установки, предотвратив потери производительности и не превысив бюджетных ограничений. Благодаря повышенной эффективности системы прецизионного рядного охлаждения Liebert® CRV, SmartAisle обеспечивает более эффективное использование электроэнергии в среднем на 15-25 % по сравнению с любым традиционным ЦОД, обладающим аналогичными характеристиками.
Сводные данные по практическому примеру
Местоположение:Калифорния, США
Критическая потребность:В Твин Риверс требовалось перенести ЦОД в другое здание и заменить 35 оригинальных стоек на более компактные и эффективные структуры, чтобы снизить операционные затраты и вместе с тем свести к минимуму время простоя в переходный период.
Продукты/услуги: Решение SmartAisle позволяет существенно снизить капитальные и операционные затраты за счет использования интеллектуальной интегрированной рядной системы. Это целостное решение для ЦОД, в котором интегрированы стойки, системы питания и охлаждения, а также средства управления инфраструктурой.
Результаты:
- Настройка решения SmartAisle с изоляцией «холодного» коридора и сокращение количества стоек с 35 до 14
- Сокращение расходов за счет минимизации времени установки и отсутствия необходимости в модернизации помещения
- Добавление рядного охлаждения с 4 блоками CRV
- Обеспечение высокоплотного распределения энергии с помощью двойной подвесной модульной шины
- Создание легко воспроизводимого исполнения, которое подойдет для различных местоположений
- Минимизация времени простоя и потерь производительности