Working with our Vertiv Sales team enables complex designs to be configured to your unique needs. If you are an organization seeking technical guidance on a large project, Vertiv can provide the support you require.

Learn More

Many customers work with a Vertiv reseller partner to buy Vertiv products for their IT applications. Partners have extensive training and experience, and are uniquely positioned to specify, sell and support entire IT and infrastructure solutions with Vertiv products.

Find a Reseller

Already know what you need? Want the convenience of online purchase and shipping? Certain categories of Vertiv products can be purchased through an online reseller.


Find an Online Reseller

Need help choosing a product? Speak with a highly qualified Vertiv Specialist who will help guide you to the solution that is right for you.



Contact a Vertiv Specialist

The page you're viewing is for Russian (EMEA) region.

Vertiv и Colovore: подготовка колокации с поддержкой ИИ

Объемы инноваций и темпы развития приложений искусственного интеллекта (ИИ) и высокопроизводительных вычислений просто потрясают. Автономные автомобили, выявление мошенничества, бизнес-аналитика, дружественный маркетинг, персонализированная медицина, Alexa, Siri, умные города и Интернет вещей (IoT) — лишь некоторые из коммерческих и потребительских приложений, которые используются в глобальном масштабе. Для их работы требуются сложные вычислительные платформы и ИТ-инфраструктуры, для должной производительности и масштабируемости которых требуются высокоспециализированные среды ЦОД .

Существующие клиентские ЦОДы и ЦОДы с совместным размещением, построенные много лет назад для поддержки универсальных вычислительных серверов, устаревают на некоторых рынках из-за роста требований к мощности и охлаждению серверов для высокопроизводительных вычислений, а также ИИ. Эти серверы построены на основе компонентов с интенсивным использованием вычислительных мощностей, таких как графические карты (GPU) и двухпроцессорные архитектуры. Они обычно потребляют от 500 ватт до одного киловатта (кВт) мощности на каждую развернутую серверную стойку. Это означает, что целиком заполненный серверный шкаф высокопроизводительных вычислительных систем или ИИ с 45 устройствами в стойке может легко потреблять 25-30 КВт мощности и более при выполнении нескольких рабочих задач, при этом сильно нагреваясь.

Хьюстон, у нас проблема!

Традиционные среды обработки данных ЦОД были спроектированы с использованием систем кондиционирования воздуха для охлаждения мощности 100-150 Вт на квадратный фут, что соответствует расходу 3-5 КВт на шкаф. Такое количество энергии и охлаждения недостаточно для поддержки развертывания серверов ИИ и высокопроизводительных вычислений и существенно сдерживает инновации в ИИ.

Чтобы ИИ мог полностью реализовать свой потенциал, необходимо расширять возможности энергоснабжения и охлаждения в центре обработки данных (ЦОД). Без современной среды обработки данных аппаратное обеспечение для ИИ дороже развертывать, труднее масштабировать, а его производительность и эксплуатационная надежность существенно снижается. Размещение высокопроизводительных вычислительных систем и ИИ не может быть оптимальным без полного заполнения шкафов и без достаточной мощности и охлаждения, соответствующих этим серьезным рабочим нагрузкам.

Решая эти задачи, компании Colovore и Vertiv сотрудничают уже шесть лет. Вместе наши компании обеспечивают рост приложений для ИИ и высокопроизводительных вычислений, обеспечивая оптимизацию среды ЦОД к развертыванию ИТ-инфраструктуры высокой плотности.

Расположенный в Кремниевой долине ЦОД совместного размещения компании Colovore на девять мегаватт (МВт) строится на электрической и механической инфраструктуре Vertiv, используя жидкость в качестве основной охлаждающей среды через теплообменники с задней дверью (RDHX). Каждый шкаф, от стены до стены, обеспечивает мощность и охлаждение в 35 КВт, что обеспечивает надежность, экономичность и масштабируемость при эксплуатации. Это позволяет развертывать ИИ-системы наиболее компактным образом, значительно экономя операционные и капитальные затраты и радикально повышая масштабируемость. Масштабирование в рамках шкафа ЦОД предпочтительнее горизонтального масштабирования по многим причинам, включая необходимость в большем количестве шкафов, большей площади пола и большей связанной инфраструктуры.

Основанная в 2014 году, компания Colovore с самого начала ставила перед собой задачу предоставлять услуги совместного размещения высокой плотности. Поэтому мы построили свой ЦОД с жидкостным охлаждением. После оценки ряда решений мы выбрали стандартом пассивную стойку DCD Vertiv Liebertâ, а результаты превзошли все ожидания: шесть лет в эксплуатации, 100% время безотказной работы и 1.1 эффективность использования электроэнергии (PUE).

Наши клиенты — самые разные: от стартапов Кремниевой долины до предприятий Fortune 500, при этом по мощности размер развертываний составляет от 10 КВт до нескольких МВт. Благодаря поддержке шкафов Vertiv и функций прецизионного кондиционирования с использованием задних дверей, мы обеспечиваем надежную поддержку развертывания тысяч серверов для высокопроизводительных вычислений и ИИ, которые потребляют огромную мощность в каждом шкафу и сильно нагреваются.

Несмотря на то, что потребительские и профессиональные приложения, использующие в режиме реального времени ИИ, высокопроизводительные вычисления и анализ данных, применяются все активнее, важно понимать, что для систем, на которых выполняются эти приложения — мощных вычислительных платформ высокой плотности — требуются особые условия. Команды компаний Colovore и Vertiv объединили свой опыт для того, чтобы у отрасли ИИ появились такие среды, и мы готовы и в дальнейшем удовлетворять эти уникальные потребности.

Ознакомиться с практическим примером

Подпишитесь на наш блог, чтобы быть в курсе последних тенденций, технологий и новостей.
ПРОДУКТЫ И УСЛУГИ
Общая информация
РЕШЕНИЯ
Общая информация
Имя для входа партнера

Язык и регион