За последние пару лет устойчивое развитие стало очень важной темой для бизнеса. То, что раньше было модным словом для некоторых, теперь является стратегическим приоритетом для многих. Это неудивительно, учитывая, насколько настоятельно необходимо решать проблемы нулевых выбросов, энергетической эффективности, сохранения экосистем и повышения качества жизни, и это лишь некоторые из них.
Индустрия ЦОД находится в авангарде инициатив и стратегий устойчивого развития. Экспоненциальный рост объектов с ЦОД привел к более тщательному изучению со стороны политиков и экологических групп, не только выбросов углекислого газа, но и использования ресурсов, включая воду.
Факторы устойчивого развития все чаще становятся частью капитальных и эксплуатационных затрат многих операторов ЦОД. Даже инвестиционные фирмы сейчас интегрируют меры устойчивого развития в свой инвестиционный процесс.
Эта движущая стратегия устойчивого развития очевидна из исследований, проведенных разведывательной группой Uptime Institute, которая недавно опубликовала результаты 11-го ежегодного глобального опроса по ЦОД. Этот прогнозируемый отчет является одним из наиболее комплексных и длительных исследований такого рода в нашей отрасли. Он охватывает различные темы, такие как эксплуатация ЦОД, оборудование ЦОД, эффективность, тенденции и устойчивое развитие.
Опрос показал, что «устойчивое развитие ЦОД приобретает все большую важность», а также подтвердил, что необходимо приложить больше усилий, особенно в том, как организации отслеживают свое воздействие на окружающую среду. Рассмотрим некоторые результаты:
- В 2021 году средняя годовая эффективность использования электроэнергии (PUE) составила 1,57 по сравнению с 1,59 в 2020 году. Это показывает, что операторы поддерживают хорошие и стабильные уровни эффективности, но это также означает, что уровни стабилизировались. Это указывает на то, что были достигнуты предыдущие стратегии повышения эффективности управления воздушным потоком и замены устаревающего оборудования.
- Кроме того, в опросе также упоминается, что следующий рост эффективности может быть обусловлен высокоэффективным охлаждением, таким как жидкостное или твердотельное охлаждение
- Повышение эффективности также можно найти на уровне ИТ-стоек. Данные позволяют предположить связь между плотностью мощности, размером и эффективностью ЦОД. Он показывает сдвиг в сторону увеличения мощности стоек (от 5 до 10 кВт) на объектах с максимальной ИТ-нагрузкой более 3 МВт.
- Тем не менее, в результате опроса также выяснилось, что пришло время отслеживать другие показатели для расширения области измерения устойчивого развития. Это включает измерение и отслеживание использования сервера, использование воды, выбросы углекислого газа в ИТ-системах или ЦОД, а также жизненный цикл электронных отходов или оборудования.
Как отмечает Uptime: «В целом, картина ясна: После значительного повышения эффективности в первой половине 2010-х годов средние коэффициенты эффективности энергопотребления оставались относительно стабильными в течение последних пяти лет. Тому есть четкое объяснение. Даже несмотря на то, что все большее число новых сооружений имеют коэффициент эффективности энергопотребления 1,3 или выше, для многих операторов экономически и технически нецелесообразно проводить капитальный ремонт, необходимый для повышения эффективности многих более старых объектов. Дальнейшие улучшения потребуют значительных изменений. На существующих объектах это может включать модернизацию с высокоэффективным охлаждением; в новых конструкциях ЦОД может потребоваться внедрение инновационных подходов или технологий, таких как жидкое охлаждение с прямым контактом или охлаждение в твердом состоянии».
Еще одна важная область устойчивого развития ЦОД — использование серверов: «...в небольших и частных корпоративных ЦОД до сих пор часто бывает так, что счета за электроэнергию оплачивает управляющая компания, которая может быть мало заинтересована в том, как построена или эксплуатируется вычислительная инфраструктура. Такое отсутствие связи может объяснить, почему большинство компаний до сих пор не отслеживают использование серверов, что, возможно, является наиболее важным фактором общей эффективности цифровой инфраструктуры. Еще меньшее количество операторов отслеживает выбросы или утилизацию оборудования с истекающим сроком службы, что подчеркивает общую незрелость сектора ЦОД при внедрении комплексных методов устойчивого развития».
Помимо устойчивого развития, исследование показывает, что отрасль значительно растет, но пытается справиться со многими трудными задачами и проблемами.
К этим проблемам относятся:
- Воздействие перебоев – Согласно исследованию, около пятой части перебоев считаются серьезными или тяжелыми. Несмотря на меньшее количество случаев, было установлено, что эти простои приводят к значительным потерям времени, значительным финансовым потерям и репутационному ущербу.
- Нарушения в цепочке поставок сохранятся – в последние годы пандемия, экстремальные погодные условия и политические факторы приводят к ограничению поставок многих ключевых компонентов, таких как микросхемы, компоненты электропитания и электрооборудование. Большинство поставщиков ожидают, что данные нарушения будут продолжаться в течение следующих двух лет. Они также прогнозируют, что это повлияет либо на проекты CAPEX, либо на доступность вычислительной техники, а то и на оба фактора.
- Нехватка персонала ЦОД по-прежнему наблюдается – операторы ЦОД продолжают испытывать трудности с подбором персонала. Это связано с многими факторами, а именно, с тем, что персонал, нанятый конкурентами и не конкурентами, и персонал в возрасте на развитых рынках приводят к выходу на пенсию многих опытных специалистов.
Помимо высокоэффективных инициатив по охлаждению и устойчивому развитию, также есть и другие возможности, которые могут ожидать отрасли, а именно:
- Расширение ЦОД для периферийных вычислений – многие ожидают, что будут создавать или использовать больше периферийных ЦОД для обработки данных ближе к пользователям и устройствам. Более того, поставщики оборудования для ЦОД ожидают, что большинство их клиентов будут владеть периферийными микро-ЦОД (< 150 кВт) в течение 5 лет.
- Использование литий-ионных батарей – опрос показал, что почти половина операторов внедрили литий-ионные батареи для некоторых своих централизованных систем ИБП. Благодаря снижению затрат и постоянному повышению производительности литий-ионные батареи являются любимым средством замены свинцово-кислотных технологий.
Оптика не может быть более четкой. Устойчивое развитие повлияет на многие аспекты принятия решений: то, как мы измеряем эффективность, наиболее подходящее решение для охлаждения и как поддерживать эффективность в качестве новых возможностей, таких как периферийные вычисления и литий-ионные батареи.
Если вам интересны другие отчеты об исследованиях, посвященных центру обработки данных и критической инфраструктуре, посетите новую страницу аналитических и рыночных исследованийVertiv.