Working with our Vertiv Sales team enables complex designs to be configured to your unique needs. If you are an organization seeking technical guidance on a large project, Vertiv can provide the support you require.

Learn More

Many customers work with a Vertiv reseller partner to buy Vertiv products for their IT applications. Partners have extensive training and experience, and are uniquely positioned to specify, sell and support entire IT and infrastructure solutions with Vertiv products.

Find a Reseller

Already know what you need? Want the convenience of online purchase and shipping? Certain categories of Vertiv products can be purchased through an online reseller.


Find an Online Reseller

Need help choosing a product? Speak with a highly qualified Vertiv Specialist who will help guide you to the solution that is right for you.



Contact a Vertiv Specialist

The page you're viewing is for Russian (EMEA) region.

Периферийные вычисления: преимущество, угроза или отвлекающий фактор для телекоммуникационных операторов?

Понимание того, как переход на периферийные вычисления принесет операторам пользу, имеет решающее значение не только для операторов, но и для экосистемы поставщиков телекоммуникационных технологий.

Общепризнано, что переход к периферийным вычислениям реален и уже реализуется в ключевых секторах экономики.

Менее известны конкретные возможности для существующей экосистемы поставщиков цифровых инфраструктур, операторов и клиентов, а также новых участников отрасли.

Также очевиден очень серьезный вопрос о том, как текущий кризис может снизить или, наоборот, усилить потребности в периферийной инфраструктуре.

На вопросы о последствиях краткосрочного сбоя и долгосрочных перспективах периферийных вычислений, без сомнения, трудно ответить. Несмотря на то, что ответы на первую часть вопроса довольно размыты, долгосрочные перспективы периферийных вычислений вырисовываются все более четко.

Например, компания Vertiv недавно привлекла отраслевую аналитическую фирму Omdia, чтобы узнать, какие возможности периферийные вычисления предоставляют для важных участников цифровой экосистемы — телекоммуникационных операторов. Понимание того, как переход на периферийные вычисления принесет операторам пользу, имеет решающее значение не только для операторов, но и для экосистемы поставщиков, которые поддерживают их.

Согласно исследованиям Omdia, периферийные центры обработки данных уже составляли 1,2 % от международных поставок ИТ-стоек в 2018 году, а к 2023 году их проникновения в рынок увеличится более чем вдвое. По другим оценкам, к 2024 году общий объем рынка периферийных вычислений составит более 600 миллиардов долларов.

По данным Omdia, у ключевых поставщиков телекоммуникационных услуг уже есть хорошо развитые стратегии. Например, компания AT&T считает логичным следующим шагом в рамках своей программы трансформации и виртуализации переход к периферийным вычислительным узлам, расположенным в собственной сети. В то же время компания CenturyLink объявила о том, что в августе 2019 года было создано более 100 объектов, готовых к использованию для периферийных вычислений, и планирует инвестировать несколько сотен миллионов долларов в эту новую программу.

Тем не менее, исследование Omdia также показало, что «периферийные вычисления сложны, но еще не полностью определены». Это создает некоторую неопределенность для телекоммуникационных компаний относительно того, как лучше позиционировать периферийную инфраструктуру и инвестировать в нее средства. Например, в ходе опроса, проведенного Omdia, 36 % операторов заявили, что их сектор будет наиболее важным в создании новых доходных услуг от периферии, при этом большая часть доходов также будет приходиться на разработчиков приложений (30 %) и поставщиков общедоступных облаков (25 %).

Помимо вопросов, касающихся конкретных возможностей, компания Omdia также представила некоторые идеи о том, как периферийные вычисления могут стать отвлекающим фактором или даже угрозой для некоторых операторов, которые недостаточно информированы или подготовлены. «Периферийные вычисления рассматриваются многими как возможность для поставщиков облачных услуг, но если не подойти к этому правильно, они могут стать отвлекающим фактором для некоторых игроков и даже угрозой для других», — сказано в отчете.

В конечном счете, развитие периферийных вычислений во множестве форм уже создает новые бизнес-модели для операторов. Отчасти это развитие, безусловно, замедлилось из-за недавних событий, но результаты исследований, таких как отчет Omdia, указывают, что существуют долгосрочные возможности, которыми стоит воспользоваться. Да, периферийные вычисления также представляют определенные угрозы и могут стать отвлекающими факторами, но как показывает кризис, жизнь продолжается.

15 июня 2016 года группа мировых экспертов Vertiv проведет обсуждение возможностей для телекоммуникаций в Linkedin в 15:00 по центральноевропейскому времени. Вы можете посмотреть запись мероприятия здесь..

Статьи на похожие темы

Telecoms 2020 – Same Hopes, More Fears. Image

Обзорные статьи

Telecoms 2020 – Same Hopes, More Fears.
ПРОДУКТЫ И УСЛУГИ
Общая информация
РЕШЕНИЯ
Общая информация
Имя для входа партнера

Язык и регион