Working with our Vertiv Sales team enables complex designs to be configured to your unique needs. If you are an organization seeking technical guidance on a large project, Vertiv can provide the support you require.

Learn More

Many customers work with a Vertiv reseller partner to buy Vertiv products for their IT applications. Partners have extensive training and experience, and are uniquely positioned to specify, sell and support entire IT and infrastructure solutions with Vertiv products.

Find a Reseller

Already know what you need? Want the convenience of online purchase and shipping? Certain categories of Vertiv products can be purchased through an online reseller.


Find an Online Reseller

Need help choosing a product? Speak with a highly qualified Vertiv Specialist who will help guide you to the solution that is right for you.



Contact a Vertiv Specialist

The page you're viewing is for Russian (EMEA) region.

Какие преимущества могут получить телекоммуникационные сети при повышении энергоэффективности за счет небольших изменений в системе питания постоянного тока

Хенрик Нилен (Henrik Nilén) •

Использование выпрямителя с эффективностью 98 % позволяет экономить на стоимости электроэнергии для быстрой окупаемости инвестиций

Масштабирование сетевой инфраструктуры для поддержания постоянного спроса на более мобильные коммуникации само по себе является непростой задачей, однако ее решение при одновременных попытках минимизировать воздействие на окружающую среду и уменьшить количество потребленной этими телекоммуникационными сетями электроэнергии на порядок увеличивает число сложностей в быстро развивающейся телекоммуникационной отрасли.

Зачем нам снова стали нужны энергоэффективные системы питания постоянного тока?

И хотя новое оборудование в целом является более эффективным, его мощности могут оказаться недостаточными, чтобы компенсировать потребление электроэнергии в том объеме, который потребуется в связи с увеличением мобильного трафика после внедрения технологии 5G.

По прогнозу компании Cisco, в 2021 г. глобальный мобильный трафик данных будет приблизительно в семь раз превышать трафик, который регистрировался в 2016 г., — и будет составлять 49 эксабайт в месяц.

Этот тип трафика вызывает опасения, которые связаны не только с эффективным использованием энергии и эксплуатационными затратами, но также и с последствиями для окружающей среды. Ожидается, что к 2020 г. выбросы парниковых газов, косвенной причиной которых являются смартфоны, достигнут 125 мегатонн в пересчете на углекислый газ (CO2).

Каким образом мы обеспечиваем такой уровень эффективности нашей сетевой инфраструктуры?

Специалистам по проектировке архитектур систем питания и их резервных систем необходимо прилагать все усилия для устранения причин названных выше опасений. Даже небольшое изменение инфраструктуры, такое как использование более эффективного выпрямителя, может существенно помочь в сокращении углеродного следа для критически важных объектов, которым эти системы необходимы для обеспечения целостности бизнеса.

Выпрямители с эффективностью 96–97 % доступны около 10 лет, однако новой вехой на пути их развития стал выпрямитель Vertiv, эффективность которого равна 98 %. Он позволяет владельцам и операторам систем оптимизировать потребление энергии при любых состояниях нагрузки.

Благодаря техническому прогрессу и таким компонентам, как нитрид галлия (GaN), обеспечивающий сверхвысокую эффективность и повышенные показатели удельной мощности, потери мощности могут быть сокращены на 75 % по сравнению с выпрямителями, эффективность которых составляет 92 % и которые по-прежнему имеют широкое распространение. К счастью, инвестиции в более эффективный выпрямитель быстро окупаются и могут помочь компенсировать постоянный рост стоимости электроэнергии.

Прочитайте наш официальный документ, чтобы узнать больше о выпрямителях с 98-процентной эффективностью, и воспользуйтесь калькулятором эффективности, чтобы увидеть, насколько доступным стало соблюдение принципов экологичности.

ПРОДУКТЫ И УСЛУГИ
Общая информация
РЕШЕНИЯ
Общая информация
Имя для входа партнера

Язык и регион