Экосистема Vertiv™ Avocent® ADX автоматизирует и ускоряет процесс управления ИТ-инфраструктурой
Организации управляют растущим парком ИТ-устройств, и с ростом периферийных вычислений эта тенденция только ускорится. И хотя сегодня за пределами традиционных центров обработки данных или облачных инфраструктур создается только 10 процентов корпоративных данных, по данным Gartner, к 2025 году этот показатель достигнет 75 процентов. Это обусловлено множеством факторов, включая быстро развивающиеся инициативы цифровой трансформации, гибридные модели работы и инновации в области приложений с помощью Интернета вещей (IoT) и 5G. Технологическая интенсивность организаций стремительно растет, и назад дороги уже нет.
Итак, что это значит для центров обработки данных и ИТ-отделов? Если этого еще не произошло, их сотрудники вскоре будут развертывать устройства и управлять ими в крупномасштабных распределенных сетях. В результате многие команды хотят модернизировать процессы и технологии уже сейчас, чтобы иметь возможность развертывать и управлять объектами и устройствами в масштабе. Тем не менее, на первом месте всегда стоит безопасность. Поскольку ИТ-отделы все чаще управляют инфраструктурой удаленно, они также хотят, чтобы процессы и сеансы были только у уполномоченных пользователей. Недавние взломы укрепили тот факт, что при внедрении удаленных процессов ИТ-отделам необходимо в первую очередь учитывать безопасность, а также постоянно искать и устранять уязвимости, которыми могут воспользоваться злоумышленники.
Что ИТ-отделам нужно от инструментов удаленного управления уже сейчас
Оценивая платформы управления ИТ-инфраструктурой, ИТ-отделы предъявляют к ним ряд требований:
- Планирование многообразия инфраструктуры. ИТ-отделам нужна единая платформа управления, способная обслуживать как центральные корпоративные, так и периферийные объекты с разнородной инфраструктурой от различных поставщиков. Они управляют большим парком устройств, включая, помимо прочего, серверы, настольные ПК, системы хранения и обмена данными по сети, блоки распределения питания стоек (rPDU) и источники бесперебойного питания стоек (rUPS). Платформа управления ИТ-инфраструктурой, сочетающая в себе KVM-устройства, работающие по IP-протоколу, управление виртуальными машинами и сервисными процессорами, позволяет ИТ-персоналу развертывать и управлять всеми этими устройствами удаленно и безопасно.
- Перспективный подход. Время запатентованных систем и привязки к поставщику заканчивается. Во время недавнего экономического спада 68 процентов организаций начали использовать ПО с открытым исходным кодом, чтобы сэкономить время и деньги. В другом опросе 94 процента респондентов заявили, что программное обеспечение с открытым исходным кодом было таким же хорошим или лучше, чем проприетарное ПО, вероятно, из-за того, что в нем постоянно появляются инновации.
Платформа управления ИТ должна основываться на открытых стандартах, таких как OpenBMC и Redfish, предоставлять API, которые позволяют ИТ-отделам подключаться к предпочитаемым инструментам и устройствам, а также оптимизировать обязанности по управлению. Кроме того, встроенное ПО с открытым исходным кодом позволяет ИТ-отделам повысить эффективность работы. Персонал может легко добавить последние усовершенствования для повышения безопасности, производительности и функциональности устройства. ИТ-отделы также могут открывать прошивку Linux для удовлетворения потребностей клиентов с помощью безопасного, надежного решения на основе стандартов, которое защищает все стороны. Все эти возможности превращаются в платформу, которая выдержит испытание временем и будет развиваться с помощью новейших технологий. - Повышение операционной эффективности. Ручные процессы требуют слишком много времени, и из-за них в ИТ-процессах появляются пробелы и ошибки. Автоматизированные процессы позволяют ИТ-отделам работать с большим количеством объектов и устройств без необходимости нанимать новых сотрудников, при этом сокращая сроки развертывания. Персонал может автоматизировать такие элементы, как адаптация пользователя, изменение конфигурации и составление отчетов о состоянии, что ускоряет и упрощает настройку устройств и объектов. Они также могут использовать устройство агрегации для назначения IP-адресов IP-модулям независимо от сетей клиента. Это означает меньшее количество IP-адресов и снижение затрат.
- Управление устройствами во время сбоев. Неожиданные простои — бич любого цифрового бизнеса. Возможности внеполосного управления означают, что ИТ-отделы могут получать удаленный доступ к устройствам, даже если сеть не работает или не существует. ИТ-специалисты смогут подключаться к оборудованию своих клиентов, быстро устранять любые проблемы и восстанавливать услуги для повышения качества обслуживания. Кроме того, ИТ-отделы могут обновлять функции и возможности платформы управления ИТ во время ее использования, повышая доступность.
- Управление доступом и использованием устройства. ИТ-отделы хотят строго контролировать доступ к устройствам и их использование. Платформа управления ИТ-инфраструктурой позволяет уполномоченным сотрудникам запускать удаленные сеансы ВМ, обеспечивать безопасный доступ для утвержденных пользователей, контролировать операции, которые они могут выполнять, и проводить аудит для дальнейшего повышения безопасности. IP-устройства KVM обеспечивают пользователям безопасный доступ к локальным приложениям и данным со сквозным шифрованием всего трафика.
- Повышение безопасности устройств. Благодаря централизации управления устройствами ИТ-отделы могут постоянно следить за их состоянием. Это означает, что персонал может быстро устранять проблемы, такие как неактуальные обновления ПО, которые могут повысить риски безопасности. Автоматизированные обновления поддерживают актуальность устройств, а встроенное ПО обеспечивает повышенную безопасность работы, устраняя весь спектр уязвимостей, связанных с памятью.
ИТ-отделам требуется система, которая будет расти в соответствии с требованиями бизнеса и технологий. Экосистема Vertiv™ Avocent® ADX — это платформа управления ИТ-инфраструктурой, которая масштабируется по центрам обработки данных, периферийным объектам и устройствам. Она упрощает ИТ-мониторинг и управление с помощью платформы управления, диспетчера стоек, интерфейсных модулей и встроенного ПО Linux, расширяя возможности ИТ-отделов и обеспечивает безопасность процессов.
Вне зависимости от того, управляет ли ваш ИТ-отдел крупными или модульными ЦОД, ИТ-шкафами, серверными, испытательными лабораториями, вышками сотовой связи или другими устройствами, Avocent ADX обеспечит визуализацию и контроль процессов вашей организации. Когда дело касается скорости, масштабирования и безопасности, экосистема Avocent ADX помогает ИТ-отделам добиваться желаемых результатов.
Узнайте больше об экосистеме Vertiv™ Avocent® ADX уже сегодня.