Working with our Vertiv Sales team enables complex designs to be configured to your unique needs. If you are an organization seeking technical guidance on a large project, Vertiv can provide the support you require.

Learn More

Many customers work with a Vertiv reseller partner to buy Vertiv products for their IT applications. Partners have extensive training and experience, and are uniquely positioned to specify, sell and support entire IT and infrastructure solutions with Vertiv products.

Find a Reseller

Already know what you need? Want the convenience of online purchase and shipping? Certain categories of Vertiv products can be purchased through an online reseller.


Find an Online Reseller

Need help choosing a product? Speak with a highly qualified Vertiv Specialist who will help guide you to the solution that is right for you.



Contact a Vertiv Specialist

The page you're viewing is for Russian (EMEA) region.

Расширение возможностей ИТ-отдела для удаленной работы: основные аспекты и рекомендации

По мере того как вы продолжаете работать удаленно, важно не пренебрегать требованиями вашего ИТ-отдела. ИТ-специалистам необходим безопасный, санкционированный доступ к ключевой инфраструктуре для выполнения своих обязанностей, мониторинга работоспособности системы, профилактики потенциальных проблем и анализа оповещений, прежде чем они вызовут неполадки.

Предоставление ИТ-отделу безопасных возможностей для удаленной работы — это первый шаг к обеспечению надлежащего функционирования сети, информационной безопасности и общей непрерывности бизнеса для всех пользователей. Во время этого процесса необходимо учитывать потребности всех сотрудников ИТ-отдела, в том числе:

  • Менеджеров центров обработки данных и ИТ, которые контролируют состояние ИТ-инфраструктуры (в том числе системы питания, охлаждения и серверы), устраняют неполадки, а также обновляют и модернизируют системы, чтобы избежать простоев.
  • Сотрудников отделов разработки и ИТ-операций, которые должны предоставлять ресурсы, создавать новые решения и автоматизировать ключевые задачи.
  • Инженеров-тестировщиков, которым необходимо настраивать и получать доступ к ИТ-среде для тестирования новых возможностей перед их развертыванием.
  • Сотрудников отдела информационной безопасности, которые управляют правами доступа, постоянно отслеживают сети и системы на предмет признаков несанкционированной деятельности и реагируют на оповещения для снижения рисков.

Текущий кризис усилил внимание к удаленной работе, но тщательное планирование этого аспекта даст долгосрочные преимущества, обеспечив гибкость бизнеса и непрерывность работы. Это также поможет вашей организации улучшить баланс сотрудников между работой и личной жизнью, а также помочь в привлечении, развитии и удержании специалистов. Кроме того, предоставление конечным пользователям возможности подключаться к системам и приложениям без задержек и защита ключевых ресурсов имеют решающее значение для предотвращения дорогостоящих незапланированных простоев.

Для большинства сотрудников VPN-соединения, «рабочий стол как услуга» и другие облачные службы позволяют работать непрерывно из любого места. Тем не менее, некоторым сотрудникам в определенных отделах могут требоваться дополнительные возможности. К ним относятся ИТ-администраторы, менеджеры ЦОД или комнат управления, а также другие лица, которым необходим специализированный безопасный доступ с возможностью управления функциями онлайн-приложений, систем и других цифровых ресурсов обеспечения непрерывности работы цифровой инфраструктуры. В частности, этим сотрудникам может требоваться доступ к системе BIOS в режиме реального времени для загрузки аппаратного обеспечения или службы среды выполнения времени при внешнем управлении.

Решения для удаленных ИТ-отделов

В настоящее время большинство специалистов вынуждены работать удаленно, поэтому программное обеспечение для управления имеет важное значение для расширения возможностей ИТ-отделов по поддержке работы вашей организации. Оно предоставляет единую точку доступа для отслеживания серверов, встроенных технологий, энергетического оборудования и других важных сетевых ресурсов.

Переключатели клавиатуры, монитора и мыши (KVM) и последовательные консоли обладают уникальными возможностями для поддержки удаленной работы. К KVM-решениям относятся высокопроизводительные KVM-переключатели (HPKVM), настольные KVM, KVM по IP и безопасные KVM. ИТ-отделам хорошо подойдут KVM по IP, а команды, работающие в отраслях с высокой степенью регулирования или конфиденциальности данных, могут рассмотреть безопасные KVM из-за дополнительной защиты. Последовательные консоли необходимы для обеспечения безопасного и внешнего мониторинга и контроля вспомогательного оборудования в центрах обработки данных, а также в облачных и колокационных объектах. Сотовая связь позволяет ИТ-специалистам получать доступ к устройствам, когда проводные сети неисправны или недоступны в местонахождении устройства.

Рекомендации

Независимо от вашей отрасли, существует несколько рекомендаций, которых следует придерживаться при предоставлении ИТ-отделам безопасного удаленного доступа к важной инфраструктуре.

  • Создавайте резервные и внеполосные сети (OOB) в инфраструктуре для обеспечения непрерывности бизнеса. Это подразумевает автоматизацию отработки отказа на OOB-сети в случае сбоя основных сетей и внедрение безопасных, альтернативных путей в системы и устройства.
  • Интегрируйте управление питанием в систему управления OOB, чтобы обеспечить унифицированный доступ к розеткам и управление ими.
  • Используйте устройства KVM в качестве альтернативы существующим программным решениям для удаленного доступа. Одним из примеров будет использование вместе с протоколом удаленных рабочих столов резервного коммутатора, который поддерживает технологию KVM по IP и последовательную консоль.
  • Интегрируйте мониторинг внешней среды наряду с последовательной консолью, KVM и стоечный модуль распределения питания (rPDU) для полного мониторинга удаленного объекта, что поможет предотвратить воздействие на сеть физических проблем. Такая интеграция позволит отслеживать такие проблемы, как перегрев, которые приводят к сбою сети и которые невозможно выявить другими способами.
  • Используйте централизованное программное обеспечение для управления в качестве единой точки входа в OOB-сеть.
  • Используйте централизованный инструмент управления для мониторинга, настройки и доступа к ИТ-устройствам, чтобы быть в курсе состояния всей сети или ИТ-среды.
  • Убедитесь, что ИТ-инструменты предоставляют средства взаимодействия с другими системами и поддерживают автоматизацию задач. Например, используйте API-интерфейсы REST на аналоговых консолях для автоматизации проверки состояния и обновления конфигурации.

Компания Vertiv поможет вам расширить возможности ИТ-специалистов. Мы обладаем многолетним опытом разработки решений для безопасного удаленного доступа и рекомендаций, которые позволят вам обеспечить непрерывность бизнеса, когда физический доступ к важным ресурсам ограничен.

Посетите наш веб-сайт, чтобы узнать больше о решениях для мониторинга и управления, поговорите с одним из наших экспертов по телефону 1-866-277-1924 или прочитайте блог о повышении уровня безопасности ИТ-инфраструктуры.

Статьи на похожие темы

ПРОДУКТЫ И УСЛУГИ
Общая информация
РЕШЕНИЯ
Общая информация
Имя для входа партнера

Язык и регион