Working with our Vertiv Sales team enables complex designs to be configured to your unique needs. If you are an organization seeking technical guidance on a large project, Vertiv can provide the support you require.

Learn More

Many customers work with a Vertiv reseller partner to buy Vertiv products for their IT applications. Partners have extensive training and experience, and are uniquely positioned to specify, sell and support entire IT and infrastructure solutions with Vertiv products.

Find a Reseller

Already know what you need? Want the convenience of online purchase and shipping? Certain categories of Vertiv products can be purchased through an online reseller.


Find an Online Reseller

Need help choosing a product? Speak with a highly qualified Vertiv Specialist who will help guide you to the solution that is right for you.



Contact a Vertiv Specialist

Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Russian (EMEA) region.

Построение первой линии обороны инфраструктуры здравоохранения

Арунангшу Чаттопадхай (Arunangshu Chattopadhyay) •

Без сомнения, пандемия привела к масштабным реформам в сфере здравоохранения. Отрасль начала использовать более технологичный подход к решению кризисных ситуаций — от широкомасштабного внедрения телемедицины до применения и развертывания интеллектуальных технологий для обнаружения заболевших и защиты во время пандемии.

Вот другие ключевые преобразовании, которые отмечают эксперты и отраслевые аналитики.

  • Внедрение телемедицины: одним из основных преимуществ телемедицины является сокращение контактов между людьми при сохранении качества предоставляемых медицинских услуг. Существуют различные инструменты телемедицины — от обычных приложений для видеоконференций до более сложных открытых систем на основе API, которые соединяют веб-браузеры с мобильными приложениями. Последний тип решений позволяет использовать расширенные функции, такие как обмен важными электронными медицинскими записями и интеграция с носимыми устройствами.
  • Развертывание «умных» технологий для управления здравоохранением: многие медицинские учреждения сегодня внедряют новые технологии для улучшения проектов и санитарной обработки больниц. Пандемия заставила нас понять важность дезинфекции, и теперь мы видим в больницах и клиниках автономных роботов, которые излучают ультрафиолетовый свет, убивающий бактерии, термосканеры и даже приложения для отслеживания контактов.
  • Интернет медицинских вещей (IoMT): потенциал IoMT настолько велик, что, по оценкам, к 2026 году его рыночная стоимость составит около 254,2 млрд долларов США. Возможность беспрепятственной и интеллектуальной интеграции медицинских устройств с датчиками и инструментами, которые могут легко анализировать данные для более эффективного управления медицинским обслуживанием, предоставляет огромный потенциал и дает отрасли невероятные преимущества.

Но несмотря на то, что все эти инновации выглядят так привлекательно, они создадут новые проблемы для ИТ-отделов, которые уже испытывают трудности с управлением (часто) устаревшими ИТ-инфраструктурами. Трудность заключается в поддержании непрерывной доступности экосистемы здравоохранения, которая охватывает не только центры обработки данных, но и все медицинское оборудование.

Причины критической важности непрерывности энергоснабжения ИТ-оборудования в здравоохранении

Обеспечение бесперебойного энергоснабжения во всех областях экосистемы здравоохранения является вашей первой линией защиты от сбоев в критически важных операциях в здравоохранении. Все области системы — от центра обработки данных до лабораторий, от диагностического оборудования, такого как томографы, до рентген-операционных и компьютерных залов — нуждаются в качественном бесперебойном энергоснабжении для эффективной работы. Источник бесперебойного питания (ИБП) с двойным преобразованием — это единственная система, защищающая оборудование от полного диапазона скачков напряжения, которая является лучшим методом защиты критически важных систем.

При выборе ИБП для вашего медицинского учреждения важно понять будущие требования и создать плана развития, чтобы обеспечить соответствие этим требованиям с минимальными затратами. Обеспечение мощности, необходимой только сегодня, без плана развития, может ограничить будущий рост, увеличить затраты и число сбоев при использовании будущих технологий.

По мере роста требований к доступности часто внедряются резервные энергосистемы для сокращения количества точек отказа, поддержки будущего роста и повышения эксплуатационной гибкости.

Инвестиции в надежный ИБП помогут построить первую линию защиты ИТ-систем от сбоев в сфере здравоохранения. В связи с появлением новых технологий и приложений еще более острой стала потребность в повторном изучении существующей ИТ-инфраструктуры для подтверждения того, что она способна справиться с растущими требованиями к технологиям.

Для получения дополнительной информации о высокодоступной системе защиты питания ЦОД ознакомьтесь с нашим новым решением — ИБП Liebert EXM2 среднего размера.

Статьи на похожие темы

ПРОДУКТЫ И УСЛУГИ
Общая информация
РЕШЕНИЯ
Общая информация
Имя для входа партнера

Язык и регион