![](/496b1c/globalassets/images/main-images/1600x480/1600x480-302030__302060_0.jpg)
Максимальная производительность периферийных вычислений
Периферийные вычисления — это эволюция, а не революция.
От ваших клиентов требуется соответствовать постоянно растущим потребностям бизнеса, и простоям просто нет места. Им нужна уверенность в том, что инфраструктура будет надежно работать и в будущем, и вот несколько способов помочь:
Проблемы с периферийными вычислениями
Продажи:
Убедитесь, что у каждого критического пути есть резервный канал, так что если одно устройство будет выключено или выйдет из строя, есть еще одно, которое сможет занять его место.
Цветовые кодировки розеток или шнуров питания для определения подключения по схеме «A/B» могут снизить вероятность случайного отключения кабелей.
Решения, которые могут помочь:
Продажи:
Приобретите системы резервного питания на случай отказа основного
Продажи:
Убедитесь, что у каждого критического пути есть резервный канал, так что если одно устройство будет выключено или выйдет из строя, есть еще одно, которое сможет занять его место.
Продажи:
Устаревшее программное обеспечение менее устойчиво к взлому.
Рекомендовать новое решение, имеющее надлежащие протоколы безопасности. Если программное обеспечение не тестировалось должным образом, возможен его сбой. Перед внедрением посоветуйте клиенту провести эксперимент и протестировать программное обеспечение.
Продажи:
Если в зоне, где требуется сертификация OSHPOD для систем, защищенных при землетрясениях, вероятнее всего, потребуется приобрести надлежащую резервную мощность в случае отключения электроэнергии.
Если оборудование вашего клиента находится в зоне повышенного риска стихийных бедствий, то без резервирования не обойтись. Если это возможно, рекомендуется настроить георезервирование (резервирование между физическими местоположениями).
Решения, которые могут помочь:
Найдите правильное решение
Используйте эти средства выбора, чтобы определить, какое решение удовлетворяет потребности вашего клиента.
Полезные тезисы
- Несмотря на то, что не все компании одинаковы, опрос показал, что четверть компаний теряли от 301 000 до 400 000 долларов в час из-за простоев, а еще 14 % теряли более пяти миллионов долларов в час.
- Огромная стоимость простоев приводит не только к прямым финансовым потерям, но и к косвенным операционным. С операционной точки зрения простой в большинстве случаев приводит к росту рабочей нагрузки и снижению производительности.
- Кроме того, в зависимости от компании, есть угроза потери репутации. Например, масштабный взлом данных в компании Target в 2013 году, по имеющимся сведениям, стоил ей 162 млн долл. США и затронул более 70 миллионов клиентов, многие из которых сообщили об этом в социальных сетях.
Нужна более подробная информация?   Посетите наш партнерский портал
Повысьте эффективность периферийных вычислений с помощью инфраструктуры Vertiv
Ваши клиенты ищут ИТ-ресурсы для поддержки новых периферийных приложений и переноса вычислительных ресурсов и систем хранения ближе к клиентам, сотрудникам и устройствам. Но они не могут решить эту задачу самостоятельно.
Компания Vertiv, обладатель звания «Architects of Continuity», предлагает широкий ассортимент интеллектуальных инфраструктурных систем, программного обеспечения и услуг, направленных на обеспечение надежности, масштабируемости и управления для решения проблем, с которыми сталкиваются ваши клиенты по мере развития. У Vertiv есть решение для любой задачи.
Наведите указатель мыши на каждый индикатор на изображении и щелкните выделенную область для получения дополнительной информации.
Управление оборудованием
Узнайте, как сократить время простоя и повысить уровень безопасности ЦОД, используя инструменты удаленного доступа и управления, предоставляемые Avocent
Последовательная консоль Avocent ACS 800
Усовершенствованный консольный сервер Avocent ACS 8000
Консоль доступа Avocent Local Rack
Стойки и корпуса
Получите гибкие и экономичные стоечные и изолированные решения, а также безопасные интегрированные системы для вашего центра обработки данных.
Системы прецизионного кондиционирования
Основа управления воздушным потоком в ЦОД — это конфигурация «горячий-холодный проход», согласно которой шкафы размещаются в чередующихся рядах, при этом воздухозаборники (холодные проходы) и воздуховыводы (горячие проходы) ИТ-оборудования расположены друг напротив друга. Эта конфигурация позволяет операторам ЦОД концентрировать охлаждающий поток только там, где это необходимо (возле воздухозаборников ИТ-оборудования), избегать ненужных затрат и неэффективности, вызванных кондиционированием всего помещения.
Система внутрирядного охлаждения Vertiv CRV мощностью до 3500 Вт
Система внутрирядного охлаждения Vertiv CRV мощностью до 33 кВт
Удаленный мониторинг
Независимо от того, говорим ли мы о мониторинге аккумуляторов, системах обнаружения утечек, мониторинге температуры, отслеживании уровня датчиков в сложных промышленных средах или системах мониторинга центров обработки данных, мы все можем согласиться с тем, что это важный аспект обеспечения безопасности критически важного объекта.
Vertiv™ Environet Alert — скоро
Trellis Power Insight — скоро
ИБП
Интеллектуальный и эффективный ИБП для защиты критически важных приложений
Распределение питания в стойке
Линейка стоечных блоков распределения питания Vertiv соответствует различным требованиям к распределению энергии с точки зрения ИТ и защиты окружающей среды.
![](/globalassets/shared/rack.png)
Статьи на тему периферийных вычислений
![VR Rack Image Alt Text](/49bedf/globalassets/images/on-page-image/800x600/800x600-vr-rack_299438_0.jpg)
Infocrossing Manages Its Dynamic Data Centers with Feature-Rich V...
февраля 18, 2020Watch the senior director of IT security operations for Infocrossing, a Wipro company, as he visits Vertiv headquarters and validates his company’s decision to use the Vertiv VR rack in its five data centers to streamline infrastructure d...
Читать далее