![](/496b1c/globalassets/images/main-images/1600x480/1600x480-302029_302059_0.jpg)
Расширяйте по мере необходимости
Периферийные вычисления — это эволюция, а не революция.
Добавив пару стоек для масштабирования в новые места по всему миру, ваши клиенты планируют развертывание периферийных вычислений. Им необходима ИТ-инфраструктура, которая сможет идти в ногу с ростом бизнеса. Независимо от клиентских планов масштабирования вот несколько советов, которые помогут им в процессе:
Проблемы с периферийными вычислениями
Продажи:
Рекомендуйте стойки с максимальным полезным пространством, куда можно установить как можно больше оборудования.
Решения, которые могут помочь:
Продажи:
Рекомендуйте PDU для установки в стойку, который поддерживает большую емкость, чем необходимо сегодня, чтобы подключать дополнительное оборудование в будущем.
Продажи:
Рекомендуйте продукты с надежной репутацией, которые можно быстро отгрузить и смонтировать.
Решения, которые могут помочь:
Продажи:
Рассмотрите интегрированные решения, чтобы устранить распространенные проблемы при монтаже.
Решения, которые могут помочь:
Продажи:
Ищите продукты, снижающие совокупную стоимость владения (TCO), например, литий-ионные ИБП
Продажи:
Продлите срок службы при продаже сетевых коммутаторов, добавив устройство, которое оптимизирует поток воздуха в стойке.
Продажи:
Найдите решение для удаленного мониторинга и управления, которое позволит не только просматривать данные, но и настраивать сигналы тревоги, а также вносить изменения без выезда на место.
Найдите правильное решение
Используйте эти средства выбора, чтобы определить, какое решение удовлетворяет потребности вашего клиента.
Полезные тезисы
3x
количество периферийных вычислительных кластеров, которые нужно будет поддерживать к 2025 г.
на 400%
увеличение количества центров периферийных вычислений, которые они будут поддерживать в течение следующих 5 лет
Вот несколько способов планирования ожидаемого роста ваших клиентов:
- Эффективное расширение вычислительных мощностей в новых средах
- Стратегический выбор расположения площадок
- Адаптация доступности к требованиям обслуживания
- Снижение энергопотребления благодаря экономии
- Обеспечение масштабируемости инфраструктуры при минимизации капитальных затрат
- Реализация удаленного управления
Добавив пару стоек для масштабирования в новые места по всему миру, ваши клиенты планируют развертывание периферийных вычислений. Им необходима ИТ-инфраструктура, которая сможет идти в ногу с ростом бизнеса. Независимо от клиентских планов масштабирования вот несколько советов, которые помогут им в процессе:
Нужна более подробная информация?   Посетите наш партнерский портал
Повысьте эффективность периферийных вычислений с помощью инфраструктуры Vertiv
Ваши клиенты ищут ИТ-ресурсы для поддержки новых периферийных приложений и переноса вычислительных ресурсов и систем хранения ближе к клиентам, сотрудникам и устройствам. Но они не могут решить эту задачу самостоятельно.
Компания Vertiv, обладатель звания «Architects of Continuity», предлагает широкий ассортимент интеллектуальных инфраструктурных систем, программного обеспечения и услуг, направленных на обеспечение надежности, масштабируемости и управления для решения проблем, с которыми сталкиваются ваши клиенты по мере развития. У Vertiv есть решение для любой задачи.
Наведите указатель мыши на каждый индикатор на изображении и щелкните выделенную область для получения дополнительной информации.
Управление оборудованием
Узнайте, как сократить время простоя и повысить уровень безопасности ЦОД, используя инструменты удаленного доступа и управления, предоставляемые Avocent
Последовательная консоль Avocent ACS 800
Усовершенствованный консольный сервер Avocent ACS 8000
Консоль доступа Avocent Local Rack
Стойки и корпуса
Получите гибкие и экономичные стоечные и изолированные решения, а также безопасные интегрированные системы для вашего центра обработки данных.
Системы прецизионного кондиционирования
Основа управления воздушным потоком в ЦОД — это конфигурация «горячий-холодный проход», согласно которой шкафы размещаются в чередующихся рядах, при этом воздухозаборники (холодные проходы) и воздуховыводы (горячие проходы) ИТ-оборудования расположены друг напротив друга. Эта конфигурация позволяет операторам ЦОД концентрировать охлаждающий поток только там, где это необходимо (возле воздухозаборников ИТ-оборудования), избегать ненужных затрат и неэффективности, вызванных кондиционированием всего помещения.
Система внутрирядного охлаждения Vertiv CRV мощностью до 3500 Вт
Система внутрирядного охлаждения Vertiv CRV мощностью до 33 кВт
Удаленный мониторинг
Независимо от того, говорим ли мы о мониторинге аккумуляторов, системах обнаружения утечек, мониторинге температуры, отслеживании уровня датчиков в сложных промышленных средах или системах мониторинга центров обработки данных, мы все можем согласиться с тем, что это важный аспект обеспечения безопасности критически важного объекта.
Vertiv™ Environet Alert — скоро
Trellis Power Insight — скоро
ИБП
Интеллектуальный и эффективный ИБП для защиты критически важных приложений
Распределение питания в стойке
Линейка стоечных блоков распределения питания Vertiv соответствует различным требованиям к распределению энергии с точки зрения ИТ и защиты окружающей среды.
![](/globalassets/shared/rack.png)
Статьи на тему периферийных вычислений
![VR Rack Image Alt Text](/49bedf/globalassets/images/on-page-image/800x600/800x600-vr-rack_299438_0.jpg)
Infocrossing Manages Its Dynamic Data Centers with Feature-Rich V...
февраля 18, 2020Watch the senior director of IT security operations for Infocrossing, a Wipro company, as he visits Vertiv headquarters and validates his company’s decision to use the Vertiv VR rack in its five data centers to streamline infrastructure d...
Читать далее