A Vertiv e a Green Mountain Elevam o Padrão para a Sustentabilidade de Data Centers
• maio 04, 2021
Um dos data centers mais eficientes do mundo tornou-se mais ecológico graças às tecnologias de alimentação de energia e de refrigeração da Vertiv
São Paulo, Brasil [Maio 4, 2021] - A Vertiv (NYSE: VRT), uma fornecedora global de soluções para infraestrutura digital crítica e continuidade, e a provedora de colocation norueguesa Green Mountain implementaram tecnologia de ponta para melhorar ainda mais a eficiência e a sustentabilidade de um data center que já estava entre os mais ecológicos do mundo.
Localizado em uma anterior instalação da OTAN nas profundidades de uma montanha, o data center DC1-Stavanger funciona com energia hidroelétrica 100% renovável e é refrigerado com água de um fiorde, a qual proporciona uma temperatura contínua de 8°C durante o ano todo. Essa localização única oferece uma grande vantagem ao aproveitar fontes de energia renováveis e minimizar os equipamentos de refrigeração para uma operação próxima à zero CO2 . Entretanto, como todos os data centers, ela necessita fontes de alimentação de energia ininterrupta (UPS) e sistemas de gerenciamento térmico para manter o uptime (tempo de atividade) ótimo.
"A sustentabilidade afeta tudo o que fazemos e ela é muito importante sempre que construímos novos data centers de colocation ou adicionamos novos recursos", disse Alexander de Flon Rønning, gerente de design e de produto da Green Mountain. "Todos os clientes podem ver de onde obtemos a nossa energia. Esse é um diferencial muito importante para nós."
Após uma longa pesquisa, os executivos da Green Mountain visitaram os Centros de Experiência do Cliente da Vertiv na Itália para ver as tecnologias da Vertiv em operação e testar seu desempenho em condições extremas. Como resultado, a Green Mountain escolheu as unidades perimetrais de água gelada Vertiv™ Liebert® PCW de alta eficiência, para uma capacidade total de refrigeração instalada de 5 MW.
O Liebert PCW proporciona padrões de alta eficiência graças à combinação das mais novas tecnologias e um design interno que otimiza a aerodinâmica de todos os componentes internos. A Vertiv foi também escolhida como a fornecedora de sistemas UPS para outro projeto implantado em paralelo, fornecendo diversos sistemas UPS Liebert® EXL S1, respaldados por backup de baterias de íon-lítio, uma alternativa com maior vida útil do que os sistemas tradicionais de baterias VRLA.
“A Vertiv está comprometida com Pesquisa e Desenvolvimento, com foco em tecnologias inovadoras e de alta eficiência que contribuem para uma estratégia de sustentabilidade. Liebert PCW tem um design bem estabelecido que minimiza os custos de operação ”, disse Anderson Quirino, diretor de vendas para LATAM, da Vertiv.
"Para a Green Mountain, a sustentabilidade dos produtos e dos fornecedores é um fator essencial ao comprar novos equipamentos. As tecnologias da Vertiv são as mais energeticamente eficientes que já vi, e isso irá melhorar ainda mais nossa sustentabilidade geral que já tem uma classificação extremamente alta", comentou de Flon Rønning. Além disso, os sistemas da Vertiv são extremamente compactos. "Considerando que nosso data center é encravado em uma montanha, não temos nenhum espaço extra", disse de Flon Rønning. "Não poderíamos explodir a montanha mais um pouco para fazer espaço para equipamentos para o data center."
"Gerenciar o projeto durante a Covid-19 foi difícil", acrescentou de Flon Rønning. "Estávamos preocupados que todas as fábricas e entregas parassem. Felizmente, a Vertiv se superou e ajudou, dentre outras coisas, rastreando os embarques e garantindo que os equipamentos fossem entregues tranquilamente apesar das fronteiras fechadas e dos desafios logísticos. Se a Vertiv não tivesse ajudado com as entregas, não poderíamos ter completado o projeto no prazo."
"Quando construirmos outros projetos, consideraremos a tecnologia de data centers da Vertiv", observou de Flon Rønning. "Quando escolhemos um parceiro, o fazemos a partir de uma perspectiva estratégica, para um relacionamento no longo prazo."
De acordo com a Agência Internacional para Energias Renováveis (IRENA) [1], [2], [3], os data centers desempenham um papel fundamental, estando no epicentro da inovação tecnológica, eficiência energética, renováveis e a economia relacionada aos dados que é habilitada pela digitalização. Operadoras de data center como a Green Mountain podem ser consideradas um exemplo para acelerar a transição para energia sustentável e pavimentar um caminho que outras indústrias sedentas por energia possam seguir.
Para saber mais sobre como a Vertiv pode ajudar a aumentar a eficiência energética de data centers, acesse Vertiv.com/SWC.
Sobre a Vertiv
A Vertiv (NYSE:VRT) reúne hardware, software, analytics e serviços contínuos para garantir que as aplicações vitais dos clientes funcionem continuamente, tenham um desempenho ótimo e que cresçam de acordo com as necessidades do seu negócio. Como Arquitetos da Continuidade, a Vertiv resolve os mais importantes desafios enfrentados pelos atuais data centers, redes de comunicação e instalações comerciais e industriais, com um portfólio de soluções e serviços de energia, refrigeração e infraestrutura de TI que se estende do Cloud ao Edge da Rede. Com sede em Columbus, Ohio, EUA, a Vertiv emprega cerca de 20 mil pessoas e faz negócios em mais de 130 países. Para mais informações, e para as últimas notícias e conteúdos da Vertiv, visite Vertiv.com.
Sobre a Green Mountain
A Green Mountain é uma das maiores operadoras de data center nos países nórdicos. Ela projeta, constrói e opera data centers de colocation altamente seguros, inovadores e sustentáveis na Noruega. Os data centers operam 100% com energia renovável de baixo custo e o uso de freecooling cria uma eficiência energética alta.
Declarações Prospectivas
Este comunicado de imprensa contém declarações prospectivas dentro do significado da Lei de Reforma de Litígios de Valores Mobiliários Privados dos EUA de 1995, da Seção 27 da Lei de Valores Mobiliários e da Seção 21E da Lei do Mercado de Valores Mobiliários. Essas declarações são apenas uma previsão. Eventos ou resultados reais podem diferir materialmente daqueles contidos na declaração prospectiva aqui apresentada. Os leitores são remetidos ao documento da Vertiv arquivado junto à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos, incluindo seu mais recente Relatório Anual no Formulário 10-K e quaisquer Relatórios Trimestrais subsequentes no Formulário 10-Q para uma discussão desses e outros fatores de risco importantes relativos à Vertiv e suas operações. A Vertiv não se obriga a, e renuncia expressamente a qualquer obrigação de atualizar ou alterar suas declarações prospectivas para refletir novas informações, eventos ou desenvolvimentos futuros.
CONTATO
Tatiana Fonseca
Everton Santos
T +55 11 99956-3188
T +55 11 98541-9799
E gad@gadcom.com.br