The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Qual é a Temperatura Máxima da sua Sala de Servidores?

A temperatura da sala dos servidores é uma das métricas mais importantes em qualquer ambiente de data center. Manter os equipamentos de computação a uma temperatura e ponto de umidade consistentes é uma parte essencial do trabalho de um gerente de facilities, e há uma vasta lista das ferramentas necessárias para ajudá-lo nessa empreitada.

Dito isto, é muito importante para os gestores de data center manterem-se informados sobre as diretrizes que devem seguir para manter suas instalações em ótimas condições. Uma disparidade de um ou dois graus em qualquer direção pode não parecer muito, mas pode fazer uma diferença enorme no longo prazo.

Qual é a temperatura máxima na qual uma sala de servidores pode operar sem problemas? Qual a mínima? A resposta a essas perguntas dará aos gestores de TI uma idéia da faixa aceitável na qual devem manter suas instalações.

Padrões de Referência

A Associação Americana dos Engenheiros de Aquecimento, Refrigeração e Ar Condicionado (ASHRAE) é o órgão que governa o padrão para os limites aceitos de temperatura e umidade para ambientes de data centers. O comitê técnico da ASHRAE 9.9 determinou em 2011 que um data center Classe A deveria manter uma temperatura entre 15 graus Celsius e 32 graus C, bem como uma umidade relativa de 20% a 80%. A ASHRAE recomenda que as instalações não excedam essas diretrizes.

Servidores devem ser mantidos entre 15 graus C e 32 graus C.

Requisitos e Possibilidades de Evolução

As diretrizes da ASHRAE estão em constante mudança, tendo sido alteradas em 2004, 2008 e 2011. É bom que os gestores de data centers se mantenham informados sobre as mudanças desses requisitos. Por exemplo, de acordo com o colaborador da Data Center Knowledge, Yevgeniy Sverdlik, em 2015 a ASHRAE estava considerando ampliar os limites da umidade relativa para uma maior eficiência dos data centers.

Existem algumas instalações que estão ultrapassando os limites de temperatura atualmente aceitáveis. Por exemplo, o data center da Google na Bélgica opera a inacreditáveis 35 graus C. Isso está ajudando a reduzir os custos com refrigeração e diminuir o impacto ambiental dessas imensas instalações de computação.

Por que isso é importante?

A temperatura do data center é, como mencionado anteriormente, uma das principais métricas para os gestores de TI ficarem de olho. Quando a temperatura dos equipamentos sai dos limites aceitáveis, situações de estresse podem ocorrer.

Por exemplo, quando o ambiente está muito quente, o sobreaquecimento pode ocorrer, o que pode levar a downtimes inesperados do servidor. De acordo com a colaboradora da Datacenter Dynamics, Penny Jones, isso ocorreu em um data center da Microsoft em 2013, o que fez com que vários servidores associados com os serviços do Outlook e do SkyDrive passassem por uma indisponibilidade inesperada.

Da mesma forma, é possível que os servidores fiquem muito frios. Embora isso não resulte no downtime de um servidor, os gestores de data center não vão querer olhar para sua conta de energia elétrica se eles estiverem mantendo suas salas de computação a temperaturas mais frias. O impacto ambiental de manter servidores muito frios também não é desprezível. O objetivo, então, é manter as instalações na maior temperatura possível ao mesmo tempo em que se garante que os servidores não irão sobreaquecer.

Manter as salas de servidores abaixo da temperatura máxima e acima da mínima é importante, no longo prazo, para a continuidade dos negócios e para eficiência. Algumas questões importantes permanecem, entretanto: Como os gestores sabem a temperatura de suas instalações em todos os momentos? Como eles mantêm as temperaturas dentro dos limites de forma uniforme?

Manter rígidos limites máximos e mínimos da temperatura dos servidores é uma parte essencial do trabalho dos gestores de data centers. Instalando uma solução eficaz de gerenciamento de refrigeração oferecida pela Vertiv, as instalações podem minimizar a probabilidade de um downtime não planejado e, ao mesmo tempo, manter seus custos de eletricidade baixos. Soluções de confinamento podem ajudar as instalações a permanecerem eficientes e aumentarem as cargas sem despesas extras com equipamentos de refrigeração.

Faça seu Login Parceiro

Selecione o seu país e idioma