Proteger informações e recursos críticos para os setores de saúde, financeiro, educacional e varejista - entre outros - demanda uma alimentação de energia contínua para os sistemas que lidam com o complexo processamento dos dados. Se o seu negócio simplesmente não pode ficar sem acesso aos recursos da sua rede, você precisa garantir que o mar de dados esteja fluindo.
Sistemas de alimentação de energia ininterrupta (UPS) oferecem proteção superior para os equipamentos críticos do seu data center. Ao implementar uma arquitetura nova ou atualizada para proteger seus dados de missão crítica, o tipo de bateria alimentando seus recursos de backup não pode ser negligenciado.
Implementar um sistema UPS com baterias de íon-lítio garante que seu data center esteja protegido por 2 a 3 vezes mais tempo do que aqueles que usam baterias de chumbo-ácido reguladas por válvula (VRLA), reduzindo custos de manutenção e mão de obra.
Este artigo analisa como as baterias de íon-lítio garantem a disponibilidade da rede e dos dados enquanto estiverem conectados, independentemente das condições externas que estejam impactando os recursos locais no site.
A opção do íon-lítio
Baterias de chumbo-ácido reguladas por válvula (VRLA) têm sido tradicionalmente a escolha comum para os operadores de data centers. Com um preço relativamente baixo, confiabilidade razoável e custos de manutenção moderados, as baterias VRLA têm sido a escolha predominante para atender aplicações em UPSs durante décadas.
Entretanto, usar alimentação de energia por baterias de chumbo-ácido por períodos longos aumenta a impedância, reduzindo a qualidade da capacidade de distribuição de energia nas baterias dando suporte à arquitetura dos dados críticos de uma organização. Em caso de sobrecarga, a impedância pode disparar e a vida útil da bateria pode variar, o que quer dizer que os operadores podem precisar monitorar as baterias continuamente em busca de células com problemas, ou pensar em investir em um sistema fixo de monitoramento de baterias.
Baterias de íon-lítio promovem maior densidade de potência do que suas contrapartidas de VRLA, podem carregar com taxas mais rápidas e podem suportar a até 10 vezes mais ciclos de descarga. Em geral, as baterias de íon-lítio são capazes de completar duas ou três vezes mais ciclos de carga/descarga do que as de chumbo-ácido correspondentes, dependendo da composição química da bateria.
Íon-Lítio versus chumbo-ácido reguladas por válvula: O que tem dentro delas
Uma das principais diferenças entre as baterias de íon-lítio e as de chumbo-ácido é a mistura de componentes químicos que compõem os eletrodos e o eletrólito dentro da bateria.
Ao contrário da alternativa de VRLA, as baterias de íon-lítio usam um óxido de metal para o cátodo e um material a base de carbono para o ânodo. O eletrólito é um sal de lítio dissolvido em um solvente orgânico. (Diferentemente, uma bateria de íon-lítio usa dióxido de chumbo para o cátodo, um ânodo de chumbo e um ácido sulfúrico como eletrólito.) Há também diferentes compostos químicos de íon-lítio, como o Óxido de Lítio-Manganês (LiMn₂O₄), Óxido de Lítio Cobalto (LiCoO₂) e Ferrofosfato de Lítio (LiFePO₄), sendo que o último é o composto químico mais seguro e é o que todas as baterias da Vertiv contêm.
Íon-Lítio versus chumbo-ácido reguladas por válvula: Como determinar o seu UPS com backup por baterias ideal
Ao determinar qual o backup por baterias ideal para seus recursos de dados críticos, há diversos fatores que precisam ser considerados. Do custo de compra à taxa de descarga, abaixo estão as variáveis importantes para a escolha do seu backup por baterias:
Custo total de propriedade (TCO): Embora as baterias VRLA possam ter um custo inicial mais baixo, a maior vida útil e os custos de manutenção reduzidos das baterias de íon-lítio oferecem economias de até 50% no TCO durante a vida útil do sistema.
As baterias de íon-lítio são menores e mais leves do que as VRLA. Devido às restrições de espaço, as soluções modulares de UPS são cada vez mais comuns, e o processamento na borda em espaços restritos ou incomuns muitas vezes demandam implementações customizadas para acomodar todos os elementos de uma instalação do UPS. As baterias de íon-lítio são mais leves, mais fáceis de serem instaladas e oferecem maior autonomia no mesmo espaço quando comparadas com as alternativas de VRLA.
Menores e mais leves, as baterias de íon-lítio para sistemas UPS economizam espaço, resolvem a questão dos limites de peso do piso e melhoram a flexibilidade de onde os seus sistemas no local (on-prem) são alojados.
Vida útil da bateria: As baterias de íon-lítio duram de 8 a 10 anos ou mais, oferecendo uma vida útil de 2 a 3 vezes maior do que as unidades de VRLA. Baterias de chumbo-ácido são difíceis de monitorar em termos de capacidade e performance devido às suas estruturas seladas e que absorvem líquidos. Baterias de VRLA tem requisitos relativamente altos para a temperatura ambiente, com um ambiente operacional ideal de 20 a 25°C. As baterias de íon-lítio aguentam temperaturas mais altas (em geral, até 50°C) sem perder potência.
Autonomia: As baterias de íon-lítio são capazes de recarregar totalmente em menos de quatro horas e oferecem consistentemente mais tempo de autonomia do que as opções de VRLA.
6 benefícios do UPS com backup por baterias de íon-lítio
Suas necessidades de computação mudam quase que diariamente. Com a ascensão do cloud e edge computing, a sua organização precisa se manter a frente das tecnologias que conectam os consumidores aos seus produtos e serviços. Aqui estão as 6 maiores vantagens da adoção de baterias de íon-lítio para à sua solução de UPS:
- Baterias sem manutenção. As baterias de íon-lítio duram de 8 a 10 anos, muitas vezes permitindo que elas cubram todo o ciclo de vida do seu sistema UPS.
- Maximizam seus orçamentos de TI para os sites na borda. As baterias de íon-lítio serão trocadas muito menos vezes do que as baterias VRLA, estabilizando o TCO sobre a vida útil do seu UPS.
- Possibilitam o gerenciamento remoto. Você não pode gerenciar o que não pode ver - a Vertiv oferece uma tecnologia de gerenciamento através de uma única tela, permitindo que a sua solução UPS seja monitorada remotamente.
- Têm uma performance excepcional em ambientes distintos. A versatilidade das baterias de íon-lítio faz com que seu UPS possa operar com temperaturas mais altas, permitindo que você as implemente em áreas sem refrigeração dedicada.
- Podem ser colocadas em espaços pequenos.Coloque a sua bateria de íon-lítio em sites tão pequenos quanto um armário de rede ou um rack montado na parede.
- Dão suporte a iniciativas de sustentabilidade. Quando for a hora de finalmente trocar uma bateria de íon-lítio, não há chumbo para descartar e há menos resíduos. Isso torna a bateria de íon-lítio a opção sustentável para baterias de UPS.
A Vertiv oferece soluções UPS com baterias de íon-lítio
Ao implementar uma solução UPS com bateria de íon-lítio da Vertiv, você está garantindo o maior nível de condicionamento de energia e a maior proteção para seus sistemas de TI de missão crítica. Além disso, a Vertiv adere aos rigorosos testes dos padrões 1642, UL 1973 e UL 1778 para garantir que nossas baterias atendam aos mais rígidos requisitos de segurança.
Implementar uma solução com o UPS Vertiv™ Liebert® GXT5 de dupla conversão on-line com baterias de íon-lítio protege contra a maior faixa de disrupções na energia e, caso sua alimentação de entrada caia abaixo dos níveis de operação aceitáveis, ele faz a transferência para o backup por baterias sem interrupções.
O UPS Vertiv™ Liebert® PSI5 de linha-interativa com bateria de íon-lítio é ideal para proteger a infraestrutura crítica em aplicações de edge computing ou de TI distribuído. Equipado com a tecnologia de regulagem automática de tensão (AVR), você garantirá que seu UPS esteja protegido contra as flutuações de tensão da rede elétrica, preservando portanto a vida útil da bateria da sua unidade UPS com bateria de íon-lítio e proporcionando uma maior proteção se houver uma falta de energia.
Essa unidade energeticamente eficiente entrega até 97% de eficiência com carga plena no modo de operação normal - combinada com a característica das baterias de íon-lítio de não precisar de manutenção, o UPS PSI5 oferece uma solução do tipo 'implemente e esqueça' para as suas necessidades de armazenamento de dados críticos.
Para garantir a proteção da energia de seu edge computing de missão crítica e dos recursos do seu data center, recente hoje em contato com a Vertiv. Juntos, identificaremos o sistema de gerenciamento de baterias que proporciona a maior durabilidade e a maior versatilidade que o seu negócio merece.