A troca proativa das baterias do UPS é essencial para a proteção da alimentação de energia
As baterias do UPS são uma parte integrante e importante do seu sistema de proteção da energia crítica. De fato, a fonte de alimentação de energia ininterrupta (UPS) que protege e dá suporte às suas cargas críticas é confiável na mesma medida em que o são as baterias de chumbo-ácido ventiladas (VLA ou "inundadas") ou as de chumbo-ácido reguladas por válvula (VRLA) que o respaldam.
Bateria VRLA da Vertiv™
No caso de uma queda da energia elétrica ou outra anomalia da energia fora da operação normal, bancos de baterias fornecem energia para o UPS, proporcionando diversos minutos de funcionamento, durante os quais a carga crítica é transferida para uma fonte de alimentação de energia auxiliar - um dispositivo como uma segunda alimentação de energia elétrica ou um gerador. Quando a energia elétrica adequada é reestabelecida para o UPS, a bateria será automaticamente recarregada em preparação para a nova queda.
Entretanto, se uma bateria individual dentro de um banco de baterias falhar, o UPS também pode falhar. De acordo com o Uptime Institute, indisponibilidades relacionadas à energia são responsáveis por 43% das indisponibilidades classificadas como expressivas. A maior causa individual de incidentes com energia é a falha na fonte de alimentação de energia ininterrupta (UPS), fazendo das baterias do UPS o elo fraco em uma estratégia de proteção da alimentação de energia, com cada bateria representando um possível ponto de falha.
Vida Útil da Bateria da Fonte de Alimentação de Energia Ininterrupta
A vida útil da maioria dos sistemas UPS é ao redor de 7 a 10 anos. Uma bateria tradicional de VRLA normalmente dura de três a cinco anos. Então, a troca da bateria será necessária pelo menos uma ou duas vezes durante a vida útil do seu UPS. Saber quando e como trocar as baterias do UPS é essencial para garantir a disponibilidade do seu UPS quando você mais precisar dele.
Baterias de UPS são feitas para proporcionar vários anos de serviço, operando de forma confiável, mesmo com cargas repetidas e uso ocasional, enquanto dão suporte às cargas críticas. Mas como qualquer bateria, as baterias do UPS têm um ciclo de vida definido. Uma bateria de UPS pode dar conta apenas de um número finito de ciclos de carga e descarga - geralmente até 300 descargas completas - antes de falhar e precisar ser trocada.
Diversos fatores podem reduzir esse ciclo de vida, incluindo temperaturas de operação altas, corrosão, subcarga e sobrecarga, células em curto ou abertas, secagem e envelhecimento. A aplicação, instalação, condições operacionais reais e práticas de manutenção têm um impacto sobre a vida útil. É essencial lembrar que para as baterias de chumbo-ácido, é necessária uma temperatura controlada da sala - 25°C - para garantir a vida útil de três a cinco anos. A cada incremento de 15°C na temperatura da sala, a vida útil de uma bateria comum de VRLA é reduzida pela metade.
A chave é saber quando as baterias do seu UPS estão se aproximando do final da sua expectativa de vida, para que elas possam ser trocadas antes de chegar ao ponto de falhar em proteger a sua carga em uma situação crítica, como uma total falta de energia elétrica.
Capacidade e Final de Vida (EOL) da Bateria do UPS
A capacidade da bateria do UPS se exaure com o tempo. A capacidade típica da bateria de VRLA começa a cair após três anos de uso e a queda se torna mais acentuada após cinco anos. Entre o terceiro e o quinto ano, a bateria é considerada como estando em uma fase de deterioração crítica.
Expectativa de vida de uma bateria de VRLA
Quando uma bateria chega a 80% da sua capacidade, ela é considerada como estando no final da vida (EOL). Os padrões do Instituto de Engenheiros Elétricos e Eletrônicos dos Estados Unidos (IEEE) recomendam trocar a bateria quando sua capacidade estiver abaixo de 80%. A degradação na performance de baterias velhas normalmente se acelera nesse ponto e a bateria perde a sua capacidade de fornecer tensão suficiente. Além disso, baterias mais velhas podem estar vulneráveis à "síndrome da morte súbita", na qual uma bateria trabalha sem problemas em um dia, mas falha em fornecer potência suficiente no outro dia, resultando em uma falha no UPS e em um downtime (indisponibilidade) no data center.
Manutenção e Testes da Bateria do UPS
Uma ótima maneira de acompanhar a saúde das baterias é através de um programa de manutenção preventiva de baterias. Algumas pessoas negligenciam a manutenção das baterias do UPS pois as baterias são comercializadas como tendo opções para não precisarem de manutenção. Entretanto, isso apenas quer dizer que as baterias não precisam de reabastecimento do fluido eletrólito. Baterias de UPS podem se beneficiar muito de inspeções regulares e limpeza, idealmente a cada período de três a seis meses.
Testes e avaliações periódicas das baterias do UPS também são uma ótima ideia. Isso pode incluir teste ôhmico para o status de envelhecimento da bateria, teste do banco de carga e inspeção infravermelha para detectar possíveis sobreaquecimentos da bateria. Os resultados desses testes e inspeções podem fornecer dados significativos para estimar o EOL da bateria. Manter um olho na autonomia da bateria do UPS pode também ajudar com essas estimativas. A diminuição da autonomia no modo de operação por baterias pode sinalizar um esgotamento da bateria. As empresas devem considerar realizar testes de autonomia das baterias uma ou duas vezes ano, especialmente à medida que as baterias vão envelhecendo.
Manutenção e Testes da Bateria
Algumas organizações também usam monitores de baterias para verificar continuamente o estado das baterias do UPS. Os monitores verificam o estado de saúde de cada célula através da realização de um teste de resistência proativo, o qual é considerado um indicador confiável da performance da bateria. Os sistemas de monitoramento podem fornecer alertas e avisos precoces se detectarem possíveis problemas com as baterias.
Troca Proativa das Baterias
Trocar as baterias do UPS proativamente, de acordo com um calendário adequado para a troca de baterias do UPS, permitirá aos sistemas de energia de backup funcionarem de acordo com as especificações e, em última instância, maximizar o tempo de atividade das operações da empresa. As trocas das baterias do UPS podem ser realizadas através da troca profissional completa do banco e instalação de novas células. Alguns modelos de UPS possuem baterias de troca a quente (hot-swap) que podem ser feitas pelo usuário e podem ser instaladas rapidamente usando-se kits para troca de baterias.
Quer a troca da bateria do UPS seja feita por um profissional ou por você mesmo, você precisará reciclar as baterias usadas através de empresas certificadas e em conformidade com os requisitos ambientais locais.
Serviços de Troca de Baterias Disponíveis pela Vertiv
A Vertiv oferece serviços de manutenção completa para os sistemas de baterias de UPS, feitos para maximizar a performance das baterias e o tempo de atividade (uptime) da unidade. Esses serviços incluem inspeções, testes, limpeza e troca completa do banco de baterias do UPS, incluindo a instalação de novas células feita por especialistas e a reciclagem certificada das baterias usadas. A Vertiv também oferece kits para baterias para simplificar a troca de baterias para diversas famílias de UPSs monofásicos, incluindo o Vertiv™ Liebert® GXT3, o Vertiv™ Liebert® GXT4, o Vertiv™ Liebert® GXT5, e o UPS Vertiv™ Monofásico para Edge Computing. Os kits para baterias são mantidos em estoque localmente, garantindo que estejam prontos para ser enviados quando e onde forem necessários.
Visite a página de Serviços Vertiv™ para UPS e Baterias para saber mais sobre soluções para garantir a total disponibilidade do sistema de energia.