Na América do Norte, os compradores da indústria têm esperado ansiosamente pela chegada de baterias de íon-lítio para usar em suas soluções de Alimentação de Energia Ininterrupta (UPS) de média potência. Até agora, as baterias de íon-lítio para UPSs estavam disponíveis para as duas extremidades – alta e baixa – para alimentar fontes de alimentação de energia ininterrupta para desktops e ajudar a proteger as operações de missão crítica dos data centers hyperscale. Entretanto, as equipes de TI responsáveis por data centers de pequeno porte ou operações tecnológicas em verticais como educação, finanças, saúde, varejo, telecomunicações e transportes não puderam capitalizar sobre as vantagens da tecnologia de longa vida das baterias de íon-lítio – até agora.
A Vertiv tem o prazer de anunciar o lançamento de sua solução de Bateria de Íon-Lítio Vertiv™ MPL para o UPS Vertiv™ Liebert® ITA2, a primeira solução de íon-lítio para UPS de média potência a ser lançada na América do Norte. Os clientes podem optar pela compra da solução de bateria de íon-lítio para novos dispositivos UPS Liebert ITA2. Como alternativa, compradores de data centers e de TI podem fazer um upgrade em seus UPSs Liebert ITA2 existentes para usar o módulo de Bateria de Íon-Lítio Vertiv™ MPL.
Agora os compradores da indústria podem implementar a solução de Bateria de Íon-Lítio Vertiv™ MPL junto com o UPS Liebert® ITA2 para ganhar um UPS trifásico e com montagem em rack no estado da arte, para diversos casos de uso. Usuários de TI podem usar a solução combinada do UPS com bateria de íon-lítio para proporcionar alimentação de backup para caixas de lojas, redes educacionais, equipamentos de iluminação de emergência e tecnologia industrial, entre outros casos de uso. Além disso, equipes de data centers que usam um formato distribuído podem conectar as soluções com módulos da Bateria de Íon-Lítio Vertiv MPL e UPSs Liebert ITA2 em cada fila de servidores, ao invés de optar por uma solução de UPS industrial de grande porte. E, certamente, as soluções de UPS alimentadas por baterias de íon-lítio proporcionam uma solução de alimentação de energia de backup excepcional, que pode ser ‘instalada e esquecida’, para sites remotos de edge computing.
E ainda, equipes de data centers e de TI podem obter os benefícios da tecnologia de íon-lítio sem reformar toda a sua rede de UPSs. Eles podem esperar que as baterias de chumbo-ácido reguladas por válvula (VRLA) fiquem velhas ou, ainda melhor, fazer um upgrade e trocar agora para obter uma miríade de vantagens.
Aproveite esses benefícios fazendo a troca para baterias de íon-lítio
De acordo com a agência de notícias Cision PR , o mercado de baterias para UPSs norte-americano deve mais do que dobrar dos US$150,64 milhões em 2020 para US$346,06 milhões em 2028, impulsionado pela rápida adoção das baterias de íon-lítio para aplicações em data centers e edge computing.
Abaixo estão alguns dos benefícios que as equipes de TI podem capturar ao migrar as baterias de VRLA para íon-lítio em seus UPSs trifásicos:
-
Reduzir o Custo Total de Propriedade (TCO): As equipes de TI podem reduzir o TCO dos seus investimentos em UPSs modulares on-line em 13% por 10 anos usando as soluções de Bateria de Íon-Lítio Vertiv MPL. Baterias de íon-lítio podem durar 10 anos ou mais e, portanto, são trocadas com uma frequência muito menor do que as baterias VRLA que são trocadas a cada três a cinco anos. As equipes ganham a capacidade de usar menos baterias de íon-lítio durante a vida útil de um UPS Liebert ITA2, reduzindo tanto os custos quanto as dores de cabeça das manutenções.
-
Ganhar mais autonomia: Adotar baterias de íon-lítio proporciona o dobro de autonomia no mesmo espaço U. Por exemplo, usar um banco de baterias VRLA e um footprint de 4U fornece oito minutos de autonomia para esse UPS enquanto o mesmo footprint com uma bateria de íon-lítio fornece 20 minutos de autonomia.
-
Reduzir o Espaço U: Operações industriais leves são muitas vezes realizadas em espaços restritos, como pequenos sites de edge computing. Desta forma, o espaço é valioso e os compradores querem implementar soluções de UPS pequenas. Juntos, os módulos de Bateria de Íon-Lítio Vertiv MPL e os UPSs Liebert ITA2 criam uma solução modular montável em rack e compacta que economiza espaço útil para outros dispositivos tecnológicos. Quando comparadas com baterias de chumbo-ácido, as equipes de TI podem usar as baterias de íon-lítio para reduzir o tamanho de suas baterias em 50%, economizando 2U de valioso espaço no rack ao mesmo tempo em que obtêm dois minutos adicionais de autonomia.
-
Agregar mais valor com outras soluções e serviços da Vertiv: A Vertiv oferece um portfólio completo de soluções para energia, refrigeração e gerenciamento de infraestrutura. As equipes de TI podem ainda usar o Vertiv™ Environet™ Alert para obter recursos de monitoramento e gerenciamento remotos, gerenciando sua rede espalhada do core ao edge mais facilmente. As equipes de TI podem também optar por terceirizar o monitoramento de UPSs on-line para a Vertiv, através da compra dos Serviços Vertiv™ LIFE™. As equipes da Vertiv monitorarão os equipamentos remotamente, fornecerão serviços de manutenção proativa e podem responder caso um incidente ocorra.
Um importante varejista implementou a solução de módulos de Bateria de Íon-Lítio Vertiv MPL e UPSs Liebert ITA2 para fornecer proteção de energia para seus equipamentos tecnológicos em lojas por toda a América do Norte. O varejista integrou os UPSs ao seu Sistema de Gestão Predial (BMS), melhorando os recursos de monitoramento e a capacidade do pessoal de TI para responder a condições que se alterassem. Ao implementar a solução de backup por baterias de íon-lítio em mais de 200 locais, o varejista se beneficiou por ter implementações de infraestrutura consistentes, simplificando o gerenciamento, o treinamento e outras tarefas ao mesmo tempo em que reduz o TCO.
Troque hoje para baterias de íon-lítio para dar uma carga extra na proteção da energia
As demandas dos negócios digitais exigem uma nova abordagem em relação ao gerenciamento de UPSs. As equipes de TI e de data centers não têm a capacidade de prover mão de obra ou prestar assistência frequente aos sites remotos em um ambiente distribuído, e as demandas dos negócios e dos clientes por alta disponibilidade significam que as empresas não podem se dar ao luxo de passar por paradas não planejadas.
Ao implementar soluções de média potência de baterias de íon-lítio e UPSs on-line, sua empresa pode ganhar um sistema de energia de backup verdadeiramente ‘instalado e esquecido’ e eficiente energeticamente.
Mantenha seus dispositivos funcionando e com ótima performance, encantando seus clientes e usuários.
Implemente hoje a solução UPS Vertiv™ Liebert® ITA2 com Bateria de Íon-Lítio Vertiv™ MPL.