A demanda por serviços de data center está crescendo rapidamente e evoluindo de maneiras difíceis de prever. Tradicionalmente, projetar o crescimento dos negócios, seu desenvolvimento e os investimentos necessários envolveria o estudo do panorama geral da região e do país, bem como as necessidades e mudanças ocorrendo nas diferentes indústrias imediatamente afetadas.
Entretanto, dificilmente os atuais data centers foram projetados para dar suporte às crescentes demandas dos clientes por serviços e aplicações que são amplamente influenciadas e impulsionadas pela inteligência artificial (IA), aprendizado de máquina (ML) ou computação de alta performance (HPC). Essas tecnologias estão revolucionando a forma como os dados são processados e consumidos, demandando uma infraestrutura crítica mais holística, mais robusta e mais adaptável.
Os líderes na indústria precisam planejar, abordar, projetar e gerenciar um data center que esteja preparado para o futuro. Dentre as complexidades trazidas ao se transitar por iniciativas impulsionadas pela IA, apresentamos três importantes questões que os data centers podem usar como diretrizes para a sua estratégia nos próximos anos:
- Com as mudanças trazidas pela HPC, IA e ML, como antecipar as crescentes necessidades das empresas em relação aos serviços dos data centers?
- O que os data centers precisam para dar suporte a essas novas tecnologias?
- Como podemos reduzir os riscos de indisponibilidades (downtime) com o aumento contínuo das densidades?
Aspectos a considerar ao construir o data center
Para lidar com esses desafios, é imperativo considerar dobrar a matriz energética em etapas, em resposta à pressão sem precedentes sobre o consumo de energia. É também essencial aumentar a capacidade do data center, otimizar os serviços e aumentar os investimentos de capital (CAPEX) para ter uma abordagem holística. Ignorar esses fatores pode resultar em um data center que já é obsoleto no momento em que começa a operar. Então, como construir um data center para um futuro que deve mudar tanto?
Preparar-se para o desconhecido requer uma combinação de flexibilidade, inovação e uma visão de longo prazo que leve em consideração diversos aspectos:
- Administrar as crescentes densidades dos racks: Prevê-se que a densidade de potência aumente rapidamente para 500 kW por rack. Esse aumento na densidade também significa ter hardware com peso maior do que 5000 libras (aproximadamente 2268 kg) por rack. Considerando que a vida útil normal de um data center se aproxima de duas décadas e que o ciclo de design dos chips de IA é menor do que dois anos, a infraestrutura digital crítica deve ser capaz de respaldar essas crescentes necessidades de potência e peso.
- Inovar no resfriamento: Tecnologias avançadas de resfriamento, como o resfriamento líquido direto ao chip ou hibrido, estão surgindo como soluções energeticamente eficientes para manter temperaturas ótimas e evitar o sobreaquecimento no nível do chip. Como as instalações mais atuais não foram projetadas considerando o resfriamento líquido, são necessários upgrades para acomodar esta tecnologia. Se o operador estiver reprojetando racks ou salas em um dado momento, ele precisa considerar onde colocar um novo barramento blindado, como planejar a redundância e por onde rotear a energia, entre diversas outras considerações técnicas e empresariais.
- Data centers escaláveis: As empresas precisam estar preparadas para atender às demandas da IA e da HPC para continuarem competitivas no mercado. Soluções de infraestrutura crítica modulares pré-fabricadas são ideais para alcançar a escalabilidade necessária e construir as futuras expansões do data center. Os benefícios incluem a rápida implementação em comparação com uma nova construção, o design energeticamente eficiente, riscos reduzidos, certeza dos custos e alta qualidade com a capacidade de controle integrado do site.
- Treinamento contínuo: Data centers de HPC necessitam que os profissionais atuais e os profisisonais futuros adquiram novas competências enquanto recordam seu conhecimento básico. Mais do que nunca, manter esse ambiente funcionando com eficiência requer uma equipe técnica qualificada. Para ajudar a treinar os profissionais e a prepará-los para esta nova era, lançamos a Vertiv Academy Latin America, replicando a infraestrutura digital crítica que evolui em um ambiente de data center e proporcionando treinamento hands-on em um ambiente de testes seguro e controlado.
- Otimização e gerenciamento eficiente dos recursos: O desenvolvimento dos novos servidores de IA geram cargas térmicas de 6 kW e 10 kW por servidor, e a densidade térmica dos chips, servidores e racks continuam a crescer. Os gastos com energia elétrica podem representar mais de 50% do custo operacional total do data center. Considerando que o custo da energia aumenta globalmente, e ao fato de que um percentual dos custos operacionais é repassado ao consumidor para permitir que a indústria de energia forneça eletricidade consistentemente, o gerenciamento eficiente da energia torna-se ainda mais importante em face dessas mudanças.
Além disso, eles devem ser integrados com tecnologias igualmente eficientes para o gerenciamento do site. A eficiência não se limita aos equipamentos; o gestor deve ter um conhecimento profundo dos modos de operação, dos custos e das tarifas de energia para tomar decisões informadas que reduzam a pegada ambiental do site.
- Trabalhar de forma holística: Ao selecionar um fornecedor para o data center, é essencial avaliar se o fornecedor cobre todos os aspectos da infraestrutura do data center – do planejamento a seleção do site, até a implementação e manutenção. Na Vertiv, descobrimos que ter uma presença local nos permite atender às necessidades especificas de cada cliente de forma eficiente. Nosso trabalho vai além da venda de hardware, software ou serviços: é uma visão holística crítica para ter-se operações bem-sucedidas – do planejamento até o final do ciclo de vida dos equipamentos, evitando problemas ambientais, logísticos e de materiais.
Estar preparado para o futuro significa manter a eficiência do data center apesar de um mercado que demanda cada vez mais, e isso requer um tratamento abrangente e proativo da gestão, baseado em práticas empresariais responsáveis, inovação e capacitação das equipes. Na Vertiv, nossa colaboração e pesquisa com nossos parceiros locais, combinadas com um profundo conhecimento sobre os fatores que impulsionam a evolução tecnológica, nos permite projetar e entregar soluções que preparam data centers e empresas para suas necessidades futuras. Com a nossa expertise e uma ampla e diversa gama de soluções, capacitamos os data centers para que sejam mais competitivos e se adaptem às exigentes aplicações do futuro, como IA, aprendizado de máquina ou computação de alta performance.
Isso quer dizer que nós não apenas reagimos ao que acontece hoje, também ajudamos organizações a planejar para o crescimento através da sincronização da nossa expertise com as necessidades empresariais e as tecnologias do amanhã. Essa visão nos permite empoderar nossos clientes a antecipar e responder às demandas do mercado o mais rápido possível para manter suas vantagens competitivas através do equilíbrio ótimo entre performance e eficiência.
Na Vertiv, somos seu parceiro tecnológico. Compreendemos que cada uma destas questões requer trabalho e tempo, e desenvolvemos designs de referência para data centers novos e para retrofits de data centers para ajudá-lo a encontrar soluções integradas para alimentação de energia e resfriamento de aplicações de HPC e IA. Para saber mais sobre essas soluções, encontre aqui nosso amplo portfólio.