A indústria de data centers passou por um crescimento expressivo devido à alta demanda por aplicações respaldadas em dados. Um estudo realizado pela Mordor Intelligence indica que o setor de construção de Data Centers na América Latina deve registrar uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 7,52% entre 2023 e 2028. Isso gera uma necessidade premente por profissionais altamente qualificados e certificados para uma variedade de funções que habilitem os data centers a funcionar de forma confiável.
De acordo com um estudo realizado pelo Uptime Institute Intelligence em 2021, seriam necessários aproximadamente mais 21.000 colaboradores para dotar os data centers de pessoal na América Latina entre 2019 e 2025. Isso representa um desafio considerável para a indústria. O relatório da pesquisa também destacou um problema global: em 2020, a metade dos proprietários ou operadores de data centers no mundo todo estava tendo dificuldades para encontrar candidatos com as qualificações necessárias. O Uptime Institute não vê um alívio substancial nessa questão pelo menos até 2025, quando a adoção de novas tecnologias poderia aliviar os desafios no preenchimento do quadro de pessoal.
O relatório explica que mais de 230 funções com cargos de especialista para diferentes tipos e diferentes tamanhos de data center são necessárias para planejar, projetar, construir e operar esta infraestrutura.
Para que os data centers estejam preparados para o uscesso e para a eficiência, as certificações de qualificação para profissionais de data centers são cada vez mais importantes na indústria. Diversos fornecedores e organizações oferecem treinamento para educar colaboradores de data centers, desde treinamentos para especialistas iniciantes até para executivos para a indústria. Dependendo de suas funções, os profissionais da indústria precisam ter fortes competências em projeto, operações, controle, monitoramento, serviços e construção, bem como um conhecimento profundo dos recursos necessários para possibilitar que os data centers operem ininterruptamente, 24 horas por dia, 365 dias por ano.
Certificações
Especialistas da Vertiv identificaram três principais áreas de foco para certificação: Gestão, Eficiência Energética e Redução de Carbono e Operação e Manutenção. O objetivo é fornecer treinamento abrangente que cubra todo o ciclo de vida de um data center.
- Gestão: Estas certificações cobrem tópicos variando de logística até sobre os colaboradores essenciais necessários para uma operação tranquila. O treinamento adequado possibilita a instalação confiável dos equipamentos, reduzindo os riscos de indisponibilidades e estabelecendo sólidos fundamentos para a estabilidade do data center, desde o seu primeiro momento.
- Eficiência Energética e Redução de Carbono: Esta área de treinamento proporciona insights sobre a eficiência energética do data center e suas emissões de carbono através de práticas responsáveis no gerenciamento dos sistemas de alimentação de energia e de baterias, bem como na otimização do uso dos recursos, na eficiência da refrigeração e na distribuição de energia, levado à economia de energia e à redução de custos.
- Operação e Manutenção: Estes cursos focam na operação ininterrupta dos data centers. Pessoal bem treinado pode rapidamente identificar e solucionar problemas durante a operação, melhorando a disponibilidade. Eles também revisitam o valor da análise de dados em tempo real para a identificação proativa de problemas e o valor da manutenção preventiva. Essa abordagem abrangente melhora a performance geral do data center, minimiza as indisponibilidades e promove a operação continua.
Programas de Certificação da Vertiv
As atuais oportunidades de treinamento da Vertiv são feitas para ajudar as equipes a compreender o potencial existente em investimentos feitos no data center, com o objetivo de fomentar um ambiente mais seguro, retendo os principais colaboradores e reduzindo os custos como um todo.
Através da Vertiv Academy, oferecemos oportunidades de treinamento para ajudar equipes a desempenhar suas tarefas com segurança e com a máxima eficiência, e a compreender o potencial dos investimentos no data center e em seus colaboradores. As áreas que cobrem os cursos e programas de certificação incluem gerenciamento de energia, software de monitoramento, manutenção de TI, operações e sistemas de baterias, entre outras.
Saiba mais aqui sobre nossos programas de treinamento.