A enorme dimensão da crise da cadeia de suprimentos de 2021/2022 é distinta de eventos passados similares. Embora problemas importantes na cadeia de suprimentos tenham minado diversas indústrias ao longo da história, raramente a economia mundial como um todo sofreu um impacto tão grande, se é que alguma vez já tenha sofrido.
Quando a oferta é baixa e a demanda permanece alta, os custos aumentam para todos, dos fornecedores aos usuários finais. E o crescimento de dois dígitos, ano a ano, da indústria de data centers se associou com a crise global da cadeia de suprimentos para aumentar de forma significativa os custos para construir um data center.
Recentemente, Kevin Dalton da Cumulus Data e Dutch Wickes da HKS, Inc. participaram comigo na transmissão da Data Center Dynamics (DCD) liderada por Dan Loosemore para discutir o tema. Nossa conversa foi muito abrangente, mas uma coisa é certa: fornecedores para data centers bem-sucedidos como a Vertiv estão mantendo completamente abertas as linhas de comunicação com os clientes para encorajar a adoção da padronização e mitigar os aumentos dos custos relacionados com a cadeia de suprimentos e os aumentos nos prazos de entrega.
Quanto Custa Construir um Data Center durante uma Crise da Cadeia de Suprimentos?
A solução para os custos dos data centers durante uma crise de abastecimento ocasionada pela pandemia depende do tipo de data center. Quando o custo dos materiais está elevado, o custo para construir um data center também aumenta.
As restrições na cadeia de suprimentos têm representado um desafio para todas os setores. Algumas commodities se estabilizaram, mas os materiais comuns usados em data centers, como o lítio, o cobre e o aço, permanecem bastante mais caros do que eram nesta época no ano passado. Os prazos de entrega dos fornecedores aumentaram para muitos materiais e componentes, variando desde sistemas mecânicos e elétricos até componentes que tradicionalmente estavam disponíveis de imediato, como material de isolação e pequenos microchips. A falta de disponibilidade de materiais e componentes pode levar à disrupção na construção de data centers.
Além dos longos prazos de entrega e dos altos custos dos componentes e peças, a falta de trabalhadores especializados também tem um efeito agregado aos custos pagos pelos usuários finais. A demanda por data centers está crescendo com muito mais velocidade do que a indústria consegue atrair novos talentos qualificados. Profissionais no mundo todo, desde engenheiro elétricos e mecânicos até eletricistas, continuam tendo uma demanda altíssima, mas há mais especialistas se aposentando do que entrando nesse campo. Toda a indústria de data centers tem tido dificuldade para acompanhar a demanda por profissionais.
Os custos das commodities, os prazos de entrega e a falta de mão de obra significam que os custos para construir um data center em 2022 aumentaram de forma significativa – caso os compradores insistam em um design tradicional, sob medida. A Vertiv e outros líderes na indústria de data centers estão tendo uma comunicação aberta e encorajando a padronização para reduzir os estraves da cadeia de suprimentos.
Data Centers Modulares Pré-Fabricados: A Padronização Ajuda a Mitigar a Retração no Abastecimento
Ninguém gosta de prazos de entrega longos. A Vertiv trabalha em colaboração com usuários e clientes para ajudar a planejar e estimar as necessidades atuais e futuras. Estamos fazendo o mesmo com nossos fornecedores, perguntando a eles sobre a cadeia de suprimentos deles e seu efeito em nós, e até mesmo qualificando fornecedores alternativos de quarto ou quinto escalão conforme necessário para atender a demanda. A comunicação é um lado da moeda, e a padronização é o outro.
A padronização permite que uma parte maior dos processos de design e de construção do data center operem sem intervenção humana ou erros. A padronização torna mais fácil aos usuários finais compreenderem os data centers, mais fácil para os arquitetos os projetarem e mais fácil para os técnicos os instalarem e fazerem sua manutenção. O uso de software de modelagem arquitetônica digital padronizada, como o BIM360 Objects, por exemplo, ajuda a eliminar a dependência por um único indivíduo e que ele precise passar informações vitais de uma pessoa para outra. Essa ferramenta de planejamento ajuda a agilizar o processo e ajuda a mitigar ou evitar problemas como a perda de conhecimento institucional quando alguém se aposenta.
A padronização permite aos clientes construir rapidamente e locar o espaço para seus clientes com mais celeridade. Os problemas na cadeia de suprimentos realçaram ainda mais a necessidade de padronização. Componentes de prateleira estão cada vez mais confiáveis e economizam um tempo considerável em comparação com componentes customizados. Manter tudo mais simples é essencial: quanto mais itens forem pré-fabricados ou puderem ser construídos fora do site e entregues pré-montados, mais despesas poderão ser neutralizadas. Não é uma surpresa que a tecnologia de construção de data centers esteja tendendo para a modularidade.
Dados da OMDIA coletados em uma pesquisa com 228 empresas globais que operam seus próprios data centers revelaram que 99% delas planejam incluir data centers modulares pré-fabricados (PMDCs) nos seus investimentos em tecnologia e infraestrutura de data centers de 2022. Data centers construídos sob medida podem levar anos até que estejam totalmente funcionais, enquanto que data centers construídos e testados na fábrica podem ser construídos em paralelo com o site do data center e podem estar operacionais em menos de um ano. Os PMDCs também permitem que uma empresa adapte sua estratégia em resposta a mudanças no mercado: como os prazos de entrega são menores, as decisões quando o mercado muda podem ser tomadas mais adiante. Soluções individualizadas permanecem a opção sensata para algumas aplicações, mas a modularidade é uma resposta para grande parte dos desafios atuais da indústria.
Sustentabilidade Prática
Os compromissos de ESG (Ambiental, Social e Governança) estão no topo das prioridades de muitas corporações. Mas em meio a uma crise na cadeia de suprimentos, a ESG é muitas vezes melhor atendida ao se trazer os fornecedores cedo para as conversas sobre P&D e prognósticos. Produtos ou peças sustentáveis podem muitas vezes ter um “prêmio por ser verde”, tornando-os mais caros do que alternativas tradicionais e, algumas vezes, podem aumentar os atrasos na entrega. Durante instabilidade econômica, é essencial entender o Retorno do Investimento (ROI) de qualquer tecnologia sustentável e investir estrategicamente. A Vertiv trabalha junto aos seus clientes para encontrar soluções que encontrem o equilíbrio entre a sustentabilidade e a sua relação custo-benefício.
O clima está mudando e alguns lugares estão atingindo com frequência suas temperaturas máximas ou mínimas dos últimos 20 anos. A Vertiv trabalha com os clientes para encontrar soluções eficientes e economicamente acessíveis. No Colorado, por exemplo, usar água do debilitado Rio Colorado é impraticável. Áreas abarrotadas com data centers de grande porte estão ficando sem os recursos que as tornaram atrativas para os data centers em primeiro lugar. A Vertiv trabalha em parceria com seus clientes para investir em tecnologias inovadoras, como a refrigeração líquida, para aumentar a eficiência e minimizar o impacto ambiental. A mentalidade de “assim é como sempre fizemos” é uma política que nenhuma indústria pode se dar ao luxo de manter. Os data centers são uma realidade e precisam coexistir com o meio-ambiente.
Foi um privilégio ter falado junto com Kevin, Dutch e Dan sobre esse tópico tão atual. Cadastre-se para assistir o replay do webcast on-demand, e saiba mais sobre como os data centers modulares pré-fabricados e outras soluções da Vertiv estão ajudando os clientes a resistir à atual crise da cadeia de suprimentos.