A tecnologia evolui tanto que agora podemos ficar conectados 24 horas por dia, 7 dias por semana, seja através de videoconferências, chamadas de voz, fazendo streaming de vídeos ou ouvindo às nossas playlists favoritas. Essa crescente dependência levou a uma grande demanda por serviços de data centers, para garantir que todos os dispositivos estejam conectados e que os dados sejam transferidos tranquilamente.
Com base na décima segunda pesquisa anual realizada pelo Uptime Institute, o setor está crescendo dinamicamente e se tornando cada vez mais resiliente.
A construção modular de data centers emergiu como uma opção para solucionar esse desafio. Este método envolve a montagem no site de módulos pré-fabricados, possibilitando uma implementação rápida, escalabilidade, flexibilidade e adaptabilidade.
Vantagens da Construção Modular
A construção modular de data centers possibilita uma resposta rápida às demandas das empresas relativas à capacidade de armazenamento de dados e ao processamento de informações. Além disso, essa abordagem também reduz os custos de construção e com manutenção já que os módulos são projetados para serem energeticamente eficientes e requerem menos espaço. De acordo com o estudo Data Center Market in Latin America (O Mercado de Data Centers na América Latina), as despesas operacionais para um data center modular são aproximadamente 30% mais baixas do que as de instalações físicas convencionais.
Outra vantagem é que ela proporciona maior flexibilidade no design e na configuração dos data centers, uma vez que eles podem ser customizados de acordo com necessidades específicas. Em termos de escalabilidade, a construção modular permite a fácil adição de novos módulos para expandir a capacidade dos data centers.
Diferenças entre um data center modular e um data center tradicional
Uma das diferenças mais importantes entre um data center modular e um tradicional é o tempo de implementação. O primeiro é construído mais rapidamente, significando uma economia ao redor de 30% no tempo de implementação.
Ao mesmo tempo, enquanto o data center modular está sendo construído, as demais atividades – como a escolha do local, a construção das lajes de montagem e a segurança do perímetro - podem ser realizadas em paralelo, reduzindo o tempo para o startup do data center.
Em termos de aplicação, os módulos são 100% dedicados ao processamento de dados e têm sistemas de monitoramento para proporcionar atualizações em tempo real para os funcionários do data center.
Nesse contexto, a Ingenium, em parceria com a Vertiv, busca complementar suas tecnologias e conhecimento para oferecer alternativas que facilitem o crescimento e a expansão de data centers de missão crítica. Embora a construção tradicional ainda represente a maioria dos projetos na América Latina, a indústria pode considerar os data centers modulares como o novo caminho para a otimização de processos.
As soluções modulares customizadas da Vertiv oferecem uma implementação de baixo risco e alto valor, uma entrega rápida e uma montagem mais simples no site. Saiba mais aqui.