O Vertiv™ Avocent® LV 5500 e Avocent® 5520 Aumentam a Eficácia Organizacional e a Eficiência da Equipe
Dispositivos de teclado, vídeo e mouse (KVM) de alta performance são usados em uma grande variedade de indústrias, desde mídia e entretenimento até bancos, respostas a emergências, governos, setor de saúde, setor industrial, militar e operação de utilities. Os usuários empresariais precisam acesso em tempo real a imagens de vídeo de alta qualidade para tomar decisões críticas com grande velocidade. Por exemplo, esses usuários poderiam incluir diretores técnicos supervisionando televisão ao vivo, banqueiros trabalhando com aplicações empresariais remotas ou operadores de utilities supervisionando a transmissão de energia e a performance dos equipamentos.
Entretanto, com a motivação das empresas para fazer a transformação digital, os usuários estão processando mais imagens do que nunca. Imagens de baixa qualidade podem levar à fadiga visual e mental, potencialmente prejudicando a tomada de decisão.
Extensores KVM com resolução 4K melhoram a experiência do usuário
Extensores KVM de alta performance dão acesso a imagens cristalinas, sem questões com latência ou outros problemas que podem aumentar a tensão do trabalho. Veja abaixo como extensores KVM de cabeça única ou cabeça dupla com resolução 4K podem melhorar a experiência do usuário:
• Conservando o foco do trabalho valioso: Extensores KVM permitem que computadores sejam separados dos usuários. Os operadores usam dispositivos KVM e monitores para executar trabalhos de missão crítica, sem a distração de computadores, periféricos e diversos cabos com seus ruídos e calor. Isso significa que um trabalhador de manufatura pode reduzir a zero problemas com equipamentos que possam prejudicar os processos de produção, mantendo a produção alta. Da mesma forma, trabalhadores em laboratórios de P&D ou de testes de computadores podem manter o foco em seus processos críticos, entregando mais valor às suas equipes.
• Melhorando a qualidade das imagens visuais: Usuários empresariais trabalham muitas horas, dias após dia, o que pode prejudicar a acuidade visual. Proporcionar a esses operadores resolução 4K via USBs atualizados pode ajudá-los a permanecer mentalmente afiados, com a capacidade de enxergar pequenos detalhes que podem ser importantes para a tomada de decisão, como aprimorar as imagens via satélite que orientam tropas e equipamentos executando uma operação militar ou trabalhando na pós-produção de um programa de TV ou filme e editando detalhes que melhorem a produção.
• Evitando a latência de vídeo: A latência pode ocorrer em dispositivos legados com resoluções mais baixas, levando a ruptura ou atraso das imagens. Esses problemas não apenas prejudicam a experiência de visualização, mas também podem afetar a capacidade de executar operações sensíveis ao fator tempo. Imagine um diretor de TV supervisionando uma partida de futebol ao vivo. Mesmo um atraso de um ou dois segundos pode significar que uma jogada não é coberta pelo ângulo certo, desapontando os torcedores. O mesmo pode acontecer quando se joga: o atraso de um segundo pode fazer com que um usuário não preveja o que vai acontecer em um jogo e perca para o seu/sua oponente.
• Melhorando a flexibilidade da experiência de trabalho: Extensores KVM de cabeça dupla proporcionam uma USB de alta velocidade compatível com dispositivos isócronos, como headsets, webcams e joysticks. Isso proporciona aos trabalhadores mais flexibilidade em termos de como eles interagem com as imagens de vídeo e completam os processos do trabalho crítico. Também ajuda aos gamers a permanecerem submersos em seus mundos interativos.
Extensores KVM com resolução 4K atendem a objetivos empresariais
À medida que organizações atualizam a tecnologia KVM para salas de controle outras instalações, elas buscam:
• Ajudar equipes a trabalhar de forma eficiente: Muitas vezes, mais do que um usuário precisa ver a mesma imagem no mesmo momento. Extensores KVM com cabeça dupla permitem que dois usuários fiquem sentados na frente de dois monitores diferentes, mas vejam a mesma imagem e coordenem suas ações. Isso pode ajudar operadores dos serviços 190, 192 e 193 ou equipes de resposta a emergências, por exemplo, a coordenar uma resposta para um incidente ou desastre de maiores proporções.
• Evitar maiores Despesas de Capital ou Operacionais: As empresas estão sempre buscando cortar custos e desperdícios das operações. Possibilitar que dois usuários trabalhem no mesmo dispositivo de computação com um dispositivo KVM reduz as despesas de capital (Capex), especialmente quando essas economias são multiplicadas por dúzias ou centenas de colaboradores. Além disso, operações de computação consolidadas significam que as organizações podem dar suporte a mais usuários sem precisar contratar mais colaboradores para TI, reduzindo as despesas operacionais (Opex) contínuas.
Extensores KVM ajudam Equipes de TI a trabalhar de forma mais eficiente
Organizações de TI estão equilibrando uma série de imperativos, incluindo a modernização e segurança de equipamentos e o gerenciamento de um footprint cada vez maior de dispositivos. As equipes de TI querem:
• Proporcionar acesso remoto aos dispositivos de computação: As organizações que usam extensores KVM podem manter computadores em racks na sala de servidores ou no data center, melhorando a sua segurança física. Com a opção da fibra, os colaboradores podem estar a até 4 Km de distância dos dispositivos. Consequentemente, os usuários não podem acidentalmente quebrar computadores de missão crítica ou derramar coisas sobre eles e usuários maliciosos não podem manipulá-los fisicamente. Em setores como o governamental e o de utilities, a falha em proteger recursos vitais de computação pode prejudicar a entrega de serviços para os moradores de várias regiões.
• Tecnologia preparada para o futuro: Diversas organizações estão atualizando os equipamentos que usam para as aplicações da sala de controle - ou simplesmente querem proporcionar aos usuários uma experiência moderna. Extensores KVM com resolução 4K proporcionam ao TI flexibilidade na forma como implementam equipamento de computação e usuários. Eles podem usar extensores para conectar usuários remotos aos recursos via ethernet ou fibra, sem precisar uma solução de matriz KVM. Eles podem equipar todos os usuários que usam imagens de vídeo com a mesma experiência de vídeo de alta qualidade. E eles podem dar suporte a aplicações de precisão, tal como as com diversos projetores usando blending no edge.
• Simplificar o gerenciamento de TI: Hoje, muitas equipes de TI estão lidando com mais dispositivos do que nunca. Extensores KVM tornam seu trabalho mais fácil, reduzindo o número de dispositivos de computação necessários para dar suporte aos usuários. Isso quer dizer menos computadores para monitorar, gerenciar, instalar patches e proteger. Além disso, extensores KVM são configurados automaticamente, simplificando sua implantação e liberando para as equipes de TI um tempo que elas podem usar para outras atividades.
Conclusão
A Vertiv fornece extensores KVM com resolução 4K para dar suporte às necessidades das organizações por experiências de trabalho com vídeo de alta qualidade e baixa latência, e que também entrega benefícios empresariais e tecnológicos importantes.
O Vertiv™ Avocent® LV 5500 e o Avocent® 5520 são extensores KVM que proporcionam acesso remoto a diversos dispositivos de computação. A opção de cabeça única dá suporte a um usuário local e remoto, proporcionando acesso simultâneo ao mesmo dispositivo de computação. A opção de cabeça dupla fornece uma verdadeira emulação de USB 2.0, sendo compatível com o uso de dispositivos isócronos para melhorar a experiência de trabalho.
Os extensores Vertiv Avocent LV5500 e Avocent 5520 podem ser usados para quaisquer aplicações de vídeo sensíveis ao fator tempo que se beneficiem de imagens cristalinas em alta resolução. Os extensores fornecem aos usuários acesso remoto a aplicações empresariais, com gráficos coloridos de 24-bit e resolução de até 4K a 60 Hz, junto com áudio analógico de alta definição.
Aumente a eficácia do usuário, dos negócios e do TI com extensores KVM com resolução 4K.
Saiba mais hoje sobre o Vertiv™ Avocent® LV 5500/Avocent® 5520.