A digitalização mudou profundamente as estruturas ao redor do trabalho e da produção mineral, resultando em desafios consideráveis em áreas importantes como a competitividade, o desenvolvimento sustentável, a coesão entre processos, a continuidade operacional e o capital humano especializado.
De acordo com o estudo “Impacto de las Nuevas Tecnologías en las Habilidades Requeridas en la Industria Minera” [Impacto das Novas Tecnologias nas Competências Requeridas na Indústria de Mineração] (2018), realizado pelo Conselho Mineral e Fundação Chile, a indústria tem operado usando um modelo misto que inclui tanto controle remoto como automatização. O setor é caracterizado pela tomada de decisões com base em dados e a coleta de informações detalhadas dos data centers. Em 2050, o setor deve alcançar um nível de otimização que lhe permitirá a maximização do seu potencial tecnológico ao longo da cadeia de valor e de todas as operações.
Na medida em que os processos industriais se tornam mais complexos, precisam estar disponíveis 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. Tudo se inicia em um data center corporativo (TI) que pode estar a diversos quilômetros de distância e culmina com a convergência de vários processos de Tecnologia Operacional (TO), onde o trabalho é realizado. Espera-se que a tecnologia dos data centers contribua para um setor mineral mais limpo e mais competitivo ao proporcionar o desenvolvimento sustentável, riscos reduzidos, economia de custos e otimização de recursos (eletricidade e combustível).
Essa perspectiva é compartilhada pelo estudo Big Data in Mining [Big Data na Mineração] (2020), realizado pela Escola de Ciências, Física e Matemática da Universidade do Chile, o qual destaca a importância dos equipamentos interconectados como um fator fundamental no desenvolvimento e na transformação do processamento mineral em relação ao que é atualmente. Além de lidar com grandes volumes de dados por longos períodos de tempo, os data centers precisam ser capazes de expandir a capacidade em intervalos muito curtos, dado que várias fontes de dados podem produzir dados melhores e em maior quantidade por períodos de tempo curtos.
Projetado para Condições Extremas
A mineração em larga escala é normalmente realizada em áreas onde as condições climáticas são extremas. No Chile, elas são normalmente localizadas no deserto ou no meio da cordilheira, o que não apenas põe a equipe à prova, mas também toda a infraestrutura e os sistemas de TI.
A Vertiv entende a complexidade dos desafios que as operações de mineração enfrentam e se especializou na oferta de um portfólio completo de soluções eficazes e confiáveis para missão crítica, que são projetadas para aguentar as condições mais severas dos ambientes industriais, incluindo corrosão, umidade, ambientes com alta salinidade, altas temperaturas, poeira, grandes altitudes, terremotos e neve.
Nossos data centers modulares pré-fabricados podem se adaptar às diferentes necessidades e realidades geográficas das empresas de mineração, já que reúnem o fornecimento de vários provedores de serviços de dados que integram recursos de TI, transformando-os em um data center de edge ou em um nó de data center.
Trabalhamos com afinco para otimizar o consumo de energia ao máximo possível e, por isso, os data centers são escaláveis e redundantes (para maior disponibilidade), com um Tempo Médio para Reparos (MTTR) satisfatório e sistemas de refrigeração que reduzem o consumo de energia em pelo menos 30% através do uso de economizadores de energia, baterias de íon-lítio e tecnologia de freecooling. Além disso, para os locais que demandam alimentação de energia constante, a Vertiv oferece retificadores, inversores e unidades de UPS industriais. Desta forma, a continuidade de energia pode ser usada para dar suporte às redes LTE (Long Term Evolution) em sites e nos Sistemas para Execução na Manufatura (MES).
Monitorados para a Confiabilidade
Como a Vertiv está empenhada em proteger os processos críticos nesta indústria, muitos de nossos produtos também possuem sistemas de monitoramento. Por exemplo, fornecemos data centers com câmeras (monitoramento visual) e sensores automáticos de temperatura, umidade, fluxo de ar e vazão de líquidos (monitoramento físico). Estes sensores nos permitem garantir que a solução possa trabalhar de forma completamente autônoma e possamos prever potenciais problemas antes que eles ocorram, permitindo respostas ágeis.
Serviços e Resposta Local
Entretanto, se for necessária uma abordagem mais especializada, a Vertiv tem pessoal para gerenciamento, operação e manutenção de data centers que pode proporcionar serviços para a infraestrutura crítica, tal como diagnósticos preventivos e serviços de monitoramento, programas de manutenção, upgrades, trocas e retrofits.
Além disso, realizamos avaliações e testes profissionais que identificam lacunas na infraestrutura de energia para que haja uma maior disponibilidade dos sistemas de TI/TO, bem como informações para planejar capacidade adicional.
Vimos como a adoção de big data proporcionou uma mudança positiva para a mineração, combinando excelência no gerenciamento de dados com monitoramento eficaz do processo e economia de energia, culminando em uma melhor tomada de decisões em tempo real e garantindo a continuidade operacional em um setor estratégico e que tem um papel vital em diversas economias da América Latina.