A inteligência artificial (IA) e o aprendizado de máquina não apenas se tornaram assuntos quentes, mas estão também redefinindo os requisitos técnicos e operacionais dos data centers, particularmente devido aos desafios associados às crescentes densidade de potência e capacidade de processamento. Por exemplo, vimos como as densidades térmicas dos chips, servidores e racks continuam a aumentar, chegando a até 100 kW por rack.
Quando dizemos que estamos passando por uma aceleração inédita devida à IA, estamos falando sobre o fato de que nos próximos cinco anos os data centers na América Latina devem ter uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 7,95%, de acordo com a Research and Markets. Para lidar com essas cargas de trabalho de IA, os operadores precisam modernizar a infraestrutura crítica para que possam dar suporte à capacidade de processamento muito maior no mesmo espaço físico, e é aqui onde a refrigeração líquida entra em jogo.
A refrigeração líquida está estabelecendo o padrão
A refrigeração líquida não apenas melhora a eficiência térmica, mas ela também tem um impacto positivo no consumo de energia e na sustentabilidade, aproveitando as maiores propriedades de transferência de calor da água e de outros fluídos para refrigerar racks de alta densidade de forma eficiente e com ótimo custo-benefício.
Há diversos benefícios em usar refrigeração líquida, desde a eficiência energética – já que a refrigeração liquida é 80% mais eficiente do que as soluções tradicionais – até a redução da pegada de carbono. Um compromisso com a sustentabilidade torna-se tanto uma vantagem ambiental como uma necessidade operacional. Isso não significa que a refrigeração a ar desaparecerá, mas sim que veremos cada vez mais operadores usando um ambiente híbrido.
A refrigeração líquida está disponível em uma diversidade de configurações, incluindo trocadores de calor de porta traseira (RDHx), refrigeração direta ao chip e refrigeração por imersão, para refrigerar CPUs e GPUs de forma eficaz. Essas opções podem aumentar a eficiência e a confiabilidade do seu data center e reduzir o custo total de propriedade.
A era da inteligência artificial está aqui e, como resultado, estamos vendo a adoção da refrigeração liquida crescer consistentemente. Estima-se que o mercado de refrigeração líquida chegará a US$ 14,81 bilhões até 2029, crescendo a uma taxa anual composta de 25,44%. Essa eficiente tecnologia de refrigeração liquida de alta densidade é necessária para a adoção da IA.
Na Vertiv, oferecemos expertise técnica e um amplo portfólio de tecnologias preparadas para o futuro para ajudá-lo a implementar refrigeração líquida dando suporte às suas aplicações de IA. Clique aqui para saber mais.