Essa é a quantidade de água que pode ser eliminada anualmente num centro de dados de 1MW Califórnia usando a poupança de líquido de refrigeração bombeado, em comparação com a poupança de água.
A Comissão de Energia da Califórnia, em 2015, aprovou a utilização do sistema de arrefecimento livre Liebert DSE com economizador de líquido de refrigeração bombeado nos centros de dados do estado, como parte dos seus métodos de poupança prescritos ao abrigo do Título 24. Anteriormente, a utilização prescrita pela Comissão incluía apenas economizadores de ar e água.
Maior eficiência sem usar uma gota
O sistema de arrefecimento livre Liebert DSE com economizador de líquido de refrigeração bombeado maximiza as horas anuais de poupança e não utiliza água. Com este sistema, os centros de dados na Califórnia podem:
- Reduza a utilização anual de água em 4,3 milhões de galões para um centro de dados típico de 1 MW
- Reduzir o valor energético dependente do tempo em 8 por cento para 10 por cento
- Eliminar os custos e perigos do tratamento de água
- Elimine o risco de contaminação do ar exterior
- Maximize a proteção e a eficiência através de controlos avançados integrados
A Vertiv publicou um relatório completo que mostra a análise da economia do líquido de refrigeração bombeado em comparação com a poupança do lado da água e do ar.