Estado de ativação
Contacte o Apoio ao parceiro da Vertiv: salescloudsupport@vertivco.com
Trabalhar com um representante do fabricante Vertiv permite que os designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades únicas. Se for uma organização que procura orientação técnica num projeto de grandes dimensões, a Vertiv pode fornecer o apoio de que necessita.
Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor Vertiv, para comprar produtos Vertiv para as suas aplicações de IT. Os parceiros têm uma vasta formação e experiência, e estão posicionados de forma única para especificar, vender e apoiar soluções completas de TI e infraestruturas com produtos Vertiv.
Já sabe do que precisa? Quer a conveniência da compra e do envio online? Determinadas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas através de um revendedor online.
Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista Vertiv altamente qualificado que o ajudará a orientar-se para a solução certa para si.
Definições de cookies
Cookies técnicos
Estes cookies são essenciais para garantir o funcionamento correto do website, para permitir-lhe registar-se/iniciar a sessão e aceder a funcionalidades reservadas, e para permitir-nos monitorizar a segurança do website e melhorar o desempenho operacional, por exemplo, armazenando as suas preferências para melhorar as suas visitas subsequentes.
Cookies analíticos
Estes Cookies permitem-nos recolher e analisar o tráfego e a utilização do website de forma anónima e compreender e melhorar a forma como os visitantes utilizam o website, incluindo as páginas e produtos que são visualizados com maior frequência. Estes cookies não são estritamente necessários para que o website funcione, mas irão proporcionar-lhe uma experiência de navegação melhor.
Cookies de definição de perfis
Estes cookies permitem-nos seguir a sua navegação no website para criar perfis dos seus gostos, hábitos, escolhas, etc., para enviar-lhe mensagens promocionais direcionadas para as suas preferências. A recusa destes cookies não afetará o funcionamento adequado do website, mas impedirá que possamos enviar-lhe mensagens promocionais direcionadas às suas preferências.
Ao clicar em “Aceitar tudo”, concorda com o armazenamento de cookies no seu dispositivo para melhorar a navegação no website, analisar a utilização do website e ajudar nos nossos esforços de marketing.
For more information on which cookies we use, click here.

- Sobre
- News & Insights
- A Vertiv apoia o Design de Centros de Dados da Universidade de Turim (UniTo) e o Laboratório de Acesso Aberto
A Vertiv apoia o Design de Centros de Dados da Universidade de Turim (UniTo) e o Laboratório de Acesso Aberto
abril 28, 2022
Background:
Nell’era dei servizi ICT managed, la sfida più grande per ogni ateneo è mantenere e possibilmente accrescere le competenze e la capacità progettuale nella realizzazione di sistemi hardware e software in ambito ICT. Competenze che sono cruciali per la catena del valore di molte filiere produttive la cui capacità di innovazione è indissolubilmente legata alla padronanza di competenze tecnologiche. Per questo i ricercatori di UniTO hanno progettato per intero, insieme ai partner tecnologici come Vertiv, sia l’infrastruttura tecnologica “data center” che i sistemi. Una progettazione condotta come un esercizio di ricerca sulla base di parametri estremamente sfidanti in termini di prestazioni, continuità operativa, affidabilità, efficienza energetica.
Risultati:
- Ottenimento di una climatizzazione efficace e altamente efficiente dal punto di vista energetico grazie alla combinazione di tre modalità di raffreddamento
- Realizzazione di uno scambio in tempo zero tra l’alimentazione da rete e il gruppo elettrogeno che garantisce la continuità di funzionamento del data center
- Alimentazione di tutto il carico elettrico del data center per 12 ore che protegge l’infrastruttura di calcolo da sostanziali interruzioni dell’alimentazione elettrica da rete
- Modularità realizzata attraverso l’espansione dell’UPS fino a 250kW di capacità
- Ottenimento di una ridondanza N+1, grazie all’installazione in parallelo di un secondo UPS con le medesime caratteristiche del primo
- Monitoraggio remoto preventivo 7/24 e assistenza in loco garantita entro le 4h in caso di necessità
Sommario | |
---|---|
Ubicazione: |
Torino, Italia |
Requisito chiave: |
Il dipartimento di Informatica intendeva realizzare un data center TIER III (con replicazione N+1) in grado di supportare fino a 250kW di apparecchiature ICT organizzate in 16 armadi da almeno 20KVA in grado si ospitare anche server ad alta densità (1,5 kW per unità). Il data center doveva essere realizzato dentro una teca di vetro blindata e insonorizzata, ben visibile da studenti e ricercatori di passaggio all’interno del dipartimento di Informatica. Doveva inoltre raggiungere livelli di efficienza energetica allo stato dell’arte per i data center di questa categoria (pPUE<1.06 per il raffrescamento). |
Soluzioni Vertiv: |
|
Scalare la tua infrastruttura critica senza pensieri èuna questione di equilibrio.
Scalare la tua infrastruttura critica senza pensieri èuna questione di equilibrio.
RISORSE AGGIUNTIVE